2.1ΦDC延長ケーブルのレビュー

平均満足度 4.73 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業
共立電子産業
999 / 税込 1,099
DCケーブルを延長するケーブルです
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-15
用途:
ネットワークWi-Fiカメラ

ネットワークWi-Fiカメラ のTapo C200の電源ケーブル延長のために購入しました。ジャックの寸法ぴったりでした。
問題なく使用できてます

太田クレーン工事 様2022-09-09
用途:
バートル空調服をインパクトバッテリーで使用
対象商品:
70302146

バッテリー切れの心配なく作業出来ます。インパクトバッテリーが大きいサイズなのでケーブル延長コードで腰まで延長して使用しています。鳶工事で一旦高所にあがるとなかなかおりていかれないのでこれですよ。

1人が参考にしています
2021-10-14
用途:
電源コード延長
対象商品:
70302155

監視カメラの電源コードの延長に使っています。普通に使えています。1年以上経ちますが断線なし。

1人が参考にしています
2021-05-25
用途:
電源の延長
対象商品:
70302164

何度か購入していますが普通に使っていれば断線することも、
抜けることも無いので安心して使用出来ます。
価格以上の商品だと思います。

株式会社TMS 様2020-11-28
用途:
Wi-Fiアンテナの電源
対象商品:
70302155

延長コードを探してましたので、丁度モノタロウさんで、今回見つけました、助かりました。

ひなたPG 様2020-11-25
用途:
監視カメラ用
対象商品:
70302173

2個目の購入です。2台目の監視カメラの取付に使用しました。電源とカメラ取付部が離れているため、この長さの延長ケーブルは役立ちます。

2020-11-23
用途:
車載電装品の電源の中継に
対象商品:
70302146

車載電装品で電源を中継する必要があり、最初はオス、メス別々に探していたが、この商品を見つけて これだと、オス、メスの勘合具合に心配はないだろうし、プラグへの半田付けも不要なのでとてもよかったです。

2020-05-13
用途:
防犯カメラの装置

他のお店より良心的な価格ですね。
いつもお世話になりました。
またリピートしたいですね

2024-07-31
用途:
監視カメラの電源コードの延長用
対象商品:
70302146

はんだ付け型のプラグ・ジャックは電線の引っ張りに対する強度がいまいちです。本品はモールドイン構造のため電線の引っ張りやよじれに対する強度に期待できます。

1人が参考にしています
A-Connect 様2020-06-08
用途:
監視カメラの電源延長
対象商品:
70302146

注文した翌日に商品が届きました。
値段も安くて良いのですが、メス側が太くてモール内に納める事ができなかったのが残念です。
それ以外は満足です。

株式会社MSK 様2020-02-04
用途:
防犯カメラケーブル延長
対象商品:
70302146

防犯カメラ設置にケーブル延長があり大変役に立ちました。

2019-10-22
用途:
バイク装備の配線
対象商品:
70302146

バイクへの電源配線のため、2.1Φメスジャックを物色していたところ遭遇。
ジャック、電線を単体で購入し、加工するより、これを購入しカットした方が仕上げが綺麗だし、安全だし、安かった。
品質もしっかりしており、とても良い買い物だったと思う。

2019-09-05
用途:
バイク用品(ETC)の配線に使用。
対象商品:
70302146

ETCの電源配線延長のために購入。
到着後、すぐ2つに切断して使用した。
オス、メスのソケットを別々に購入するより間違いなく安価で、接続不良などの問題もなさそう。
材質・処理とも良好で、耐久性がありそうでとても良い。

2019-07-25
用途:
防犯カメラのDC電源延長コード
対象商品:
70302155

少々やわな感じもしますが、価格からしてこんなものでしょうか。

2018-07-26
用途:
ACアダプターのケーブルの延長
対象商品:
70302146

特に大きな問題もなく、使用することができました。ただ、もう少し長いものも購入すればよかったと思いました。