タイシーラーのレビュー

平均満足度 4.56 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイシーラー モノタロウ
モノタロウ
539 / 税込 593
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 【用途】電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
54件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ドゥサイエンス 様2026-03-03
用途:
制御盤・配線引込部などの隙間シール(防水・防塵)に使用

配線まわりの隙間シールに使用しました。適度な硬さで成形しやすく、ベタつきが少ないのに対象物にはしっかり密着します。耐水性も期待でき、施工が手早くできて使いやすいです。色は濃いめのグレーでした。

2026-02-01
用途:
車外パーツの取付け、防水
対象商品:
73383905

フロントグリルにカメラ取付けで使用。適度な接着性で綺麗に固定できた。両面テープでの取付け時には夏の暑さで頻繁に剥がれていたのがこれで解消されそう。

2025-12-25
用途:
制御盤のシーリング

ベタツキ少なく、全く問題なく使えます。やや柔らかい感じです。

O.N.TECK 様2025-11-11
用途:
エアコン工事
対象商品:
73383914

従来のメーカー品と比べても遜色ない使い勝手と値段、これからもよろしくお願いします。

2024-11-21
用途:
機器取付時の防水用

配管穴や、防水コンセントの隙間に詰めるのに使用したのですが、いい感じで使用しています。半年経っても変色や剥がれは無いです。重宝に使っています。

2024-12-02
用途:
車の穴埋め
対象商品:
73383905

ボディーの配線通し後の穴埋めに使用
粘度など使いやすい

1人が参考にしています
2024-04-01
用途:
倉庫・工場の雨漏り修理
対象商品:
73383905

倉庫・工場の雨漏り修理に使用
以前はコーキング材で修理していましたが
手がベタベタになるためこの商品を使用してみました。
適度の硬さで固まることなく隙間に盛れる事ができ
使いやすいです。
またベタつく事も有りませんが対象物にはしっかりと
接着します。
経年劣化でボロボロになることもなく雨漏りも治り
満足しております。
価格もお手軽で再度5ケ追加購入いたしました。

1人が参考にしています
2024-06-05
用途:
隙間埋め
対象商品:
73383905

グレーと白を購入。グレーはほぼ黒。色は用途に合わせてグレーと白を混ぜて自分で調節して使用。ベタつかず無臭コスパ良し。

2024-05-02
用途:
電気工事
対象商品:
73383905

お手頃価格なので使いやすい。色がグレーなので汚れが分からず、経年変化でも色が変わらないのがいい。

2024-02-07
用途:
ケーブルの通線口閉口
対象商品:
73383905

通常のネオシールと同等に使用できて且つ経済的で非常に良いです。

2024-03-27
用途:
壁、床の穴や隙間埋め
対象商品:
73383914

柔らかくて扱いやすかったです。耐久性はまだわかりません。

Moritronix 様2023-08-01
用途:
エヤコン配管貫通部
対象商品:
73383914

適度な硬さで、手にまとわらず扱いやすいので施工がし易い。

2023-10-16
用途:
井戸工事
対象商品:
73383905

本当は電気を通さないタイプのものがいいのだけど、こちらはお安いので、まあこっちでいいかという感じで頼まれました。

株式会社アップライト 様2023-05-23
用途:
配電盤の上部穴埋め
対象商品:
73383905

取り扱いやすい粘度で素人でも作業しやすかった。乾燥して固くなり落下するような事も無いと思える。

2022-10-05
用途:
エアコン冷媒管壁面穴埋め
対象商品:
73383914

廉価なエアコンパテは1年位でひび割れて雨水滲入するので、代替えで、試用した、すき間になじみやすく、塗装も出来る、耐久性については、経過観察です、

株式会社プローバ 様2023-01-09
用途:
電気工事時
対象商品:
73383905

たっぷり入って、国産、白黒の色違いもあります。使わない手はありません。

88seiki 様2022-09-19
用途:
パイプ隙間のシール
対象商品:
73383914

電線管の隙間シールに使用 問題なく完了。 耐温度と耐候性能評価はこれから検証。

2024-03-30
用途:
水田水口の(一時的な)完全閉鎖
対象商品:
73383905

どうでもよいことなのですが…
いわゆる『グレー』を期待していましたが、これは『黒』でしょう。

鈴木鉄工所 様2022-05-12
用途:
小屋の外壁材の下の水切り代わり
対象商品:
73383905

小屋に角波トタン貼ったんですが、下のアスファルトが凸凹で水切りが付かず、トタン貼ってからの下に水切り代わりで使いました。作業性は大変よく、気温25℃位でも硬化も直ぐにはならないですよ。3時間位でもまだ柔いです。自分は1時間もすれば硬化すると思い、使う分取ったら残りの分をコンビニ袋に入れグルグル巻きにしながら作業したんですが、大丈夫そうです。
パテもベトつかず、ホントに柔い粘土のようで作業がはかどりました。

2人が参考にしています
2022-02-06
用途:
冷蔵庫の配管シールに
対象商品:
73383914

業務用冷蔵庫の内部配管シールの補修に使用しました。
作業性は適当な粘度が有り問題なく使用出来ました。