タイシーラーのレビュー
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
【用途】電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
2018-10-29
- 用途:
- ガス式はんだごてに断熱材を入れたときの隙間埋め
- 対象商品:
- 73383914
ガスを燃焼させる部品の近くに断熱材を介して使っています。かなり温度が上がる部分ですが断熱材のおかげで問題なく使えています。固まらないので分解して部品を保守、交換するときに楽です。これからもいろいろな隙間を埋めるのに使っていきます。
2人が参考にしています
2020-12-14
- 用途:
- 貫通部の穴埋め
- 対象商品:
- 73383905
メジャーなシーラーと比べると
ベタベタしすぎず
素手で使用しても手に残りにくい。
その割に接着もいい。
グレー色は随分と黒っぽい色。
劣化の度合いはまだわかりません。
1人が参考にしています
2021-01-21
- 用途:
- 防水のための穴ふさぎ
- 対象商品:
- 73383905
大きめの穴をあけて配線を通し、その穴をふさぐために購入しましたが、寒くて硬くなっていて上手く形づくりができませんでした。
鳴海エレクトロン 様2018-07-02
- 用途:
- トタンの隙間埋め
- 対象商品:
- 73383905
トタンの小屋に虫が入ってこないように使用しました。
においもなく、問題なく穴埋めができました。
自分用なので安いのがいいです。
有限会社エース電気 様2019-06-03
- 用途:
- 配線や配管の隙間を埋めるのに使用します。
- 対象商品:
- 73383905
個人的には使用していないのですが、他の人に聞いたところ特に問題無いと言っていました。
YCS 様2018-04-11
- 用途:
- 防水処理
- 対象商品:
- 73383905
パテでの壁面防水処理に使用。
コーキングだと、範囲が大きすぎる場合、重宝します。硬さやねりのしやすさも問題無く、色も無難。
2018-09-25
- 用途:
- PC電源中のコンデンサーの固定
- 対象商品:
- 73383914
PC電源中のコンデンサーの固定には、耐熱、絶縁機能が必要です。1kgは使いません。保存方法を記載していただくと有難いです。
1人が参考にしています
有限会社さいとうファーム 様2018-07-25
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 73383905
トラクタのクーラーのエバポレーターと配管の継ぎ目に以前使われていた形跡が有ったので
買いました
使用感は粘土を伸ばして巻くような感じで簡単に使えます
量もたっぷり有るので他のエアコンの分の修理にも使えそうです