2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー

平均満足度 3.90 (401件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
401件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-09
用途:
作業機械のバッテリー
対象商品:
73406113

2輪車用バッテリーは結構値段が高いのですが、安価で買えてよかったです。

2020-01-24
用途:
除雪機
対象商品:
73406086

この度除雪機セルモーター始動用で使用
低価格ですが全く問題なく大変満足です。

2020-04-23
用途:
予備バッテリー
対象商品:
73406077

あらゆる12Vシガレター電源を予備バッテリー本品にて接続して安定供給できている。使用時には火花発生やショートしないように安全対策しています。

株式会社プラスタラーイシカワ 様2019-08-30
用途:
バイク
対象商品:
73406122

今まで取り付けていたのが、オシャカになってしまい
そく 購入取り付けてテスト走行しましたが、何の問題も無く
安心しております。
安いので、2年ごとに、変えても 良いかなと思っております。

2人が参考にしています
2019-08-05
用途:
原付のセルスタート用に
対象商品:
46786512

しばらくキックスタートでしのいでいましたが、ブレーキ握ってスタートボタンを押すだけでエンジンが掛かる快適さは有り難いです。
冬場も一発スタートできて近場の移動が楽しくなりました。

1人が参考にしています
株式会社下野屋 様2019-07-24
用途:
自家用バイクに使いました。
対象商品:
73406068

RG250ガンマのバッテリー交換に使いました。問題御座いません。調子良いです。

2020-01-22
用途:
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)
対象商品:
73406104

1年で、お亡くなりになりました。
次は、長寿のバッテリーにしょう。
献杯

2019-11-18
用途:
マジェスティ125用の交換バッテリーとして
対象商品:
73406077

到着時に充電されておらずセルが回らなかったので
一日充電してから使用開始しました。。
交換後まだ2日目なので様子見です。 他の方のレビューも見て買ったので
こんなもんかとは思っています。

1人が参考にしています
2019-03-05
用途:
エンジン溶接機に使用
対象商品:
73406113

何年前かと同様にモノタロウで購入。エンジン溶接機のバッテリーホルダーが通常乗用車バッテリーから一回り小型ため、このサイズを常用使用中。特に問題無し良好です。

2人が参考にしています
2019-11-14
用途:
バイク用のバッテリーに使用
対象商品:
73406068

性能が悪い気がする。今まで使っていたバッテリーと比べると放電が多く感じられる。一回フル充電してもすぐに電圧不足になってしまう。金額に誤魔化されたよう。

1人が参考にしています
2019-06-07
用途:
寿命で交換
対象商品:
73406077

液入りで届きますが、初期充電はやってから取り付けました
始動性など、まったく問題なしです
今大阪魂を買うと○○でるこが。お買い得です

1人が参考にしています
2019-01-19
用途:
アドレスv125
対象商品:
73406077

とても良いバッテリーが届きました。
割引の日に購入したので、納期は遅れると思っていたのですが、翌日には届きました。モノタロウさんにして良かったです。

ちなみに、バッテリーは、12.64Vでした。

3人が参考にしています
2019-04-08
用途:
バイクの消耗品メンテナンス
対象商品:
46786512

前回も同じ商品を購入、ちょうど2年で寿命でした。バッテリー自体は何ら問題無く使用出来る良い商品です。寿命もちょうど良いと思います。

インテリア ユキコ 様2019-01-26
用途:
50ccバイク用
対象商品:
46786512

お値段が安くて助かります。あまり乗らないバイクにも使用していますが、普通に長持ちします。

1人が参考にしています
2019-04-15
用途:
アドレスV125
対象商品:
73406077

電気の品質はどのメーカーでも同じ、あとは耐久性。半年の使用では問題なし。モノタロウの保証が付いていることを考えると安いと思う。

2020-07-18
用途:
SRXのバッテリー交換
対象商品:
73406095

コスパ最高です。
全く問題無く交換しました。また、購入したいです。

2019-03-01
用途:
ホンダトゥデイに使用
対象商品:
46786512

普通に使用できます。金額を考えればコスパ最高です。やや満足にレベルを落としたのは、あとどれだけ使えるかつまり耐久性がわからなかったので一旦レベルを落としていました。

2019-01-31
用途:
セキュリティ
対象商品:
46786512

12Vセキュリティ専用に使用しています。
2~3年で交換するので安価で助かっています。

2人が参考にしています
2020-05-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
73406095

いつもこの製品を購入しています。リーズナブルで納期も早く非常に助かっています。

2019-04-19
用途:
リトルカブのバッテリー交換として
対象商品:
46786512

簡単に交換出来ましたし、費用も安く上がって助かりました。