エクスターR9000のレビュー

平均満足度 4.82 (72件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクスターR9000 スズキ
スズキ
1,998 / 税込 2,198
スズキ初、100%化学合成油。
72件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-08
用途:
スポーツ走行
対象商品:
73540434

シェルアドバンスから乗り換えました。
まだ数百キロしか走行してませんがシフトの入り具合、エンジンの吹け上がり、燃費など…特に不満は無く、むしろこの金額でこの性能は特筆に値するのではないかと思います。

3人が参考にしています
2020-11-03
用途:
バイクオイル交換
対象商品:
73540434

さすがー!Moto GPスペックです。シフトがスカンと入ります。ニュートラも気持ち良く入ります。

白頭交通 様2020-10-21
用途:
オイル交換
対象商品:
73540434

前回まではこのシリーズの一番安いやつを使ってましたが今回は一番良いヤツにしました。
100パーセント化学合成なのでエンジンには良いはず

2020-06-28
用途:
アドレス110に使用
対象商品:
73540434

いつも使用していたカストロールの100%化学合成オイルが値上がりしたので、本オイルに変更しました。
100%化学合成では最安で純正なので、安心して使用できます。

3人が参考にしています
2020-09-26
用途:
オイル交換時
対象商品:
73540434

スズキ純正オイルは量販店にはおいていないので購入できるのはありがたいです。

1人が参考にしています
2020-07-23
用途:
バイクのエンジンオイル
対象商品:
73540434

スズキ純正の100%化学合成油という事で、初めて使用しました。
街乗りで少し走った程度ですが、有りかなって感じです。

本野はきもの工業 様2020-05-30
用途:
スズキVストローム1000(VU51A)のエンジンオイル
対象商品:
73540434

品質は純正品なので問題ないと思います。使用しての感想は次回のオイル交換後に投稿したいと思います。
それから、1回目(4本)の購入には注ぎ口が4個付属していたのですが、
2回目(5本)の購入には1個も付属していませんでした。
有ると交換時に注ぎが楽なので是非、付属、お願い致します。

2人が参考にしています
2021-01-13
用途:
4stエンデューロマシンのエンジンオイルに
対象商品:
73540434

結論を先に書くと、モノタロウさん価格だから購入しようと思えるオイルです。
エンデューロのような過酷な環境での使用は想定されていないようなので、過酷な環境で使用する場合は他の添加剤を混ぜたり、2-3回走行に1回はオイル交換が必要など、工夫は必要と思われます。
ツーリング等は他の方のレビューが参考になると思います。
高性能とは言い切れない側面はあるものの、リッター1500円前後で10w-40の100%化学合成オイルが使えるというのは、レースをやる身としては非常に魅力的です。
以下、使用時の感想です。
オイル自体は和光ケミカル殿のプロステージs10w-40と比べてサラサラしている印象です。
シフトフィーリング等は同じ粘度の一般的なオイルと比べると大差ありませんが、始動性は良くなりました。
エンジンフィーリングはオイルはサラサラしているせいか、軽快感が増した分、吹き抜けの影響なのかトルクは下がったように感じました。
長時間半クラッチを使用したところ真冬にも関わらずクーラントを吹いてしまったため、オイルの冷却能力は高くないと思われます。しかし、使用後に抜いたオイルを確認したところ、粘度は使用前と変化なく、オイル自体の耐熱性は問題なさそうです。
長時間使用によるオイルの劣化は体感しませんでしたが、マメにオイル交換する想定をした定価のようですので、自分はマメにオイル交換をしてマメにフラッシングを行なって継続使用予定です。

2020-08-22
用途:
Vスト650に
対象商品:
73540434

Vストローム650XTのオイル交換でリピート購入してます

2020-02-06
用途:
スーパーカブC125に…
対象商品:
73540434

春~秋はHONDA純正のG3(10W-30)を使っていますが、夏場は10W-40を使いたくて100%化学合成で比較的安価なコチラを使ってみました。
純正OILだけあって可もなく不可もなく(←不満なのではなく褒め言葉です)、HONDAのG3と変わらない感じで使えています。
また夏になったら使うと思います。

2020-01-27
用途:
バイクのエンジンオイル交換時
対象商品:
73540434

鉱物オイルよりエンジンの調子が良くなりました。次回も購入します!

2019-10-30
用途:
BANDIT1200SのOIL交換
対象商品:
73540434

いままで某有名メーカーの部分合成油を使用し夏場のオーバーヒートに悩まされていたが、今年は純正オイルのR9000化学合成油に変更。気温の違いもあるかと思うがオーバーヒートせずに夏を越せた。価格面でも安く入手できるので当面はこれを利用予定

1人が参考にしています
2020-10-08
用途:
400㏄バイク オイル交換用
対象商品:
73540434

初めて使いましたが、かなり良さそうです。また購入したいと思います。

2019-12-06
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
73540434

R7000からこの商品に変えたところ、エンジン音が静かになりました。冬場の始動もスムースでも軽快に動きます。非常に安く手に入れることができて大満足です。

2019-09-27
用途:
大型バイクのメンテナンス用
対象商品:
73540434

メカノイズが減り、シフトフィールも満足しています。
4L缶も販売して欲しいです。

3人が参考にしています
2019-08-15
用途:
二輪車オイル交換
対象商品:
73540434

空冷単気筒のバイクに乗っています。このオイルには、熱ダレによるギヤの引っ掛かりが無くなるのを期待しています。今年の夏は暑いですが、今のところ順調です。値段も多分モノタロウが一番安いかな。

2人が参考にしています
2022-10-07
用途:
オイル交換
対象商品:
73540434

ECSTAR5000を使用してましたが9000を試すともう後戻りできなくなりリピーターです。

2020-01-09
用途:
オイル交換時
対象商品:
73540434

純正品、100%化学合成油でこの価格は満足です。
引き続き購入する予定です。

2019-10-29
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
73540434

純正品で一番安価な100%化学合成オイルです。
安心して使えます。

2019-03-18
用途:
バンディット1250の交換オイル
対象商品:
73540434

今までウルトラG2などの部分合成油を使っていましたが、100%化学合成油のせいか純正のせいか不明ですが、ギアの入り方が良くなった気がします。価格も満足しています。

2人が参考にしています