小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25のレビュー

平均満足度 4.09 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器
長野計器
1,498 / 税込 1,648
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。 【用途】小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
32件中 21~32件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-02
用途:
実験装置に付属して使用します。
対象商品:
02001151

問題なく稼働して、使用感も良いです。今後も購入したいと思います。

2018-03-27
用途:
空気圧測定
対象商品:
02001133

既存の計器はレンジが大きすぎるため、0.4MPaのものを購入。取り付けねじが日本の規格ではなかったようでR1/4とR1/8を試してみましたが合いませんでした。事前に確認しておけばよかったが、まさか規格が違うとは思いませんでした。ものはよさそうなので他に転用します。

2人が参考にしています
2016-02-01
用途:
エアーコンプレッサー用
対象商品:
02001203

大寒波で、エアーコンプレッサーのゲージが、凍結破損
すぐにこちらで手配して、事なきを得ました。
製品も、長野精機なので、問題なしです。

2015-07-24
用途:
エァーレギュレーターの圧力設定用
対象商品:
02001176

官公庁の設備管理を行っていたときの各設備の圧力計は信頼性の高い長野計器を使用を好んで使用していました。他に安い計器がありましたが信頼性を取りました。

2016-06-14
用途:
オフロードバイク用のタイヤ空気圧計用
対象商品:
02001115

タイヤエアゲージ既製品でこの圧力レンジ(0~0.1MPa)に対応したものは少ない上に決して安くない為、自作目的で購入しました。
工業用のため、計測精度は大変良好です。
校正等で針を調整したい時、蓋がネジ固定でないため、脱着し難いかもしれません。

2014-10-03
用途:
コンプレッサー
対象商品:
02001203

出来ればフルスケール1.6Mpa程度の物もあるとありがたいです

1人が参考にしています
2016-08-29
用途:
機械の圧力表示
対象商品:
02001115

外径が40mmとありますが、届いた商品は最小部でも42mm強、最大部は44mm以上あります。正確な寸法を表示して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたところ、JISの表示でブルドン管圧力計の大きさは、目盛板の外形(mm)で表す為、
圧力計の大きさはケース外径ではなく、目盛板の外径となります。何卒ご了承願います。

2016-08-13
用途:
空気圧測定用に製品取付け
対象商品:
02001142

機能面では問題ないが、圧力計のガラス面が、擦り傷だらけだった。
ビニール袋に無造作に3個入れて放り込んだだけの梱包でとても精密機器の梱包とは思えなかった。まるで、ネジやナットの扱い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
改善を検討します。
よろしくお願いいたします。

2016-07-25
用途:
機器の修理時に付属品である圧力計が不調だったために交換を必要とした
対象商品:
60854437

旧品と比較しても大差無く、違和感がなかった。

2016-04-27
用途:
農業用灌水器の圧力計
対象商品:
02001167

注文から発送までスムーズで良いのですが、
最初から、圧力計の針が0を示していませんでした。商品の品質管理をしっかりしてほしいいです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーおよび弊社からの出荷時には確認の上、出荷しておりますが、小型で振動に弱いため、輸送途中の扱いにより影響を受けたと考えられます。
修理対応ができない商品につき交換させていただきます。よろしくお願いいたします。

2015-04-22
用途:
農業
対象商品:
02001167

リピートで購入です。コスパに迅速な配送に大満足です。

2015-03-11
用途:
配管取付用
対象商品:
02001194

他にも使っていて 安心して使用できます。