汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50のレビュー

平均満足度 4.43 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器
長野計器
1,698 / 税込 1,868
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。 【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐藤機械工業 様2024-09-18
用途:
機械整備作業に使用

シンプルで見やすいので、いつもこの長野計器さんのものを使用しています。

2022-01-04
用途:
トライアルバイクのタイヤエア圧測定
対象商品:
36980526

先端チャックとホースも安価で入手出来るのでコスパの良い低圧エアゲージが手に入ったと思っています。
表カバーが外せるので目標エア圧の目盛りにマーキングを設定出来て、目視チェックだけで済ませられるので助かっています。手の中に納まる良い大きさで、外輪もメッキなので大きく見栄えも良いです。

2022-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
36980562

長野計器の汎用圧力計は、正確で信頼のおける製品で気に入っています。

2021-10-04
用途:
気体圧力測定
対象商品:
36980842

気体圧力のモニター等に導入しました.安全上,ブルドン管圧力計は感覚で圧力状況を判断出来ますので,便利と思います.

2021-05-27
用途:
水圧の測定
対象商品:
36980632

コスパも良く、満足してます。めもりもまずまず見やすい。

2020-12-30
用途:
実験装置内の負圧を確認
対象商品:
36980842

問題なく使用できる。価格も安くて満足。
高精度を要求する用途ではないので精度の良し悪しについて参考となるレビューは出来ないが、負圧が出ているかチェックしたり針の動きで圧力の変動を確認したいということであれば十分な物だと思う。

住友ゴム工業株式会社 様2020-10-15
用途:
バキューム処理の負圧確認
対象商品:
36980842

負圧が小さい領域でも
比較的リニアな指示値を示しているので
使用しています。

2020-04-30
用途:
自動車用エアゲージの交換用
対象商品:
36980501

長年愛用したエアゲージの精度が若干怪しくなってきたため、交換用に購入。測定レンジも常用するレンジが見やすいものを選べたので満足。

2020-06-03
用途:
エアゲージの交換用に
対象商品:
36980806

ブリヂストンレーシングエアゲージRCG-20を落として壊してしまったので本製品を購入しました。RCG-20はG1/4平行ねじでしたが、R1/4平行ねじにシールテープを巻いて取り付けしました。元の圧力計より本品は5mmほど厚くなってしまったので、緩衝用のゴムはハサミで2分割し両面テープで貼り付けました。
元の製品を修理に出すと7,000円ほどかかるようなので良い買い物でした。
ブリヂストンレーシングエアゲージRCG-20を補修する際はG1/4平行ねじの注文コード36980562を使用するのがオススメです。
取り付け記事:http://gumyuake.livedoor.blog/archives/22904393.html

2人が参考にしています
2019-05-31
用途:
機械の整備点検時
対象商品:
36980657

まだ未使用ではありますが、車輌のエア圧力測定点検用として使用します。コンパクトで質感も価格以上の物であり、問題なく使用出来るものと思います。

1人が参考にしています
2019-06-02
用途:
燃圧計として
対象商品:
36980596

各種、ホースニップルとあわせてKジェトロの燃圧計として使用してます。フルスケール6kの圧力を精度の高い範囲で計測できるので、助かります。スケールも見やすいです。

マイム 様2019-02-18
用途:
サブタンク
対象商品:
36980921

業務用サブタンクに取り付けました。何ら問題はなく使用しております。

出口梅園 様2018-03-31
用途:
動力噴霧器
対象商品:
36980964

動噴の圧力計が壊れたので取り替えました。元のは50mmでしたが、60mmと大きいので見やすく、指針も振れません。1/4ネジでピッタリでした。。

エムツーカンパニー 様2017-10-21
用途:
ポンプ修理
対象商品:
36980632

浅井戸ポンプなどの家庭用ポンプの修理のときに使用しています。クイックシール、ナイロンチューブ、ブッシングとうと組み合わせてポンプに取りつけています。外径と目盛りの細かさで選びました。

2017-06-17
用途:
タイヤの空気圧測定用
対象商品:
36980562

マスターゲージが無いので精度はわかりませんが,作りがしっかりしており,いかにも信頼感がありそうな空気圧計になりました。

1人が参考にしています
2017-05-04
用途:
空気圧測定
対象商品:
36980781

商品については満足!
0.25MPa注文したのに届いたのは0.4MPaでした。
箱に0.25と0.4MPaの2種類のシールが貼ってあり、中身は0.4MPaでした。
取り付けてから気が付いたので納品時の確認不足で反省。

1人が参考にしています
2016-11-26
用途:
真空計
対象商品:
36980842

中国製のバキュームゲージが狂っていたので交換用に購入。値段の割に精度も良いので助かります。

株式会社九州国際自動車興業 様2023-01-04
用途:
コンプレッサ-のエア-圧用
対象商品:
36980885

既存のメータ-と同じもので、コンプレッサ-のメーカ-
の印字がないだけでした。

2017-01-14
用途:
エアインフレーター
対象商品:
36980824

所有しているエアインフレーターのメーターは直径5cm、1.5MPa表示のため乗用車のエアゲージとしてはメモリが細かすぎて老眼の自分には見ずらく精度も不明なことから、本器に交換してみたところ非常に見やすくなりました。また精度も高いことから安心して使用できます。交換にあたっては取り付けネジが合わないためインフレーターのネジを切り直しました。なお、メータ周囲はホームセンターで購入した両面テープ付きの発泡ゴムを巻き付け衝撃から保護しています。

1人が参考にしています
有限会社デービッド 様2022-02-19
用途:
キャブレター同調等作業に
対象商品:
36980842

最初から0点ずれてました、オリフィスつけて針の振れを制御したにもかかわらず、0点が大きくずれて、だめでしたね、8個中1個なのでやや不満にしましたけど、もう買いません