汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50のレビュー

平均満足度 4.43 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器
長野計器
1,698 / 税込 1,868
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。 【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-11
用途:
食材の真空含浸
対象商品:
36980842

開封した段階で、2目盛りほどずれていました。
側面のネジを緩めカバーを外し、ペンチで針を引き抜き(結構強い力が必要)、再び差し込むと普通に使える様になりました。
精度には特に問題はありません。

2016-03-10
用途:
科学研究
対象商品:
36980842

値段分の制度だと思うが満足。

2017-09-01
用途:
ポンプ
対象商品:
36980842

最初から0ではなく、0.01を指針してる商品が届いた。運転時の指針が信用できない。商品名がJIS汎用と書かれているのに残念です。

2016-02-25
用途:
タイヤ空気圧測定治具が高圧すぎるので低圧用として交換して使用。
対象商品:
36980806

測定治具に付いていた圧力計は、防水とショックに強い構造だったが、これは用途が違うので気を付けて使うしかないです。価格と性能から問題はありません。

2017-04-20
用途:
真空ポンプ用ゲージ
対象商品:
36980842

最初はキチンと針がゼロを指していたのに、
一度真空引きしてみるとゼロに戻らず、
ほんの少しプラス方向に振れたままになった…。
でも使っているのはうちにゼロに戻るようになったので、
良かったです。

2016-04-26
用途:
油圧タンクのメーター
対象商品:
36980675

問題なしに使えて安心です。また納期も早いのでまた注文します。

2014-07-03
用途:
機械取付用
対象商品:
36980824

価格も安いうえに、迅速な対応ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

2017-01-05
用途:
初期不良??
対象商品:
36980842

何も繋いでいない状態で、メーターの針がゼロを指していません。頑丈な構造とはいえ、プチプチの緩衝剤すら箱に入っていないのは、非常に残念です。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-01-27
用途:
エアータンク 内圧確認
対象商品:
36980885

見やすくいいです。防水でないので改善希望です。

2015-09-15
用途:
水圧計
対象商品:
36980824

純正品と変わらずつかってます

有限会社オオト工業 様2013-10-14
用途:
水圧及びエア-の圧力の確認
対象商品:
36980903

非常に良い。
原子力業界では、長野計器と言うと一流品でもあります。
汎用計器にしては、非常に性能もよく大いに満足していますが、
1.0~10.0Mpa迄、1.0Mpa毎にに製品があると
もっと満足する。
トレサビリティ-は必要としないが、精度は1.0級以下の精度が欲しい。

1人が参考にしています
2014-10-13
用途:
ポンプ用圧力計として
対象商品:
36980946

10年ほど前ポンプの圧力計を販売修理専門店に依頼し交換しました。この時の圧力計が小さくて見難い物でした。そこで見やすい物を探してこの商品に決めました。実機確認試験でも感度がよく見易くなりました。費用も前回依頼した専門店の半分以下です。有難うございました。[補足:仕様の説明:(シール方法にはテープ型とパッキン型がありますがこれはテープです)シールテープ防水型、ねじ径「R1/4」、縁なし、接続下「A」、接続型四角「T」、4.0MP:A-T R1/4 60Φ 4.0MP]

2人が参考にしています
2013-06-18
用途:
冷媒管真空引き用
対象商品:
36980614

長野計器なので安心して使えます。

2016-07-29
用途:
中国に使うので
対象商品:
36980763

ご対応いただき誠にありがとうございます
速やかなご対応を感じします

2014-10-22
用途:
ディスクフィルターに取り付け
対象商品:
36980806

手頃な価格でした。

2014-03-09
用途:
水圧計測
対象商品:
36980806

作りもしっかりしているし、何も問題はありません。

1人が参考にしています
大森モータース 様2013-12-27
用途:
タイヤエアーゲージ
対象商品:
36980824

60mm径の寸法は表示が有りましたが、厚みの表示が無くて交換しようとした物と衝撃吸収カバー厚みの違いで苦労しましたが、それ以外は正確に作動しお買い得感が有りました。製品の寸法と材質を正確に表示して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品の仕様を追記致しました。