支持金具 L型ブラケット SUS304製のレビュー

平均満足度 3.11 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ
モノタロウ
979 / 税込 1,077
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。 【用途】配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-24
用途:
配管の支持として利用
対象商品:
73973813

縦横の寸法違いのラインナップが多く欲しい。
L形以外の形も、欲しい。

株式会社アイジーエム設備 様2024-12-25
用途:
配管の支持

他のレビューにもある様に
とにかく溶接部が汚い。
販売してはいけないレベルだと思います。
返品しました。

1人が参考にしています
2024-08-31
用途:
配管の支持
対象商品:
73973804

購入後のトラブルを未然に防ぐ為に
購入前に認識しすべき点を書きます
今回5本購入しましたが全て
裏表 角の溶接部分のビード仕上げが悪く 合わせ面のツラがズレている
ビードはガタガタでグラインダーで削りまくっている為 研磨キズが広範囲に目立つ 見た感じTIGでは無くアークの様に見える
全体に油が付いているいるので脱脂しました
「素人程度の完成度」との認識での購入で無いと「失敗の廃棄品」が届いたと驚いてしまう
寸法や強度などは問題無いと思われる
今回は水没する箇所へ使用するので問題無いですが
見た目を重視する元請や施主等は交換を希望するでしょう
良い点は低価格です
モノタロウ側も「素人仕事だが低価格」等の表記が必要だと思われます
購入した側としては
モノタロウ社が 当製品の製造下請業者の技術品質認定 販売採用 等の経緯が気になります 良ければお聞かせください

14人が参考にしています
株式会社田中技研コンサルタント 様2024-04-12
用途:
配管固定
対象商品:
73973795

評価の悪いレビューが散見されていますが、私の場合は汚れもなく溶接部もきれいに処理されており、値段の割に良い商品でした。

2人が参考にしています
2024-01-22
用途:
配管固定
対象商品:
73973822

表面が汚れていて、溶接の処理も雑ですが、安いので納得しています。

3人が参考にしています
2023-03-30
用途:
屋外での器具固定
対象商品:
73973804

何度も購入していますが、溶接出来は素人レベル。アングル事態も少し歪んでいたりもします。見栄えや制度をあまり気にするようでなければまぁ値段もかなり安いから納得して購入しています。
アカギとかの製品と比べると製品の品質にびっくりします(笑

4人が参考にしています
2022-12-03
用途:
断面がコの字型と勘違いしていたが、断面もL字型だった。外観図は3角法で表して欲しい。
対象商品:
73973777

線対称の商品を用意してくれていると、とても助かる。

2022-11-08
用途:
金属ダクトの受け金具として
対象商品:
73973777

全く問題なし。安価でいい。溶接の跡をもう少しきれいに削って。

2021-10-14
用途:
配管工事
対象商品:
73973813

表面仕上げに焼き付きの跡があり、もらい錆もあります。
制作後そのまま出荷されたようです。
レビュー見て改善されたと思って発注しましたが
私には外れが来たようです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2021-05-05
用途:
自立柱の固定に
対象商品:
73973786

強度もありそうでステンレスなので屋外使用も大丈夫では?とのことで
屋外自立柱(ガーデンドア支柱)の補強工事に使用しました。
隣接構造物と具合良く固定できて柱強度が増して外観含めて良い感じに仕上がりました。
当方に届いた物では、溶接部分仕上げは画像と同等でサビ等はありませんでした。

2021-03-24
用途:
配管
対象商品:
73973777

これのおかげで楽に配管できました。ブラケットを先行で、それに配管を乗せていくという基本作業が、楽にできました。

2023-10-11
用途:
配管支持

到着した商品を見た瞬間に廃棄しようと思ったくらい汚い物でした。商品説明に使用している写真を現物と差し替えていただきたいです。バリだらけ、折り曲げの面が出ていないまま溶接、溶接焼けを清掃・研磨せずに銀色の塗料を塗布しただけ、長穴の内側は黒色粉だらけで、この商品に触れただけで手が真っ黒になりました。素人が練習で製作した物を販売されているのですか?製作品はモノタロウブランドではなく、メーカー品を購入することを強くお薦めします。

2人が参考にしています
2022-06-10
用途:
エクステリア
対象商品:
73973795

コスパはとても良いと思います。ホームセンターではこの価格では購入出来ません。

2020-10-01
用途:
クルーザーへのエアコン取付
対象商品:
73973804

以前に投稿されている「溶接跡が変色している」との指摘でしたが、写真のとおり
現在は改善され、磨いた状態となっていました。
エアコンの室外機の重量にも十分に耐えられる強度を持っているので、安心して使えます。

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
配管の取付

強度も充分で、これだけの価格なら溶接部の焼けは気になりません。

2人が参考にしています
2022-02-02
用途:
船舶の部品取付ステーとして
対象商品:
73973795

この価格でしたら、クオリティーに不満はありません。

2022-11-10
用途:
車庫の梁支え
対象商品:
73973786

L型ブラケット2本をボルトで繋ぐも、溶接部の制度が悪く、ねじれていた。

2019-12-01
用途:
配管の支持
対象商品:
73973822

金額、品物共に大満足ですね。私は、溶接部分を綺麗にして金額が上がるのであれば、このままでぜんぜんOKですね。

1人が参考にしています
伝兵衛商店株式会社 様2021-12-07
用途:
レンジフードの下地。
対象商品:
73973822

まず汚い。ひん曲がっている。とても製品とは思えない。

1人が参考にしています
2021-07-11
用途:
屋外のフェンス取付
対象商品:
73973804

購入して開封時に素手で行っていたためバリがあり手を切ってしまいました。強く握ったわけでは無いのですが、安全の為にバリ取りは行ってほしかったです