支持金具 L型ブラケット ユニクロ製のレビュー

平均満足度 4.24 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製 モノタロウ
モノタロウ
359 / 税込 395
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。 【用途】配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-28
用途:
配管工事における配管支持

塩ビ管(50φ程度)の固定に使用。
孔が多くUボルトをどこにでも取付けられるため使いやすかった。
大きさ(Lの縦横)や肉厚も適度で塩ビ管の重量を支えるには十分。

2025-03-06
用途:
車庫屋根の補強

1.バリ取りがもう少し丁寧なら
2. 面対象のがあればすぐ欲しい

1人が参考にしています
2024-03-19
用途:
壁に棚を自作
対象商品:
73973865

長物を保管するために、作業場の壁にこの商品を取付け、板を渡して棚にしました。
そこそこの荷重をかけても、剛性がしっかりとあるので歪むことなく使用できています。釘穴もあるので、間柱にビス打ちする際にも便利でした。

株式会社北京都テック 様2023-09-21
用途:
機器整備にオイルなど散らないようにシート支えるため、Lアングルの隅を固定
対象商品:
73973838

安価で、小さくて、工場内持ち歩きに都合が最適、L型ブラケットも丈夫で
改良する点なし、

1人が参考にしています
有限会社花見山造園 様2023-09-06
用途:
灯油タンクの固定(雨の当たる場所)
対象商品:
73973847

内側の仕上げが雑、サンダーの跡がどっさり、メッキの具合も下地が雑なため心配なのでジンク塗装をして使いました。
左右対称品があると作業がスムーズに進められる。

5人が参考にしています
株式会社匠建 様2024-01-03
用途:
棚作成
対象商品:
73973865

こんかい棚作成にあたって使用しましたがしっかりした物で、また購入しました。

ヒロ工房 様2023-07-12
用途:
ダクト工事

ダクトの台座に使用。強度あります。安価でコスパ良し。

2023-01-07
用途:
タイヤの収納
対象商品:
73973856

物置のドア下端が地面から70cmくらいあるので、18インチのタイヤの出し入れがつらくなっていました。基礎にアンカーを打ってこのブラケットを取り付け足場板を渡してスロープを作りました。人は乗らないので強度は十分です。

西尾レントオール株式会社 様2023-03-17
用途:
センサ固定治具として
対象商品:
73973856

高速切断機で片側を希望長さに切断し使用しています。
90°(カネ)が出ているので助かります。

2022-12-29
用途:
超音波レベル計の固定用架台部品として利用
対象商品:
73973865

直線2本を直角にボルト止めして作る予定でしたが、既製品があったので、利用しました。同じ向きの2本だったので、予定と違いましたが、ボルト止めより強度があり、満足できる固定架台ができました。

瑞模空調 様2022-05-09
用途:
配管のブラケット
対象商品:
73973838

普通に使えます。安くて助かります。溶接部の肉が薄いので少し心配です。

2021-11-16
用途:
ゴミボックススコップ立て
対象商品:
73973838

野外使用なので溶融亜鉛メッキが有ればそちらを買いたかった。

2021-11-09
用途:
配管工事
対象商品:
73973856

安くて、質感も良くて使いやすかったです。
次も購入したいです。

2021-10-14
用途:
機器の抜け止め
対象商品:
73973856

価格は安くてよいが、勝って違いがあればなお
よかった。

2020-12-04
用途:
電線管工事の支持具として
対象商品:
73973856

曲げた部分の溶接もしっかりしていていい商品でした
これで亜鉛メッキ製も販売していると嬉しいですね

アソー電機 様2021-03-28
用途:
頑丈な棚板施工
対象商品:
73973865

安い 丈夫 仕上げ良い バリ無しとても良い、溶接接合部は綺麗な仕上がり

1人が参考にしています
有限会社大英電機 様2020-10-21
用途:
配管の支持材
対象商品:
73973865

少しだけ必要でしたので、わざわざ溶接機の準備もせずに
仕事の手間が省けました。製品の仕上がりも良かったです。

2020-10-09
用途:
アングルのジョイント
対象商品:
73973838

アングルのジョイントとして,利用した。工作が便利であった。

2020-05-08
用途:
倉庫の棚作り
対象商品:
73973847

最近仕事用プラスリフォ-ムの材料にここで色々買ってますが今回のブラケットも価格も安く満足です 配管工事の材料としても十分使えそうなので
今後は現場用にまた注文したいです

2022-11-20
用途:
支持材
対象商品:
73973856

何度か購入させて頂いていますが、今回は錆有り/汚れあり(パーツクリーナーでは取れない汚れ?腐食?)がある商品が、送られて来ました。  接合部の溶接が酷いモノもあります。  返品の手間を考慮すると、そのまま放置してます。