SUS304製1ツ穴T型足のレビュー
2025-12-19
- 用途:
- 外壁配管の固定
汚れが付いてたり、加工後が目立ったり、仕上げがチョットどうなの?って感じです。お客様から見える箇所には使い辛いです。
値段相応でした。この価格でなければ星一つにしていました。
大正建鉄工業株式会社 様2025-10-15
- 用途:
- 竪樋支持用
竪樋の垂直位置を調整するのが、
調整し易くなりました。
2025-03-14
- 用途:
- 流し台排水管作業
設置場所を人が頻繁に通行や作業する場所でないため強度は25mm巾で十分であるし安価です。品質も他メーカーと比べても遜色ない。
2023-05-19
- 用途:
- バイクヘルメットロックの補助
- 対象商品:
- 73974014
バイクヘルメットロックアシスト
Dリングに通して使用
ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもOK!
千円以上する専用品など必要なし。
2022-11-24
- 用途:
- 支持具として使用
- 対象商品:
- 73973987
立管バンド取付部の板の張り合わせに若干のズレが有ります。
バンド装着後は気にならなくなる程度なのでコストパフォーマンス的に全然使えます。
2022-07-15
- 用途:
- 現在使われているものからの交換
- 対象商品:
- 73973987
細かな図面が欲しかったです。取付穴の位置が少し違ったのでボール盤で加工して使いました。
2人が参考にしています
有限会社 山越塗装 様2021-03-06
- 用途:
- 塗装の際に
- 対象商品:
- 73973987
塗装の際にスチール製が付いている事が多く、塗装時に既存が錆びている場合に無料で交換するで安価だと助かります。製品に問題ないです。
西尾美術研究所 様2020-08-27
- 用途:
- 水道管取り付け
- 対象商品:
- 73973987
ステンレスでこの価格であれば、錆の心配もなく多用することができる商品である。また機能的には費用対効果も大である。しかし、ものつくりの私としてはほんの一部に手を入れてもらえれば安心して使用できる価値のある商品になるだろう。
2020-03-29
- 用途:
- ドレン配管支持固定
- 対象商品:
- 73973987
長穴側の高さが50mmが最小なのでそれ以下30mm位が有れば助かります。又、壁側固定ビス穴に遊び代が無く狭い場所で穴明け作業時に斜め明けしか出来ない場合は位置決めしずらい為、小さな長穴にして頂くと大変使い易くなると思います。価格が安いので仕方ないかも?
1人が参考にしています