切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmのレビュー
- 用途:
- 切断作業
ステンレスの切断作業に使用しております
コスト使用感共に良いと思います。
厚さ0.8もありますが、ステンレスの切断は
こちらの方が少し長持ちする。
- 用途:
- 鋼材の切断
耐久性、切れ味は比較的良好です。
6ミリくらいまでの材料のカットに最適かと思います。
あまり力を加えるとやはり摩耗が早くなりますので、
それより大きい材料は厚さ1.2mmの砥石の方がよい感じです。
1ミリ程度の薄い板や、太い材料をカットすると消耗は早くなります。
- 用途:
- 金属の切断
コスパが良く使用している作業員からも苦情は有りませんのリピートしています。
- 用途:
- 結局これが一番良い
いろいろ使ってみたけど(1枚200円みたいな商品は除いて)格安系では結局これが切れ味も良いわりに減らないし割れないし使い勝手が良い。
- 用途:
- 金属物の分別廃棄に
素人です。処分したい鉄板(2m×1m×1mm位)があって購入しました。試しに40㎝程切ってみましたが、切れ味は良いです。刃の減りも直径で0.5mm程でした。自分的にはいい買い物でした。
- 用途:
- 切断、研磨に利用。
電動ハンディグラインダーに装着 ハンディキャッパーの身には少しでも軽い方が取り回しが良い。
- 用途:
- 金属板の切断加工
ちょうどこのタイプが切れていたので購入しました、薄さと切れ味に期待しています。
- 用途:
- 金属の切断
- 対象商品:
- 73971914
以前は、2ミリの物を使用していましたが、
この商品は1ミリと薄いのて切断の時間は
かなり短縮になりました。
20枚や30枚と割安の商品も希望します。
- 用途:
- 鉄骨製品の切断
定期購入にしています。消耗品なのでバンバン使えるこの商品は有りがたいです。
- 用途:
- 良く切れる
- 対象商品:
- 73971914
消耗品はモノタロウさんに限ります!年々製品精度が良くなり企業努力の賜物だと思います。
使用感は、何も心配なくガンガン使用してます。
- 用途:
- 金属製品の切断
- 対象商品:
- 73971914
リピート購入しておりますが、モノタロウブランド品のため、
安くて助かります。
機能は問題ありません。
消耗具合も他メーカーと変わらないと思います。
- 用途:
- 良い商品でした
- 対象商品:
- 76848668
SUS煙突9㎝、φ16,φ20の白管の切断に購入しました。今迄は、ホームセンターで購入していましたが、モノタロは安いため試しに使ってみました。
切れ味良好、偏心もなく問題のない商品です。
- 用途:
- 様々な金属類の切断に。
- 対象商品:
- 73971914
頻繁に金属類を切断していますので、価格が安いと助かります。
ホームセンターで購入するよりもお得で、切断力も全く問題ありません。
リピートしています。
- 用途:
- 二輪のメンテナンス
- 対象商品:
- 13155435
バイクの金属部品の加工時に使用しています。鉄・アルミの他、ステンの切断も可能です。食い込みやすい・割れやすいと言った難点もなく、継続して使える一品です。
- 用途:
- 鋼材切断
- 対象商品:
- 73971914
前回買った厚さ2mmのモノタロウ製品は職人さんに捨てられましたがこの1mmタイプは喜んで使ってくれます、成長した製品と感じました。