(90100)フランジ ボルトのレビュー

平均満足度 4.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(90100)フランジ ボルト スバル
スバル
119 / 税込 131
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-19
用途:
BH5レガシィC型 リアトレーリングアーム基部交換

注文コード74384774 品番901000175
レガシィC型 リアトレーリングアームをモノコックに留めているボルトです。
経年で錆びていたため交換しました。
純正部品ですから何の心配も無く使えます。

2024-12-12
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
74327164

車体の老朽化の為、交換しました。交換後、どっしりした感じ(元の状態にもどり)満足しています。
ありがとうございます。

2024-10-14
用途:
アルトHA36にて流用

体感できました。いい感じです!モノタロウで手に入ったのでありがたかった!

2023-02-21
用途:
純正部品交換
対象商品:
74322106

純正部品が販社やディーラーを通さず楽に買えて助かります。

2022-02-25
用途:
BH5レガシィC型バックプレート固定
対象商品:
74332326

フロントブレーキバックプレート固定ボルトです。
ちょっと高く感じるのですが、汎用ボルトでは見つけにくいサイズですので確実な作業をしたい場合は純正品をお勧めします。
片側3本、両側6本必要です。

2022-01-28
用途:
ZN6 86のフロントメンバーボルト交換

86A型のフロントメンバーボルトを交換しました。ハンドルを切り込んだ瞬間の遊びがなくなりました。ただ、サーキットでの変化を期待していましたが、真剣に走っていると気がつきませんでした。でも、安いのでおすすめです!

2021-09-16
用途:
メンバーボルトの交換
対象商品:
74400208

スバル車定番のメンバーボルト流用チューンに使用しました。
よく皆さんが購入しているBRZ用の901000431は全長が97mm、こちらは112mmと15mm長い+先端が尖っているので取付がしやすくなっています。
当然問題なく取付られますし、他の寸法は901000431と変わらないので交換するだけでメンバーの結合剛性が向上します。
あと値段も901000431より少しだけ安いのでちょっとだけ得した気分になります(笑)

4人が参考にしています
2021-11-16
用途:
bp5レガシィのメンテナンスに
対象商品:
74405643

足回りのメンテナンスに交換、純正品なので信頼性がありとても安心です

2021-09-07
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
74338723

純正部品ですのでサイズもぴったりでとても気に入っています。

2021-12-05
用途:
リアストラット交換のため使用
対象商品:
74384747

純正品なので安心して使えます。
価格もリーズナブルです。

2020-03-24
用途:
メンテナンス
対象商品:
74338766

前回メンテナンスの時、壊してしまい、メンテごとに必要になりました。
純正なので、特に問題ありませんでした。

2020-12-20
用途:
マフラー交換に
対象商品:
74327137

汎用品でもよかったのですが、純正部品の方が何かと安心・安全に作業ができます。

2019-10-20
用途:
足回り部品交換
対象商品:
74338784

ボルトは経年劣化で錆も発生していることもあるので年式の古い車は交換したほうが良いです。
品質も良く問題ありません。

2019-09-25
用途:
車両メンテナンス時に
対象商品:
74322106

純正部品が安価にそして確実に迅速に手に入るので重宝してます。