(20327)ナットのレビュー
2025-05-12
- 用途:
- レヴォーグ(VM4)ストラット取り付けボルト
- 対象商品:
- 74319988
純正ナットから、交換する事により、足が安定したように感じました。悪い方向になってないしコスバが良いです。
上彰建築設計事務所 様2024-08-16
- 用途:
- ストラットタワーバーの取付
- 対象商品:
- 74319988
ストラットタワーバーの取付を機に評価の高いこちらのナットを選択しました。純正品と比較してもフランジの厚みがありますので締結力に期待がもてます。ストラットタワーバーの相乗効果と思いますが、車が生まれ変わったほどの効果が実感出来ました。
2024-05-26
- 用途:
- BH5レガシィC型 流用チューン
- 対象商品:
- 74319988
注文コード74319988 品番20327CA010 M8×P1.25のフランジナットです。
ボルトに対しての締め代も十分で、適正に取付けできました。
足回りだけが固く締まったような印象の乗り味に変化します。
人によってはバランスが悪く感じるかと思います。
2024-04-04
- 用途:
- うまく取り付けできました
- 対象商品:
- 74319988
クルマのストラット取り付け部のナットを変えるだけで、変わるものなのか試したくなって、比較的安価ですし、試してみました。これはクルマによってはかなり変わるかもです。私はハンドリングが軽くなったような、スムーズになったような印象です。
2023-07-21
- 用途:
- フロントアッパーマウント用のフランジナット
- 対象商品:
- 74319988
フランジ部分は分厚く下3分の1はネジ山がなくスペーサーになっています。
詳しい理屈はよくわかりませんが“かさ上げナット”により軸力が広範囲に広がり結合剛性が上がります。
1人が参考にしています
2023-07-20
- 用途:
- アッパーマウント固定のナット
- 対象商品:
- 74319988
定番のスバル純正ナットです。ストラットフロントタワーバーまたはアッパーマウント固定に使用します。
1人が参考にしています
2023-06-06
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 74319988
安定の純正品。
ロックナットと勘違いしてる方が居ますが、
ロックナットでは無いです。又体感する様な補強パーツ、強化品では無いです。
2019-11-09
- 用途:
- BRZのフレキシブルタワーバー取付時に使用しました。
- 対象商品:
- 74319988
セルフロックナットで再使用不可と指定されているため使用しました。特に問題ありません。
3人が参考にしています