ミニコングネクストのレビュー

平均満足度 4.24 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)
2,998 / 税込 3,298
軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-05
用途:
ドリル刃の研磨に
対象商品:
77459585

ドリル刃の先端が欠けてしまい、切れなくなりました。
ダイヤモンドディスクで研磨するため、こちらを使用しました。
満足です

清峰堂株式会社 様2024-10-16
用途:
磁器の高台部分等の仕上げの削りに使用しています。

軽くて、非常に使いやすいです。また、コンセントが無い分、より使い易さが増した感じがします。

2023-08-15
用途:
洋裁の補助ツールとして
対象商品:
77459585

プラスチック製ボタンが固いので、小加工するのに購入しました。もともと100V式・無段変速のツールもありますが、線が煩わしかったので充電式は助かります。速度調整も3段階あれば十分です。

2021-12-23
用途:
小部品の研磨

3段階の速度調整は十分使える。
3mmシャンクが使えるコレットが付いているのは本当に助かる。
手持ちの超硬シャンク等使って作業行えば、本体が小型なのでササッと取り出してすぐに研磨出来て便利です。
バッテリー持ちで間に合わない様な研磨は、別の機器でやれば良い。

1人が参考にしています
2021-06-25
用途:
小物の研磨及び塗装仕上げに。
対象商品:
77459585

小型軽量で持ちやすく使いやすいです。
3段階の回転切り替えも良い。低価格でこれはお勧めです。
後は耐久性がどんなものか?

1人が参考にしています
2022-05-08
用途:
小物の研磨
対象商品:
77459585

横向きに使っているとビットがだんだん緩んで抜けてしまうのが気になりました。

3人が参考にしています
2020-12-29
用途:
舐めたネジを外す作業
対象商品:
77459585

舐めてしまい長らく外せなかったネジ(+)に(-)の溝を掘るために購入。これに先立って某100均ショップで買ったミニルータで試してみたが、アタッチメントがすぐに外れてほとんど使い物にならなかった。一方、「ミニコングネクスト」は正直最初あまり期待していなかったものの、丸鋸のアタッチメントをしっかりと固定でき、かなり深めの溝をネジの頭に掘ることができた。その結果、何カ月も外せなかったネジをついに緩め外すことに成功した。今後も同様または類似の作業に活用したい。

2人が参考にしています
2020-12-01
用途:
工芸品加工
対象商品:
77459585

ミニコングの進化形だと思うが、これは凄い。
コードレスで使いやすく、パワーも有る。モーターが静かで軸ブレが無い。
耐久性が分からないが進化しているはず。

2人が参考にしています
2021-01-05
用途:
部品のバリ取り
対象商品:
77459585

大変使いやすく値段も手頃でよい。
先端パーツは一般的な径で手持ちのパーツに付け替えられたので、ストレスなく乗り換えられた。

2023-04-12
用途:
プリント基板のパターンカット
対象商品:
77459585

比較的柔らかい物にはとても使いやすいのですが
硬いものだと手で締め付けるだけなので軸が空回りしてしまいます

1人が参考にしています
2020-09-08
用途:
アルミパイプの加工
対象商品:
77459585

価格の割に高性能!3段階で調整できるので使い勝手が良い。

2023-01-14
用途:
自動車整備
対象商品:
77459585

バッテリの容量は少なく、10分もすれば出力が落ちます。
また出力自体も低く、パフがけですら回転が頻繁に止まります。

2018-11-08
用途:
旧車、バイクのさび落とし等
対象商品:
77459585

二輪車のエンジンクーリングフィンの錆、汚れ除去に使用しています。
狭い所で先端が引っかかっても自動で停止するので安心して使うことができます。回転数用LEDランプがついているので充電量も表示されると尚使い勝手が良いと思います。

2021-12-08
用途:
錆び取りと小物の研磨
対象商品:
77459585

横向きに使っているとビットが抜けてくる。強弱のスイッチも強から弱だったらよかった。

1人が参考にしています
2020-12-20
用途:
金属加工に使います。
対象商品:
77459585

思ったよりパワーがあります。ただビットがだんだん緩んでくのが気になりました。

1人が参考にしています
2021-07-07
用途:
樹脂製品の切断
対象商品:
77459585

コードレスで使い易いですが、もう少し低速時のトルクがあるといいと思います。

2020-04-13
用途:
タイヤホイールの錆び取り
対象商品:
77459585

タイヤホイールの錆び取りに使用。モーターが強力でないので(安全性?)時々止まりますが使用できました。

2人が参考にしています