プレスクランプのレビュー

平均満足度 4.55 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレスクランプ モノタロウ
モノタロウ
159 / 税込 175
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。 【用途】簡単な保持作業に。
69件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-31
用途:
車のブレーキメンテで使用
対象商品:
78181224

買ってからしばらく眠らせていましたが、先日ブレーキメンテで使用しました。
これをディスクブレーキのピストンを押し戻すのに使用するのに使用しましたが、きちんと押し戻すことができました。
専用工具は20倍くらいの値段がするため、自分の車のメンテならこれで十分で、コスパめちゃくちゃ高いです。

2025-10-27
用途:
ビルメンカートの開閉部固定に。

ブルーのビルメンカートを室内ではなく庭掃除様に外で使用しているのですが、室内の床とは違い砂利や土で滑りが悪い為、袋を固定する部分が跳ね上がる様になっている為に庭で動かすと都合が悪かったりします。百均にはブルーはなく、このブルーのプレスクランプを2つ購入して左右に固定してみましたところ、想像通りに固定出来てストレスなく動かす事ができる様になりました。見た目にも同色で違和感ありません。本来の使用用途とは異なりますが、ドンピシャの商品で問題が解決出来て良かったです。

快生整骨院 様2026-02-15
用途:
スキーの初心者講習
対象商品:
78181163

初心者にプルークファーレンの練習で、このクランプを細工して使います。
小さいのが欲しかったので、満足です。

2025-06-24
用途:
溶接作業時
対象商品:
78181163

ホームセンターではこのサイズが売ってなかった為、ネットで購入。あちこちのホームセンターを探すより効率が良いので購入した。

アダプト 様2025-08-19
用途:
万力の仮固定に使用

仮固定であれば十分機能しますし、ちょっとした時に幾つかあればとても便利なので、このコスパはとても助かります。またリピート購入します。

total research project 様2025-07-28
用途:
接着時の仮とめなど
対象商品:
78181197

挟んで固定しておくには十分な性能でした。質感はさほど良くないですが、安価に買える面とのトレードオフかと思っています。

2025-05-24
用途:
物の固定
対象商品:
78181233

使いやすくしっかりしているので良さそうです。もう少し大きいのがあればさらに良い

2025-07-15
用途:
材料の仮固定
対象商品:
78181224

思ったよりチープな作りですが、仕事は出来たので良いとします。

2024-08-28
用途:
タンク脚の固定
対象商品:
78181163

給水タンクの据付に使用。
脚6本にアングル鋼材をベースにして安定させた。
その際固定するのにこのプレスクランプで強圧挟み込みさせた。
想定通りに短時間低コストで施工できました。
利用方法次第で相当高いコスパを発揮できます。

1人が参考にしています
2024-10-14
用途:
頑丈

どこにでも使えて重宝しています。しっかり挟めるし、丈夫なので言うことなし。

2025-04-26
用途:
日曜大工

手ごろなお値段で満足しています。
がっつり締め付けていますが、丈夫です。

2024-06-01
用途:
家具の補修
対象商品:
78181215

家具の剥がれかけていた部分の接着に利用しました。
スリムですが強度もありました。

1人が参考にしています
2024-08-16
用途:
ワイヤーの仮固定
対象商品:
78181163

最小のものでも十分な固定力があり満足している。
必要に応じて再購入を検討

2024-05-31
用途:
仮止め
対象商品:
78181163

コンパトサイズ。周囲に邪魔にならずに使いやすい。買って良かったです。

1人が参考にしています
広瀬建築設計事務所 様2024-04-01
用途:
雪囲い作業
対象商品:
78181224

力強く角パイプと木材を締め付け平面保持状態に持ち込めるので、斜材を楽に入れる事が出来、大変助かっています。

イワヰ工業株式会社 様2023-11-09
用途:
組立作業時の仮留め
対象商品:
78181233

仮留めに使用するには十分な強度、且つ軽量なため非常に使い易かったです。

2023-02-17
用途:
ドア下部の表面シート剥がれの接着仮止め用として
対象商品:
78181224

フラッシュドアの表面が樹脂シート仕上げのモノは、下部でカーペット・敷物を引きずると樹脂シートがめくれてきます。その接着の仮固定に使用しました。ドア下部両面に当て木をして締め付け、数時間で「メクレ」が接着固定できました。
汎用品ですので、安価なこともあり、持っていて役立つ逸品です。

1人が参考にしています
2023-04-15
用途:
日曜大工
対象商品:
78181233

自分で使うにはちょうどいいサイズ感で愛用しています。

2022-11-30
用途:
治具取り付け
対象商品:
78181163

迅速な発送を頂き感謝しています。おかげ様で治具の取り付けが出来ました。

2022-07-30
用途:
木材切断時の定規固定に
対象商品:
78181233

丸ノコで木材を短く切る時に定規の固定に使ってます。
狙った通りの加工ができました。

1人が参考にしています