平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4のレビュー

平均満足度 4.55 (131件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ
モノタロウ
2,198 / 税込 2,418
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。 【用途】運搬用途に
131件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
スーパーヘアー 切りっT 様2026-01-25
用途:
荷物の移動整理と理容器具のメンテと移動、バイクチェーン清掃時などでの低椅子替わり。

本来は荷物の移動整理に使用するのですが、理美容器具の整備清掃時に直接床に座ったり膝を付いたりすると服に切り毛が服に付くのが嫌なのと、バイクのチェーン清掃時や洗車時に屋外の地面に直に座って作業するので作業パンツの臀部等が濡れたり汚れたりするので低い椅子替わりにもなるのではないかと思い購入。木製だと水分や油脂汚れで材質が破損したり腐ったりするのと水洗い出来そうなので樹脂製を。
当方、重量級の体系ですが耐荷重100kgとの事なので中心部に座ってみましたが車輪の内部に荷をかけると多少曲がります。ドン!と座ったら折れるかもしれません。その強度があったら星5でしょう。車輪に同一に掛かる使い方ならたわみは無いかもしれません。
クッションフロア上で乗ってみると恐ろしい位車輪が転がります。
アスファルト上では転がり抵抗があるかと思ったらスムーズでした。
ちなみに天板上部の四つの物は滑り止めでした。
安価に購入出来たのでよかったのですが、理美容椅子は重いのと脚が広いので木製でよくある600×450位の大きさの樹脂製耐荷重120~150kg辺りの商品を安価に開発していただけるとうれしいです。

2025-12-16
用途:
倉庫作業

倉庫で段ボールに入った在庫の保管につかっています。1箱20㎏ほどの段ボールを3~4つ積んでもスルスル軽く動きます。想定より動きが軽すぎてうっかりもたれかからないように注意が必要なほどです。とても性能がよくコスパは良いと思います。

1人が参考にしています
2025-12-17
用途:
製品組み立て時の箱の台

製品の組み立て作業時に台車の上に高さだしの箱を置きその上に製品用の箱を置き作業しているのですが、台車の車部分がゴム製で音が静かで軽くて移動しやすいです
他の有名ブランドの物は車部分がプラスチックで移動は軽いけど少し音がするので、こちらの方が安くて使い易いです
リピ買いです

1人が参考にしています
2026-03-15
用途:
野菜作りのプランター移動
対象商品:
61730909

霜の下りる季節には、外出しプランターを屋根の所に移動するのに、楽です。タイヤも丈夫に作られており安心です。今回、4台購入しますた。

清算会社株式会社根室ヤマハ商事 様2026-03-06
用途:
倉庫での収穫カゴの重ね収納

以前ゴム車輪付き木製平台車を購入していましたが、今回の樹脂製平台車はより軽く自在車もより非常にスムースに動きます。ただし、フローリングの床面が少しでも正確に平でなければ、平台車が移動してしまうほど自在車の動きがスムースです!

2026-01-30
用途:
重量移動
対象商品:
61730927

コンテナボックス3個から4個重ねて移動するのに使用しており、使い易くて気に入っているので屋外での重量移動用に追加購入したのですが、路面の凸凹は問題なく段差があるところでの使用は要注意です。車輪がクルクル簡単に回るので四輪の向きがバラバラになり、まっすぐ進まずに荷物が落ちました。

2026-03-11
用途:
事務所ストーブの移動に便利

ストーブを寒いところに持って行くときに便利です。タイヤも静かなのでお得です。

2025-12-03
用途:
普通の台車より小回りがきく

普通使用する台車より小さく小回り、狭いところでも使用でき喜んでいる、ただ駒が自在のため、左右にふらつくときが有り、この点が難点である、4駒の内2駒を自在にしたら尚良いと思われる。

2025-11-28
用途:
りんご箱の移動
対象商品:
61730909

収穫したりんごの選果後の移動に使用している。タイヤも大きく安定して移動できる。60キロ乗せてもスムーズに方向転換する事が出来る

1人が参考にしています
2026-03-11
用途:
倉庫管理

100キロも満たない荷物を積載しました。即日、車輪が壊れました。
二度と買いません。

2025-11-28
用途:
いい商品ですね

ガレージの荷物を置いてます。ちょっと移動させるのに、本当に助かります。耐久性も問題なしです。

2025-11-18
用途:
折りコンを5段積んで商品移動
対象商品:
61730927

タイヤ部分も静かで使い心地が良いです。大きさも丁度良く使用しています。

2026-02-05
用途:
物の移動など

米袋30kgを2袋(耐荷重100kg)4ヶ月乗せていたところ荷台部分そってしまった。

2025-10-22
用途:
小さい機械を乗せて移動する

非常に軽くて使い勝手が良い台車です。
木製の台車と迷いましたが、こちらの商品を選んで正解でした。

2025-10-02
用途:
室内での蓄電池移動の使用

車輪が大きく、重量物を載せたまま敷居や敷物などの段差もスムースに越えられ、蓄電池の使い勝手が上がった。

カネワカ商店 様2025-12-12
用途:
陶磁器用サンテナの輸送

滑車も滑らかで平らなところでは問題なく使えます。ただ。凸凹のところでは注意が必要です。

2025-09-29
用途:
梨の収穫
対象商品:
61730909

色も目立つためうっかり乗って転んでしまう事が無いです

2025-09-16
用途:
資材の運搬

軽量なので持ち運びが楽です。動きもスムーズで使いやすいです。

登坂 建装 様2025-09-10
用途:
コスパ抜群

安くて普通にきちんと使えます
目立つ黄色が欲しかったので助かります
コスパ抜群なのでおすすめです

2025-07-11
用途:
オーディオの配線に

オーディオの配線工事に購入しました。裏面の配線をしてから前後入れ替え
別売りの固定ゴムを付けて工事完了しました。
ホントに便利です。