ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様のレビュー

平均満足度 4.12 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ
背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。 座面幅は余裕の510mmビックサイズ! 広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 【用途】OAチェアとして。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
事務室用

メーカー品の老朽化に伴う購入。従前使用していたチェアと変わらず使用しても、問題無い。
従前は老朽化により、着座したさいに、座面が重さで下に落ち、固定が出来なくなっていたので、事務効率は上がった。

もりもと在宅クリニック 様2025-10-29
用途:
会議、打合せ

組み立てやすく、座り心地が良いです。座面が広く快適です。

2025-09-28
用途:
事務用いす

座り心地は最高でした。何も問題はありません。価格がもう少し安ければもっと良いと思います。

2025-08-26
用途:
デスクワーク

背もたれ部分の両サイドに謎のレバーがあります。
どのように使用するのでしょうか。

2024-06-19
用途:
事務用
対象商品:
88601713

大きいサイズのためゆったり座れますが大きすぎたかも
ボルトの欠品も早く対応してくれました

2022-07-27
用途:
勉強机の椅子
対象商品:
88601704

今まで使っていた椅子が壊れたので購入しました。低価格ですがゆっくりした作りで満足です。

2022-12-02
用途:
事務作業時
対象商品:
88601704

近年のスタンダード形状だと思います。見た目や機能性も特に気になる点もなく、安く購入出来て満足しております。

2021-11-16
用途:
作業机の椅子
対象商品:
88601713

以前のレビューにあった汚れの問題はなかった。座面が広いのが良い。ほどほどの堅さで座り心地は上々。色彩は、座面がグレーなので、背の裏側、脚などを黒ではなく濃グレーにしてあると見た目に落ち着くのだが。

2020-05-09
用途:
パソコン作業
対象商品:
88601704

■背景
在宅勤務のため様々な椅子を比較検討した結果、素材とサイズ感と機能のコストパフォーマンスが良かったため購入致しました。
■座り心地
座り心地は硬めですが、長時間でも疲れなさそうです。
■サイズ感
弊方の身長と体重は187cm、78kgと大柄ですが、十分な座面の広さ、背面の高さと座面高さがあり快適です。
■機能性
商品説明には何も書かれていない背面側面部のレバーですが、ランバーサポート高さを変更できる機能でした。なんだろうと思いながら購入したので、どこかに記載されているとわかりやすいと思います。このレバーですが、最初は非常に硬いため何度か当たり付をするように動かさいないと使えません。かなりの力を要します。
■商品状態
新品のはずですが、ダンボールに直接入っていた部品は輸送のせいかなのか汚れていました。傷が入っているわけではないので、拭けば消えました。
■総評
注文した次の日には届きましたし、保証も1年あるのでトータルのコストパフォーマンスは非常に良いと思います。
今後も開発よろしくお願いいたします。

2人が参考にしています
株式会社フォーマット 様2020-07-06
用途:
パソコンで分析やCAD
対象商品:
88601713

剛生が大変高く安定しています:体重は約60㎏
座面背もたれとも大きく不要な沈み込みは有りません
キーボード入力時もブレません
この安定感は良いと思います
通気性は程々です

2021-04-05
用途:
事務所内作業
対象商品:
88601704

金曜日に注文し翌日午後に商品到着しました
箱を開けてみると足の部分はホコリがすごかったので拭いて組立しました。
組立は別に工具を準備することなく簡単に組立ることができした。
6個注文しその内の2個がリクライニングが大きく天井を見ることが出来るようでしたが
4個はリクライニングはカチッと音がして少しだけ動くだけでした
これはどこか調整する箇所があるのでしょうか?
座面下の回すところを反時計回りにしても4個と2個でリクライニングの格差があります。
座り心地は長時間座っても疲れなさそうです。
ただ今まで使用してた椅子より最低座高が高いため、腰痛予防のクッションを置くと
高くなりすぎ作業しにくい難点はありますが、今はクッション取って使用してても腰痛に支障がありません
全体的評価は良かったです。

2024-04-04
用途:
パソコン作業
対象商品:
88601704

座面は広い、背もたれはあまり使う事はないかな。
座り心地は値段相応。悪くは無いが普通の事務椅子。
不良品が届きました。
キャスターの不具合が2個あり、穴に入らず最後は力技でどうにか入れ込んだ。
キャスター側の金属の太さにバラツキがありすぎる。
返品もしくはパーツ交換をして欲しかったが、商品到着と入れ替えで古い椅子を処分したので間に合わないから仕方なく力技で入れたが、後々不具合が出そうで不安。
脊柱にインプラント入ってるので椅子が壊れて怪我をしたら再手術になりかねないので本当に検品はしっかりやってもらいたい!
あと15%オフで買いましたが今見たら送料無料キャンペーンになっており、送料だけで2000円近くかかったから15%オフのタイミングで買って損した。
結論→モノタロウには不満しかない。

中国化薬株式会社 様2020-07-11
用途:
事務所の椅子
対象商品:
88601704

価格も妥当であり、座り心地.移動も楽で事務作業が捗ります。

2019-01-05
用途:
事務用チェア
対象商品:
88601704

8年使用した椅子が高さ調節できなくなり、本品へ買い替え。座面のウレタンも厚くしっかりしています。見栄え的には背もたれ部クッションと成形樹脂の隙間が少しおおきいです。耐久性に期待。

1人が参考にしています
NETKO 様2021-03-22
用途:
パソコンデスク用のチェアとして使用
対象商品:
88601704

背もたれが、体に合いませんでした。
具体的には、背もたれの腰から上の部分が、かなり後傾になっており、もたれかかるとエビ反った感じになり、座り心地が悪いです。
背中全体をハイバックの背もたれで支えられながらの座りごこちを期待したのですが、実際は、背もたれの前に出っ張った部分で腰あたりを支えられてるだけで、ハイバックの役目が果たせていません。
腰の調整(出っ張り位置の上下調整)ができ、座面の座り心地はいいので、残念です。
このまま、あまり使わず、粗大ごみとして処分になりそうです。
椅子類は、実物を一度座ってから購入すべきですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本製品はロッキングの固さを調整できますので
一度お試しいただけると幸いです。
今後も何卒よろしくお願い申し上げます。

2020-10-08
用途:
オフィス用に

使い始めて、大きめに感じますが悪くはないです。
それよりも、商品が汚れていて気分は最悪。
納品時から、泥の上に各パーツが雨ざらしの場所に保管してあったものを段ボールに詰めておくってきた感じ。
こんなに不潔なものが納品されるとは、心からがっかりしました。
せっかく新しいオフィス用品を楽しみにしていたのに、こんなに汚れた商品を送りつける、客に対するこうした態度や製品管理については、残念でしかありません。茶色く、そして埃まみれのこの物質は一体どこのなにが付着したんでしょう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
交換をご希望の場合お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

2020-04-13
用途:
事務作業
対象商品:
88601704

座面は大きくていいです。ちょっとクッションが固い(薄い?)のが気になります。柔らかすぎても、とは思いますが、ちょっと固めだと感じました

1人が参考にしています