アルミパイプのレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミパイプ 光
61 / 税込 67
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-21
用途:
ステンワイヤーの末端処理に

ステンレスワイヤーを切断した際の末端は鋭利なのと、ほつれ易いのでコレを被せてペンチでカシメて使用。

2026-03-06
用途:
模型のディスプレイ

強度、仕上がり、加工のしやすさ、全て満足です。樹脂の棒かこちらかで迷う場合は、強度と加工のしやすさから、こちらのアルミパイプが良いかと思います。

2025-11-16
用途:
美品

ホームセンター売りは剥き出し置きが多く、傷だらけですがこちらはビニールに入っていて美品です。
アルミで強度はないので使い道に悩んでます。

2024-11-14
用途:
おもちゃ修理

おもちゃのラジコンのプラスチックレバーが折れたので、このパイプで補強して修理します。

1人が参考にしています
2025-01-29
用途:
クラフト作品を作る時

アルミなので作業がしやすいです。何度も注文しています

1人が参考にしています
2024-02-03
用途:
心棒として
対象商品:
86195856

蝶番的に動く部分の心棒として使いました。強度よりも軽さが重要で、短いのが1本あれば足りるので、アルミでこの長さのものがあるのはありがたい限りです。

1人が参考にしています
2023-08-25
用途:
エアロの水抜き用
対象商品:
86195935

水抜きの無いエアロの為に水が溜まってしまって、天候によってはコケというかノリというかヌルヌルしてしまうので対策です。
ステンだとすぐに中が錆びてしまうのと重量も考慮してアルミで探していたけど、欲しいのはほんの僅かのとこでこの長さを発見!
本当に助かりました。
中に若干錆が浮いていたのは…

2023-11-12
用途:
キャスター用のシャフトとして
対象商品:
86196005

料金も安い上に他のメーカーだとかかってしまう特別送料も無くリーズナブルに購入出来ました。

2023-04-01
用途:
DIY
対象商品:
86195935

アルミパイプは欲しいサイズが揃っているところがなく大変助かりました。送料も特別運賃も掛からず安価で良かったです。

1人が参考にしています
株式会社木下製作所 様2021-05-01
用途:
発泡スチロールの加工の為の芯材
対象商品:
86196005

以前は、HCなどて入手していたが、必要数が揃わずに何軒も梯子することがあった。
必要数が手に入るので安心です。

2人が参考にしています
2020-11-13
用途:
ゴムホースの先端に取り付け
対象商品:
86195883

長いパイプが多く売っていますが、短めのものが良かったのでこの手ごろな長さで助かりました。送料も特別料金ではなかったので嬉しい。

1人が参考にしています
陽心館 様2021-03-13
用途:
工作物用に
対象商品:
86195953

コストパフォーマンス最高です必要分だけ手に入り助かりました。

2019-06-12
用途:
工作教室のポンポン船エンジン用に購入。
対象商品:
86195987

ホムセンで売っているものに比べると白っぽいですが、これは表面仕上げの違いでしょうね。私の用途にはなんら影響なく、カット、曲げともに問題なく使用できました。
簡単に数揃えられてよかったです。

1人が参考にしています
2019-10-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
86195856

とても簡単に加工しやすく、使い勝手がよかったです。

2019-04-17
用途:
ワカサギ釣りのロッドさすとこ
対象商品:
86195917

外径だけでなく内径も表記してほしい、又は肉厚
外径7mmは内径6mmでした

21人が参考にしています
2018-05-01
用途:
タペストリーの上下棒としてカットして使用
対象商品:
86196066

φ9、1mのものが欲しくて購入、以前近くのホームセンターで買ったもの(仕上げがかなり綺麗)を想定して購入したが、今回来たこの商品は構造材のような仕上げが汚いモノのであった。そして厚みも半分くらいもので、ホームセンターの320円に対して200円は逆に割高に感じるほどであった。どっちを購入するかは用途次第かな。
0.5~1mm厚のアルミパイプなのでパイプカッターで簡単に長さ調整はできました。(本品0.5mmに近い厚みだと思います)

2人が参考にしています