40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240Vのレビュー

平均満足度 4.70 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG
TRI.ENG
6,598 / 税込 7,258
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-18
用途:
オフィス照明器具の安定器取替え

オフィスビルでテナント室の照明器具の不具合時に交換用として使用してます。
とうの昔にメーカーの安定器は製造終了済み。
しかもメーカー品に交換する際はビス穴が安定器に合わないため毎回器具本体に穴開けをしてましたが、この商品はマグネット式で本体にそのまま付き、配線コードまで付属しているのでHIVケーブル購入も不要になり、交換作業が大変楽になりました。

2023-11-25
用途:
壊れて修理

もう安定器がメーカーにも無く、器具交換となるとLED蛍光灯となるのでコストも高く、従来蛍光灯が数本あるので困っていたところ、この安定器を見付け購入して取り付けました。
配線説明も丁寧で分かりやすく、マグネット取り付けはベストアイデアです。
従来の蛍光灯が使えて、助かりました。
貴重なメーカーさんです、どうか続けて販売していて欲しいと思います。
トライエンジニアリング様、ありがとう感謝します!。

奈良井歯科医院 様2023-10-25
用途:
蛍光灯のメンテナンス
対象商品:
88604407

蛍光灯の安定器が壊れても製造中止が多く困っておりましたが、ランプフリーの安定があれば在庫種類も少なくて大変助かっております。継続販売をお願いいたします。

2人が参考にしています
2023-11-06
用途:
既存の安定器不良による代替え部品して使用。
対象商品:
88604407

壊れた安定器が生産終了になっており交換するのにすべての照明設備一式の入れ替えを検討せざるを得なかったのですが、この部品で安価に今まで通り使用する事が可能でした。取付も説明書通りに行えば簡単に設置完了です。

学校法人穴吹学園 様2023-05-08
用途:
業務用蛍光灯の安定器交換
対象商品:
88604407

蛍光灯の球を交換してもチラツキがあり、メーカーに問い合わせするも現在生産終了品とありましたが、御社のこちらの商品を使いチラツキもなく安定した照明を得ています。

2023-01-09
用途:
蛍光灯の修理
対象商品:
88604407

汎用に使えてとても安いです。接続も簡単で事務用蛍光灯のメンテには必須です。

2人が参考にしています
2022-08-17
用途:
蛍光灯器具修繕
対象商品:
88604407

蛍光灯器具がすくなっている現在補修部材をキープするのは手間です。この安定器磁石が付いているので天井照明にビス打ちなしで簡単に設置でき配線もいたっていつも通り簡単でした。購入してみて良かったです。

2人が参考にしています
2022-04-14
用途:
学校の黒板灯のインバーター不良交換」
対象商品:
88604407

マグネットの構想が
素晴らしく気に入ってます。2灯,1灯兼用もいいです。
結線部分が他メーカー品のようなワンタッチ差し込み式ですとありがたいです。

飛田電気工業社 様2021-12-15
用途:
既存の灯具内部機器不良による、部品取替として使用しました。
対象商品:
88604407

最初は間に合わせ部品として、購入の上 取替作業をしました。
非常に良い かんたんな作業性で実に良い商品だと思います、尚、まだまだこの機器の必要性がありますので生産終了などしないでほしいです。

1人が参考にしています
2021-11-04
用途:
古い蛍光灯と交換
対象商品:
88604407

古い蛍光灯の安定器と交換するために使用しました。
他の安定器と比べても、汎用性が高いので扱いやすいです。

2021-10-28
用途:
在庫蛍光管の早期消費の為に使用。
対象商品:
88604407

40型を中心にFL/FLR/FHFが無条件で使用可能なうえ、1灯/2灯兼用なので適用範囲が広い。
1灯⇔2灯は切替スイッチで簡単に変更可能というわけではないが、切替回路を後付けするのは可能。(実際に多極スイッチやリレーを応用して使用中)
安定器というよりもインバータードライバであり通常のHf器具のものよりは大型になる。
勿論FL用安定器やFLR用安定器兼用トランスに比べても長い寸法なので、器具内への組込には
フラットなスペースを確保する必要がある。
固定方式はマグネット2個(ヨーク付き)かネジ固定。
電源供給コネクタと管球への配電コネクタはボディ両端に離れているので、器具の構造や
1灯・2灯の構成から取付位置と向きに配慮する必要がある。
付属のコネクタ付配線の長さは、通常の1灯/2灯いづれかの固定使用なら十分にたりる長さ。線種は単芯であり既存配線への接続には絶縁圧着閉端子が良い。

4人が参考にしています
2021-10-21
用途:
安定器交換
対象商品:
88604407

磁石付きで作業しやすいですよ。安価。あとは耐久性がどうかですね。

さだひさでんき 様2021-07-20
用途:
店舗照明のメンテナンス
対象商品:
88604407

磁石付きは有難いです。
又、2灯にも1灯にも流用できるのも、在庫しやすくて助かります。

伊田設備 様2021-06-02
用途:
安定器の取り換え用
対象商品:
88604407

マグネットが付いており非常に便利で取替作業がし易い

2020-12-23
用途:
照明設備のメンテンナンス
対象商品:
88604407

メーカー品の生産終了に伴う代替購入でした。マグネット付きやソケット端子による作業性向上や1灯兼用による在庫改善など工夫が見られます。価格もメーカー品に比べ安く大変満足しています。

すぎやま電工 様2021-05-19
用途:
照明器具交換できない現場
対象商品:
88604407

接続するIV線が付属しているので持ち出しすることは必要ない
またマグネットが付いているのでそのまま設置できて手間が省けます

2021-03-30
用途:
安定器交換
対象商品:
88604407

ねじ不要でマグネットで取り付けできたのがよかったです。

船津電化サービス 様2021-03-18
用途:
蛍光灯修繕 学校の教室
対象商品:
88604407

本体にマグネット付でとても作業が楽で早くできました。

2021-02-06
用途:
ナショナル製安定器の代替品
対象商品:
88604407

配線一部変更。回路図及び実配線の変更図あり、参考になりました。
説明文内の『コネクタ8P,3P』→『6P,2P』では?。

田中英央歯科医院 様2020-08-09
用途:
蛍光灯メインテナンス
対象商品:
88604407

すでに廃盤になっている安定器に対して、幅広く適応できるので重宝しています。素人でも比較的簡単に作業できました。

1人が参考にしています