同軸ケーブル5D-2Vのレビュー

平均満足度 4.97 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線
関西通信電線
3,698 / 税込 4,068
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。 【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
39件中 21~39件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-03
用途:
アマチュア無線用ケーブルとして使用。
対象商品:
88606035

関西通信電線は信頼できるメーカーです。別売のМコネクタと共に使用しています。

2020-09-04
用途:
アマチュア無線用アンテナケーブルとして使用
対象商品:
88606035

関西通信電線の同軸ケーブルはコスパがよいので愛用しています。
今回は無線機とアンテナ間の接続用に購入しました。
5D-2VはFBと違って柔らかくて取り回しがしやすいので、リグと測定器の接続などの短いケーブルでの接続もしやすいので便利ですね。
性能は特に問題有りません。
何と言ってもモノタロウさんはかなりお安い価格と注文してから到着の速さが魅力ですね。

2020-11-10
用途:
アマチュア無線のANT用
対象商品:
88606017

50m巻を何回か購入しています。今回は設備のレイアウトを変更したので短ケーブル用に購入しました。全く問題はありません。加工しやすく気に入っています。

2020-08-12
用途:
アマチュア無線の給電ケーブルに使用
対象商品:
88606044

私が同軸ケーブル5D2Vを探した中でモノタロウが一番安かったので購入しました。

2020-07-21
用途:
リグとアンテナチューナー等の接続ケーブル作成用
対象商品:
88606017

リグの調整用ケーブル(M型コネクタ、自作用)などの用途で購入しました。安価でとても重宝でしています。

有限会社 メダカ・コンサル 様2020-04-09
用途:
アマチュア無線アンテナ接続に使用
対象商品:
88606026

有線放送の同軸ケーブル経路を利用して配線導線が太いのに柔軟性があり扱い安かった。特に価格が安いのが有難い!

2019-08-06
用途:
アマチュア無線局のアンテナケーブルの更新(交換)に使用しました。
対象商品:
88606044

アマチュア無線局を開局して52年。色々なアンテナを建てましたがこのアンテナに使用する同軸ケーブルは不可欠な物です。同軸ケーブルも太陽熱や紫外線により劣化します。時々、点検して劣化の状況を把握下さい。今回、関西通信の5D-2Vを100m入手出来ましたので早速交換いたしました。
特性も良く満足しております。良いケーブルです。

2019-11-03
用途:
高周波といってもVHF程度の伝送
対象商品:
88606026

FB線、FB用のM結栓、N結栓を扱ってほしいです。これに関しては、普通です。

2019-10-24
用途:
アマチュア無線
対象商品:
88606035

50mでお買い得だと思い買いました。また必要になれば買いたいです

2019-08-04
用途:
アマチュア無線機材のANT接続に使用
対象商品:
88606035

関西通信電線なので安心感がありますし、特性が比較的安定しております。

各務オート商会 様2019-06-21
用途:
アンテナケーブルのメンテナンス
対象商品:
88606026

現在アマチュア無線のアンテナの引き込みに使用中です。耐久性はいまからですが今の所満足しています。

2019-03-28
用途:
空中線整備
対象商品:
88606044

3,5Mhz空中線の同軸交換を行ないました。以前も関西を使用していますので別段何も有りませんが15年経ちますと硬くなり不安でしたが交換して気持ちが楽に成りました。後は釧路町家庭菜園でBCL空中線に使用します。JA8MML

2019-01-26
用途:
アマチュア無線のアンテナケーブル

アマチュア無線で使う同軸ケーブルのごく一般的なものですが、最近は結構いいお値段がするようになっています。
30年前から見ると3倍近くします。
さらに、はんだ付けができるアマチュア無線家が減ってしまったようで、市販品を買おうとすると両端にコネクタがついた定尺ものばかりです。
この同軸は好きな長さに切って使えるのでたいへん助かります。

4人が参考にしています
2019-03-09
用途:
アマチュア無線用
対象商品:
88606044

同軸はとても良いと思います。
色が灰色ですが、黒色も選べると良いのですが。
取り寄せ品ですが、注文から配達までに時間が掛りました。もう少し早めになればと思います。

1人が参考にしています
2018-06-29
用途:
アマチュア無線機とアンテナの接続
対象商品:
88606026

以前から関西通信電線を使っています。不満もなく安価で気に入ってます。
強いて言えばコードの硬さは少々感じられるも使用箇所等で使い分けたり取付けの工夫をすれば問題ないでしょう。通信状況もスコブル快調です。商品改良してもらえるならば言うこと無し、期待しながら次回の買い増しもこの商品の予定です。

2018-09-08
用途:
アマチュア無線のアンたかテナ配線
対象商品:
88606026

最近はアマチュア無線用の同軸ケーブルも高価になってきて、気軽く使えない状態になってしまいました。
また、はんだ付けのできるアマチュア無線家が少なくなったのか、両端にコネクタ付きのものばかりです。
コネクタは自分でつけるので、不要です。
好きな長さに切って使えるので助かります。

1人が参考にしています
2019-07-01
用途:
アンテナ工事
対象商品:
88606026

専門店で買うより安く購入できた
商品品質も問題ありません

2018-09-19
用途:
接続ケーブル製作時
対象商品:
88606017

今回はオーディオ用接続ケーブルに使用するため購入。
規格品なのでメーカー等による差は殆ど無いので価格面で選んだ。

2018-11-30
用途:
通信施設設定のため
対象商品:
88606035

問題なく使用でき満足しております。
今後も使用を考えております。