スプリングホースのレビュー

平均満足度 4.35 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプリングホース モノタロウ
モノタロウ
399 / 税込 439
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。 【用途】工場配管や土木建築の給排水に。
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-30
用途:
オートバイのメンテナンス作業時

強く折り曲げても潰れなく、踏み付けても潰れないので(体重や勢いにもよる)、のので、取り回しのキツイところにはとても重宝します。1m単位で長さが設定されているのも選びやすいです。

2026-01-09
用途:
野外雨水タンク用

とてもしっかりした物で
耐久性も期待できると思います
その分取り回しがしにくい

2025-08-13
用途:
古民家の手洗い陶器排水

従来の塩ビ管からどこか漏れてきたので交換。これは見える
内径32mmで購入した菅が塩ビ管にピタッと最適なはまり方

2024-12-21
用途:
2インチの水中ポンプに使用
対象商品:
62434114

大変よかったです。
今度買うときは、2mも買います。

1人が参考にしています
2025-01-28
用途:
精米機

米ぬかの出る部分に使ってみました。透明なのでみえるのでいいかと思います。

2024-07-11
用途:
液体肥料の散布散布作業機器資材
対象商品:
89826993

柔らかく器具への取り付けも楽に行えました。
バンドの効きも良好でした。

2024-08-23
用途:
井戸ポンプ用
対象商品:
89826887

大変しっかりとした良い製品で、良かったと思います。

2023-09-11
用途:
樹脂成形の原料供給
対象商品:
89827018

普段使いでは80度程度の材料乾燥ですが、エンプラの成形では120度から130度の温度帯の乾燥となり、従来のサクションホースでは持ちません。
このホースも推奨温度帯は変わらないのですが、金属スプリングがホースのつぶれを防いでくれます、肉厚も充分あり、耐久性も期待できそうです。

1人が参考にしています
新将丸 様2023-10-20
用途:
船の散水
対象商品:
89826914

使用しない時にフックにひっかけておくため サクションホースだと次第に折れてきましたが、これは大丈夫でした。
硬さは、柔らかくもなく硬くもないです。

1人が参考にしています
2023-09-13
用途:
農業用畑灌水設備
対象商品:
89826914

コストパフォーマンス良い。少々重い。耐久性は良さそう。

2023-04-30
用途:
ホースの延長
対象商品:
89826923

ポンプからのホースの延長用に購入しました。スプリング構造になっているので、つぶれやキンクしないので良いです。

2023-02-08
用途:
オイルの小分け
対象商品:
89826957

ドラム缶用エアポンプのホースが寒さでひび割れて交換用に購入しました。

1人が参考にしています
スズキ印刷紙工株式会社 様2023-09-26
用途:
機械のブロワーリングからのエアーホース
対象商品:
89827018

今のところ問題なく使用できている。耐久性はまだ不明です。

2021-10-28
用途:
マンホール内滞留水の汲み上げ
対象商品:
89826932

肉厚のホースで加工は難しい。
スプリング入りのためコシがしっかりとしているので筒先を思った位置に向けやすい。
仕様を開始して間もないので耐久性は不明

3人が参考にしています
金刺運送株式会社 様2021-10-13
用途:
ナカトミエンジンポンプ4サイクル1.5インチに使用
対象商品:
89826914

程よい硬さのあるホースです。内径精度も良くフイルター
ノズル径にも適正です。
ありがとうございます。

エステック株式会社 様2021-07-25
用途:
電動丸ノコ台の集塵ホースとして使用
対象商品:
89826887

マキタの電動丸ノコを使って、丸ノコ台を作る際、集塵ホースとして使用。掃除機のホースの内径と、スプリングホースの外径がほぼ一致していたので、この製品を選択した。ホースとしてはかなり固めだが、用途にあっているので、特に問題はない。

2人が参考にしています
2021-05-17
用途:
雨樋と雨水タンク接続用に使用
対象商品:
89826887

雨水タンク購入時から使用していた蛇腹ホースが劣化した為、代用品を探していました。サイズもピッタリで丈夫そうです。消耗品ではありますが、ある程度の耐久性も期待出来そうです。

1人が参考にしています
株式会社リョーシン 様2021-02-27
用途:
水中ポンプの給水チューブに使用
対象商品:
89826914

市販品の半額です。安く丈夫な商品で25mmポンプにぴったりです。

1人が参考にしています
2021-02-10
用途:
厚く硬いスプリングで永く使えそうです。
対象商品:
89826887

肉厚でスプリング入なので、耐久性は心配ないですが、その分重いです。

2020-10-06
用途:
排水ポンプの付け根に
対象商品:
89826887

1m買いましたがポンプの付け根の折れがなくなるので排水がスムーズにできます。サニーホースとジョイントするのでクランプ等が余分に必要ですが流れが目視できるのでホースの折れによる排水停止がわかるので重宝してます。

1人が参考にしています