チップソー切断機のレビュー

平均満足度 3.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)
17,980 / 税込 19,778
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-13
用途:
薄物ステンレスのカット

砥石切断機ではSUSの薄物カットの設定角度が出にくかったのですが、チップソーのため角度は問題なくカットできました。ただし、他レビューにもあるように抑えやツマミネジ等が少し貧相なので、今後入れ替え予定。あと、断面カットは問題ありませんが、平面部カット時は火花が結構発生し、焼けが出てしまうため数回に分けたり、治具等にて対応しました。木材・金属・樹脂なんでもカット可能なので、これから重宝しそうです。

2024-03-07
用途:
いくらも使わずにダメになりました
対象商品:
09899226

購入して2年弱経ちますが、日本製(モノタロウ様で購入したマキタ)のスライドソーがメインなので、当品は残木材や鉄ボルトのカットに使用するのみで、いくらも使ってはおりません。
もともと廉価品で、精度や耐久性を要求するつもりは全くございませんが、おそらく回しているのは購入後トータルでも数時間程度で、高負荷な作業もしていないにもかかわらず、いきなり回らなくなってしまいました。
回転部を分解してみたところ、モーターと回転軸部を結ぶ細い5mmほどのスピンドルが折れていました。
永年の知識からすると、このスピンドルに問題があったと考えます。
保証期間は過ぎているのでしょうが、正直交換or修理してほしいです。。。
当品の購入は、お勧めできません。

5人が参考にしています
2020-06-07
用途:
パイプ等の切断
対象商品:
09899226

価格も安く重量も軽いので重宝です
パイプ切断等問題なく使用しています

5人が参考にしています
2022-07-21
用途:
鋼材の切断
対象商品:
09899226

単管や、15mmぐらいの鉄筋の切断は、特に問題なし。
使い始めてから、数か月なので耐久性は現状では不明。
あえて難を言うなら、音がうるさい、クランプが頼りない。

2021-11-18
用途:
スチールパイプ切断
対象商品:
09899226

φ38、肉厚1.6mmのスチールパイプを切断しました。
軽く押し当てるだけでサクッと切れます。
切断面は綺麗ですが、切断終了時に少しバリ(切断カエリ)が残ります。
切断物固定のバイス機能は少し頼りない印象。
切断時に出る切断片が細かいので、作業服の目に引っかかり易いです。ジーンズ生地とかの方が良いかも知れません。
本体部分とステージ部分が4ヶ所の固定用ボルトで形成されてますが、うち1本ありませんでした。
私の方で代替えボルトを使用しておくので、ご愛嬌と言うことにしておきます。(笑
ステージ位置固定用ツマミボルトが少し小さいので、少し扱いにくい。
可動音も安価な丸ノコと同じ様な音量なので、そんなにうるさい印象はありませんでした。
他の同レベル製品と比べた訳ではないですが、コスパは良いと思います。

2人が参考にしています
日成メンテナンス株式会社 様2022-02-23
用途:
軽金属切断
対象商品:
09899226

機械内容は大体想像通りでしたが、水平角度固定のねじ部が小さく少し使いずらいです。毎回六角レンチを使用して固定しないと手締めでは動いてしまうので改良の余地が有る様に思います。全体的には安価で良い製品だと思います。

1人が参考にしています