刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格のレビュー

平均満足度 4.27 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。 【用途】一般草刈、下刈用
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
除草作業

複数枚セットの商品もいいのですが、すぐにチップが飛んでしまいますが、やっぱりJIS規格ものは長持ちします。

2025-11-07
用途:
家の周りの草刈り

毎回リピート購入しています。切れ味と耐久性が価格に見合っていると思います。枚数を多くして単価を下げたまとめ売りをしてもらえると嬉しいです。

2025-08-25
用途:
敷地内の除草作業

初めて使用しましたが、よく切れました。特に問題なく使用できています。2段刃の効果は正直まだ分かりませんが、引き続き使用してみようと思います。

1人が参考にしています
2024-08-12
用途:
草刈
対象商品:
18771333

チップの下にも刃がついていて2段刃になっている為チップが飛んでも使用できるということで交換頻度も少なく使えます。切れ味も良好です。
それでまとめ買いしました。
1枚目:使っていると使えますがエンジン音が大きいのを感じました。
2枚目:アクセルを入れても刃が回らない、エンジンが空回りする。使用を中止。
原因を調べると
刃厚2mmと記載されてありますが、
製品本体には 255x1.25x40Pと書いてあり、ノギスで実測すると1.25mmでした。
別売りの刈払機用ジズライザーを使用していたので刃が薄い為密着できず刃が空回りしてエンジンの回転が刃に伝わらず刃が回転しなかった。
今までこのようなことはなかったので急な仕様変更があったのかもしれません。
別売りの刈払機用ジズライザーを使用するとそれとの相性もあると思われるので
刈払機標準の金具を使ったほうが良いかもしれません。
購入する時と納品時は刃の厚みなど製品を確認することも必要かもしれません。

9人が参考にしています
2024-10-16
用途:
公園、道路での草刈り

刃厚(mm)2 は1.25の間違いと思われますので訂正されたほうがよろしいかと。JIS B 9212規格によると1.25or1.4or1.6or1.8だけなので2はおかしいです。
10枚購入して数人で使いましたが、チップを飛ばす人が少なくなり切れ味も好評です。また10枚購入しました。

6人が参考にしています
2024-06-20
用途:
畑、畑わきの草刈り
対象商品:
18771324

これまで安価なものを使ってちょっと石などに当てると、チップが飛んで無くなって刃を好感してましたが、これに変えてからチップがなくなることが減り交換の頻度も減りました。満足してます

鈴平建設株式会社 様2024-09-19
用途:
草刈

芝刈りや法面の草刈に使用しています、切れもよく、お気に入りの商品。

2023-10-18
用途:
山林の草刈り
対象商品:
18771333

山林など石の多い斜面での使用ですが負荷が軽いです。チップが少し飛んでも切れ味が持続します。リピートしてます。

2023-08-04
用途:
草刈作業(農地・道路脇ほか)
対象商品:
18771324

普通に使用する場合はチップと二段刃でスイスイ刈れる。小石のある所ではやはりチップが欠けるが、それでも二段刃のおかげで、同程度の値段の他のチップだけの刃より使い出があると思います。

2人が参考にしています
2023-09-15
用途:
除草
対象商品:
18771333

以前他で買いそのサイト閉鎖され、お気に入りのためとりあえず購入

2023-10-16
用途:
草刈り
対象商品:
18771324

草刈り作業で、重宝しています。切れなくなったら、また購入したいと思います。

2022-06-18
用途:
畑の草刈り作業
対象商品:
18771333

切れ味が良く、石にあたってもチップのとびが少なく刃が長持ちします。

4人が参考にしています
2022-09-14
用途:
草刈り作業
対象商品:
18771324

二段刃と云うことで購入してみましたが、予想通り良く切れます。研ぎ機でメンテナンスしながら永く使えそうです。

株式会社十八屋 様2021-10-17
用途:
草刈り作業
対象商品:
18771324

安価で使いやすいので助かります。
もう少しチップがとれないようになるとありがたいです。

1人が参考にしています
2021-09-21
用途:
草刈り
対象商品:
18771324

作物の際の草を刈るために購入しました。刈り払う動作を避けたいので、「触れれば切れる」といった剣豪のような切れ味を期待しました。使ってみると、ナヨナヨした草も切れました。また、谷間の刃は丸ヤスリをつかって気軽に研げます。あとはどれだけ長持ちするか、が気になるところです。

2人が参考にしています
2021-08-14
用途:
草刈機
対象商品:
18771333

品質最高です 研いで使用できてチップの溶接も強固で 感じでは安物の3倍くらいの寿命化と思います
もう少し安くなると良いのですが。

1人が参考にしています
2021-03-15
用途:
草刈り機
対象商品:
18771333

2段刃タイプを初めて使ってみましたが思った以上に切れが良いと思います。

1人が参考にしています
2021-06-29
用途:
土手(堤防)の草刈り作業にて使用
対象商品:
18771333

最初は軽い力で非常によく枯れていましたが、価格の割にチップが欠けやすく草刈り機の燃料一回分の使用でほとんどのチップが欠けるか飛んでしまいました。
同程度の価格で2枚セットの使い捨てチップソーが近所のホームセンターなどにありますので、それでもいいのかなと思いました。

1人が参考にしています
有限会社山本組 様2021-06-16
用途:
草刈り作業
対象商品:
18771333

この2段刃タイプは、普通のチップソーよりよく切れ、持ちも良いように感じます。

2021-06-11
用途:
農林業作業時
対象商品:
18771333

主に藪刈りや除草作業に活用しているが、チップが欠損しにくく切れ味も落ちにくいため複数枚を適宜に交換利用している。