アルミ丸棒のレビュー

平均満足度 4.20 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミ丸棒 光
79 / 税込 87
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-03
用途:
バイクメンテナンス

バイクのチェーンラインを出すのに使用しました。安価で助かります。

2025-08-11
用途:
バイクのリヤタイヤのアライメント調整に
対象商品:
86197177

cb1300のリヤタイヤのアライメント調整で使用しました。
デイトナのチェーンアライメントツールに付属している棒だと短すぎるので、交換して使えるように購入しました。
太さもピッタリで長さもいい感じで作業できました。

2025-06-24
用途:
ウインドチャイム製作

夏休みの工作教室に使用しますが、材料費が高額だと大変ですが、安価で素早い納品助かりました。

2022-08-08
用途:
旋盤加工による小物パーツの製作
対象商品:
86197265

梱包もきちんとしていて、本体の傷も少なく良い品物でした。
具体的な材質(例:A6063等)の表記があると、なお良かったです。

2022-07-01
用途:
加工ように
対象商品:
86197247

ちょうどいい長さで安いのがいい。加工もしやすく長ものではないので送料もかからず助かります。

2022-09-06
用途:
バイクチェーンアライメント工具と組み合わせ
対象商品:
86197177

モノタロウチェーンアライメントツール(注文No.24770559)の付属棒が短いので、この丸棒を使用しました。
長さといいちょうど良いです。お試しあれ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-08-22
用途:
自作ロボットのシャフトとして使用

端面が歪んでおり、Φ8の軸受けに挿入出来ませんでした。
購入したのちに追加工が必要ですので、軸受け等に差し込んで使用する方はご注意ください

2022-03-02
用途:
バリコンの軸を延長するために使用
対象商品:
86197195

一般にこの手の機器の軸の太さは、3mm,6mm,6.35mmです。私は6mmと別のギアダイヤル用に8mmを購入しました。用途に対する商品は可もなく不可もなしです。そもそも不具合なんて考えられません。しかし、なぜか購入した2本のアルミ棒の表面の仕上げは違っていて6mmはつやがあり、8mmはいぶし銀でした。どうでもよい話ですが不思議に思いました。

2021-12-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
86197177

光の商品なので、製品がとても良くスムーズに作業できて大変助かりました。ありがとう御座います。

2020-11-09
用途:
センサー用のケース
対象商品:
86197195

中をドリルでくりぬいて、センサーのケースに使いました。 材質の表示がなくって、買ってみて柔らかかったので、がっかりしました。材質の表示は必要だと思います。

1人が参考にしています