ステンレス板のレビュー

平均満足度 4.54 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス板 光
329 / 税込 362
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-23
用途:
マフラー破断部の繋ぎ
対象商品:
86248934

バイクのマフラー破断部の繋ぎで巻いて使用です。もう少し厚くても良かったか…端っこが折れてましたが問題ありません。

2024-10-25
用途:
冷蔵庫へ貼り付け

冷蔵庫の扉面がマグネットが着かない材質だったため磁性が有りかつ錆びにくいこちらのステンレス板を購入しました。
サイズも選べたので良かったです。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
部品製作

特に問題無くスムーズに加工が出来ました。次回の購入も検討したいと思います。

株式会社美山 様2023-11-02
用途:
屋根の仕上げ張りに使いました。
対象商品:
86248873

薄いタイプを選んで正解でした。切りやすく仕上がりも良く満足してます。

2021-11-10
用途:
実体顕微鏡用の基板
対象商品:
86248812

被顕体を固定するためにマグネットを使用するため、強磁性を有する板が必要で錆びにくい本品SUS430を使用した。厚さと大きさの品揃えがちょうど良かったので重宝している。価格もまずまずリーズナブルと思う。保護フィルムがあり表面状態は良好。気になる点が二つ。シャーリング切断のため、エッジ状態を厳密に求める場合、製品のままのエッジは使えない。また時に角部が潰れていることがあるなど予め考慮しておいた方が良いかと。

2人が参考にしています
2021-07-16
用途:
電池収納部の接触端子の作成に
対象商品:
86248934

マルチバンドレシーバーの電極部が電池の液漏れによる腐食によりボロボロになっていたのですが、こちらの商品を上手く加工して新品同様に仕上げることが出来ました。

株式会社上智ホーム管理 様2021-06-04
用途:
事務所の床の配線、コンセントの蓋の穴埋めに使用
対象商品:
86248873

大きさが丁度良い大きさで助かりました。直径7㎝程の穴埋めに使用し、その上にタイルカーペットを置いたらへこみも無く良かったです。

2021-04-22
用途:
壁のアクセント
対象商品:
86248873

期待通りです。気に入りました。0.3mmの雰囲気ばっちりです。0.5だったら硬すぎかも。

2020-08-14
用途:
機械部品として
対象商品:
86248934

品質は全く問題はなく、このサイズで販売しているのが嬉しい。
鋼材店によっては、材料規格のままの販売で材料が余ってしまう。

店舗サポート 様2020-04-23
用途:
キッチン壁の補修に使用
対象商品:
86248855

仕様書通りの物でした。
出来れば、厚み/巾/長さ、の大きい物が欲しい。

2021-07-08
用途:
壁の保護
対象商品:
86248934

商品説明に「粘着タイプなので簡単に作業ができます」となっていたので、てっきり片面に粘着シートがあるものと思って購入したが、二枚とも何もなし。仕方なく両面テープで取り付けました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2020-11-21
用途:
新商品の開発に
対象商品:
86248934

新商品を開発するにあたって、部品に使おうと思ったのですが、いまいちうまく行かない。
0.1mmじゃなくて、0.3mmの方がよかったかなあ?
もっと狭い面積でいいから、試し比べセットとか販売してほしいですね。
例えば、面積が100×100mmで、0.1mm、0.3mm、0.5mmが1枚ずつのセットとか。
現状、当てずっぽうに買って試すしかなくて、合わない厚みのものは、試作にちょこっと切って使ったら大部分は余ってしまうのですよ。

2018-12-13
用途:
補修用部材として
対象商品:
86248873

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。