簡易内窓用フレーム&レールセットのレビュー
- 用途:
- 窓の断熱
- 対象商品:
- 16428694
プラスチック製のフレームで作業はしやすかった。作り方の説明書に採寸の仕方も書いてあるのでその通りに作成すれば完成。
- 用途:
- 二重窓にするため
- 対象商品:
- 16428764
切断はアサリのないノコギリで切るとバリも手で取れるほどきれいに仕上がり、扱いやすい素材でした。窓の寸法を測ってどの程度切るのか取扱説明書に書かれた通りにすればピッタリと窓に合わせることができます。
フレーム、上レール、下レール、横カバーの内、フレームは素材が6本あり4本が縦用で2本が横用となっており、横用は1本のフレームから2本分のフレームを切り出す必要があります。
素材をどう切るかは取扱説明書にも記載がないことから縦と横の取り方を間違わないように注意が必要でした。
■その他取り付けに使ったものについて
●賃貸物件で二重窓にするにあたり原状回復できるように、モノタロウブランドのマスキングテープ30mm幅を窓枠に先に貼り、その上にモノタロウブランドの両面テープ30mm幅を貼ってレール類を取り付けました。
●同時に購入したポリカ中空ボードはモノタロウブランドのものが安く質も良かったです。
きれいに仕上がって断熱効果も十分にあり満足しております。
- 用途:
- 自宅用・検証用
- 対象商品:
- 16428764
インプラスも入れたが、その違いも知りたく購入。コストパフォーマンスは高いと思う。リビングやベランダなどの出入りの多い窓と、腰高窓などの使い分けで行ける。実際に隙間などは多いので別途スキマ用補助材は必須。歪み防止はメーカー推奨のアルミでは折角の熱伝導を良くしてしまうので木のモール材を適宜貼り付けて対処した。
- 用途:
- 断熱用
- 対象商品:
- 86206654
2階寝室の高さ75cmの窓に取り付け。
木目調で部屋にマッチしており、満足感があります。
中央の重ね合わせ部分に隙間があるので、モール状の隙間テープを貼りました。
保温性が少しアップした感じです。
付属のフェルト(内窓同士の緩衝用)を細く切ってもいいと思いますが、少し固いような気がします。
- 用途:
- キッチンの小窓を二重窓に
- 対象商品:
- 16428694
茶色のフレームが欲しかったので、選びました。またボードのセットものより、ボードを別に買っても安く済みました。説明書もわかりやすく、いたって簡単でした。のこぎりを使いましたが、きれいにカットできました。フレームの取り付けは手でゆっくり押し込むだけでOKでした。次はお風呂の内窓に挑戦しようと思います。
- 用途:
- 自宅の寝室に設置。
- 対象商品:
- 86206654
ベッド枕元にある窓に施工しました。採寸して説明書見ながら作業しましたが、親切な計算式が載っているのですが、ベースになる数値を当てはめるのにわかりにくい表現があり、間違えそうになりました。初めて作業される場合は最初に寸法計算を終わらせてから作業されることをオススメいたします。さて、効果のほうですが、枕元に窓とカーテンの隙間から冷気が顔に向かって吹き下ろす状態でしたので、設置したのですがかなり冷気を防いでくれます。窓以外にもっと大きなベランダに出るガラス戸が有るんで、部屋全体が断熱効果が高くなったとは感じにくいのですが、効果はあります!窓に施工しただけで、暖房の効きも多少よくなりました。これは全ての窓に施工すると結構な効果が望めます!それと感じんの見た目ですが、触ると軽く安っぽいですが、見た目は全く安っぽく見えなかったので、これには予想外でびっくりでした。
- 用途:
- 内窓の作成に使用
- 対象商品:
- 16428764
フレームのカット時に90度を出せなくて合わせ目に隙間が出来てしまう。大きな内窓だったので レールとフレームの隙間を無くすためにポリカにフレームを奥まで押し込まずに調整代を作成して対応した。フレームに剛性がないので大型の窓時には 補強アルミフレームが必要です。フレームと補強アルミフレームは同時に注文しないと同じメーカーからの送料がまた必要になり不経済になります。
- 用途:
- 和室の欄間に取り付け
換気を考えて欄間部分を開閉でき様に
するため材を探しいて転用を思い付き
取り付けて見ました。
色:木目調 明る過ぎかと思いましたが
我が家では丁度良かった。多少周囲は
清掃して積年の黒ずみは落としました。
施工性
説明書に従い採寸と墨つけさえ間違え
なければピッタリできる。
材が柔らかいので手引きの鋸の場合
真っ直ぐ引かないとまがる。
今回、パネル(光モールの中空ポリカ)は
別に購入したが最終的にはこのパネルの
加工精度で良し悪しがきまる様に思います。
仕上がり
欄間なので加工の下手も見え難い、また
パネルは以前と比べずっと見栄えがUp
自分なりに満足です。80点位
残念なこと
このキットに入ってきた材で柱に取り付ける
左右のカバーの一本の内側(部屋から見える)
に幅10cm縦30cm位のアバタがあった。
要望
今回は欄間なのでその部分は使わずに済ませた
が善処して欲しい。
メーカーで樹脂を型から引き出すさいの不良
品かと思います。(写真撮影あり)
以上
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 冬の寒さの低減
- 対象商品:
- 86206663
隣に家が建ち、日が当たらなくなって寒くなった事の対応。これだけ4mmポリカ対応で1m超えの窓に使える。ただ作るのは結構大変。
- 用途:
- 自室の小窓用
- 対象商品:
- 16428746
取説に窓の寸法から切断するフレーム寸法を出す計算式が乗っているので、使う部所に依ってそれぞれ切断して組み立てた。特に難しい事は無く、必要な部材もセットで入っているので便利です。別途購入したボードを入れて、ジャロジー窓の内側に嵌めた。二重窓になるので防音効果を期待していたが、半分くらいになった感じです。
- 用途:
- 風呂場の小窓の断熱化
- 対象商品:
- 86206645
風呂場の窓がルーバータイプのもので、隙間風が多少入っていたため、何か良いものを探していたところ、この窓を見つけました。
換気扇を使用しても窓から風が入ることもなくなり、満足しています。
取付も簡単でした。
- 用途:
- サッシ窓の結露防止、防寒対策
- 対象商品:
- 86206663
注文から届くまで日数がかかったのは残念でした。ポリカパネルはホームセンターで購入しました。組み立ては簡単ですがどうしても用心して寸法取りより長めに切断してしまい修正することもありました。結果ですが結露はしなくなり取りつけて良かったです。
- 用途:
- 内窓DIY
- 対象商品:
- 16428764
簡単に施工できました。露結が減って、部屋の保温効率が良くなった気がします。光を通す割には視界が気にならないので、カーテン不要です。
- 用途:
- 部屋の用
- 対象商品:
- 86206663
部屋の高さが135㎝あり左右高低にひずみが出来一回では決まらなかった。
90×90位の窓までが良いところと感じた。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。