モンキーレンチのレビュー

平均満足度 3.96 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モンキーレンチ モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。 【用途】ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-24
用途:
がたが大きい

安いけど使い勝手が悪い。
プロが使う工具としてはおすすめできない。
個人がDIYでたまに使うくらいであれば使えないことはない。
とはいえ個人でもがたが大きく使いづらいのでおすすめはしない。

2025-09-23
用途:
丸円筒を取り外す為
対象商品:
19602513

滑ってうまくかからない。ちょと、厚いのですべる。少し重い。

山口工務店 様2025-04-10
用途:
自動車、バイク修理
対象商品:
19602486

短いサイズが欲しくて購入。タップなど細かい物を咥えた感じもガタは十分少なく、普段使いに問題無いと思います。

山の便り 様2024-08-09
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
19602504

ウォームの引っかかり(バリ?)があるが何とか使えます。安価なので妥協します。

ミルキーブルー株式会社 様2024-04-17
用途:
バイクの携帯工具として
対象商品:
19602486

携帯するのにコンパクトで使いやすく、開口部にメモリが打ってあり、ネジサイズの目安が付けやすい。

2023-08-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
19602504

ガタ少なく、精度が良い。ナットや二面幅にしっかりはめて使用できます。 握りやすく重宝してます。

2023-05-02
用途:
自転車のメンテナンス作業
対象商品:
19602486

自転車に携行するシートバックに入るサイズのものを選びました。良い商品です。

2023-04-30
用途:
300mmのモンキー以上の長さが必要な作業の為
対象商品:
19602529

長年300mmのモンキーを使用していますが、時々固く締まったボルトを外す際にもう少し長さがあればと思う事があり、今回380mmのものを購入しました。
他メーカーと比較してお値段がかなり安いので文句は言えませんが、見た目の質感はお値段なりで、耐久性等についても一抹の不安はあります。しかし、年に何度も使う事は無いものなので、この価格設定は大変高く評価できます。

2023-06-01
用途:
DIY
対象商品:
19602495

仕事で使うと壊れそうな感じですが、DIY程度だと金額相応で十分です。

有限会社エステートタカラ 様2023-04-17
用途:
建物の柱の補強
対象商品:
19602486

柱に補強の柱に締めるボルト用に購入しました。普通に使えます。

2023-01-19
用途:
バイクの車載工具として
対象商品:
19602486

コンパクトなモンキーレンチを探してて安くて丁度良いものを見つける事ができました。
使い勝手が良く大変満足しております。

2022-09-30
用途:
スプレーガンのメンテナンスなど
対象商品:
19602486

小さめのモンキーレンチが欲しくて購入しました。スプレーガンのメンテナンス時に複数サイズのレンチを用意する必要がなく、これ一本で分解・組み立てできるため、非常に便利です。締め付けは問題なくがっちりできるため品質が良いと感じ増しました。

槌本運送株式会社 様2022-08-11
用途:
水洗系の作業
対象商品:
19602504

水道関連の作業に使用。
このサイズ以上が行方不明で、悩んだ結果、やはり、安いモノタロウで買いました

1人が参考にしています
2022-04-20
用途:
エア配管の組み立てに
対象商品:
19602513

最大開き34mmの実物を見て、大きかったかなぁ、とは思いながらも、実際に作業をしてみると重み剛性があってしっかりと組み立てることができました。

2023-01-06
用途:
自宅に置いといて使用
対象商品:
19602495

少しがたがありますが自宅のちょっとした修理に使用しようと思っています。

2022-06-13
用途:
水栓用メンテンナス工具
対象商品:
19602513

狭い所での使用で調達したので、厚みがなく使いやすい。

1人が参考にしています
坂本技研製作所 様2022-01-30
用途:
プレス機の固定ナットのゆるみ確認時
対象商品:
19602529

通常このサイズまで使うことが無く、1台のプレスの固定ナットのゆるみなどの確認時のみ
必用で、以前に使っていたものが所在不明になってしまったので、間に合わせにこれを購入してみました。
あまり期待していなかったのですが、動きもスムーズでしっかりした印象です。
開きの寸法表記メモリが0-45mmまで付いていて(実質50mmまで開く)
期待以上のもので購入して良かったです。

2022-03-05
用途:
整備作業
対象商品:
19602486

ケガをする程のサイズのバリではないが多い。フィニッシング工程を忘れた感じのバリ。
作業手袋をして使用するので実害はないと思います。あまり気になるようだったらペパー掛けして置きます。

2022-01-07
用途:
機械類の保守点検
対象商品:
19602486

高級な工具に比べれば作り込みは甘いですが、何一つ問題は有りません。
良い買い物をしました。

2021-12-15
用途:
点検・修理など
対象商品:
19602513

物自体はガッチリしていて良さそうでした。
以下は商品ではなく、モノタロウへの感想です。
3500円以上は送料無料なので
今回、前もっていろいろこまごま買う物を考えていて、3500円以上の買い物になったので、注文確定しようとすると、合計金額が6千円を超えていました。
少しの間、理解ができませんでしたが、やっと、”個別送料”があることに気づきました。
単品多数なので、個別送料がかさんだのです。
該当商品を全て外すと2千円以下になり、あきらめて500円の送料を払って注文しました。
そして、後からこのモンキーともう一つ注文し忘れていた事に気づき、同日発送は無料だったので、追加注文しました。2回の注文を合計すると軽く3500円は超えるのですが
先に注文した時の送料500円はキャンセルされず、そのままのようでしたので、2回の注文で送料が無料にならないのならとモンキーだけ追加注文しました。
送料無料にするため1時間かけた手間がムダになりました。
今後は、個別送料も考慮してまで無料配送にこだわるのは止めました。
こちらでしか見当たらない物以外は原則他所で買うことにしました。

7人が参考にしています