ロングノーズバイスプライヤーのレビュー

平均満足度 3.72 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ
モノタロウ
929 / 税込 1,022
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。 【用途】狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-19
用途:
狭い所のナットを締める時、他
対象商品:
19602547

先端部分の肉厚で狭い場所で挟んでも回せない
肉厚を薄くすれば弱くなるから仕方ないかも

2025-06-24
用途:
極細針金はさむ作業

極細針金の先端をこのプライヤーで挟んで引っ張る作業に使用したところキッチリ挟んでうまくいきました。値段も安いし良かった。

2025-01-23
用途:
映画小道具製作

普通のバイスプライヤーは何個か使用してて、この細口のが在るのを知って取り敢えずモノタロウで検索、お値段も安くて思わず2個買っちゃいました、まぁ何かを押えて固定するのに2箇所使いますからね^_^。

2024-08-14
用途:
木工の道具に使っています。
対象商品:
19602547

製品がしっかりしていて使っていて、気持ちいいです。、

2024-01-01
用途:
板金溶接
対象商品:
19602547

特に問題ありません、ホームセンターにはあまり置いていないタイプです。

2022-10-14
用途:
車の整備に
対象商品:
19602556

細かなら部品の固定や挟む時に使用
先端が細くて使いやすいです。
バイスプライヤーは他のタイプを含めて4種類持っていますが使い分けると便利です。

2023-03-30
用途:
溶接作業

小さい物を溶接するのに使用しました。安いなりに使用できました。

2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
19602547

安かったので雑に扱う為に購入しました。
ハードに使用しなければ全く問題ありません。

1人が参考にしています
遊漁船和政 様2022-02-06
用途:
船外機のメンテナンス
対象商品:
19602556

塩カミが宿命のマリンエンジンにおいて、狭い場所で固定しながら作業出来るのでとても重宝してます。
歯が少し雑把なので歯が細かいのがあれば尚重宝すると思います。

2021-12-20
用途:
車の整備時
対象商品:
19602556

狭いところに入るので、何かと助かります。 今まで苦労してた事がスムーズに出来、時間短縮にも貢献してくれます!
歯が潰れて使い物にならなくなったらまた購入します。

2021-03-29
用途:
林道走行のお守りとして
対象商品:
19602547

林道走行でのアクシデントのお守りとして購入。ホームセンターのノーブランド品よりしっかりした印象で物は良さそうです。ブレーキレバーに丁度のサイズ感。出番がないことを願います。

2021-04-20
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
19602547

作りがかなりしっかりしていて、先端部も隙間がありません。値段も安くてオススメです!

2020-12-11
用途:
オフロードバイクで林道に行くために携行
対象商品:
19602547

万が一のためにバイクの車載工具に入れてあります。バイスとしての機能はしっかりしているので、お世話にならないよう、お守りとして入れてあります。小さいで、車載工具としてちょうど良いです。

2020-05-13
用途:
タイミングベルトを固定・・・
対象商品:
19602556

タイミングベルトをプーリーに巻いた状態で固定するために使いました。
通常の使い方ではないので参考にならないかもしれませんが、すでに所有しているものよりねじり剛性が弱いように感じましたが無事作業はできました。

2020-03-31
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
19602547

使い勝手は良いですが、物自体がチープ。
もう少し作り良かったらよいのに。

2020-01-05
用途:
仕事用に
対象商品:
19602556

仕事用で買いました。ロッキングの時先が半分ズレるので
小さいものには不向きかも一応使う時に使いにくかったらまた書き込むと思います。

1人が参考にしています
2019-12-03
用途:
ボール盤作業で被削物を保持
対象商品:
19602556

安価な割りに重厚な作りには好感が持てますが、1mm以下の鉄板がしっかりと挟めません。個体誤差のせいかも知れませんが。

3人が参考にしています
2019-08-13
用途:
ディスクブレーキのOHに
対象商品:
19602547

キャリパーのアイジョイントを外すと、
ブレーキフルードが垂れてくるので、
バイスプライヤーで栓をしました。
様々な用途に有効な便利な工具です。

1人が参考にしています
株式会社大西機械 様2019-05-20
用途:
溶接加工
対象商品:
19602556

商品を買う時ノーズの長さがわかりません。全長は数字で表示してましたが、比較できるスケールか、タバコで長さを表現してみたらどうでしょうか。また、幅も購入する時大事な情報ですが抜けていました。金額に対して商品は上物でした。使う人の立場でアピールすれば、すごく売れる商品だと思われます。

2019-06-26
用途:
溶接塗装何でも可
対象商品:
19602547

ステンレスの板を加工するのに使用しました。
切る、塗る、着ける!今まではプライヤーを使っていましたが、
握る力が長時間辛いのでこれは非常に便利。