鋼球のレビュー

平均満足度 4.38 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鋼球 WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)
409 / 税込 450
補修用の鋼玉
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-23
用途:
自転車のメンテナンス

自転車のクランクがゴリゴリしてきたので鋼球のみ交換しました。
レビューは購入時からだいぶ時間が経ちましたが特に異常もなく、快適に使えています。

ミニモトショップENGINE 様2025-05-20
用途:
シマノフロントハブのメンテ用

取り敢えずは問題なく調整まで完了する事が出来た。
後は何年くらい持つのか?という処。入り数は多いので錆びない様に保管して置けば数回はメンテで使えるので安心。

2024-03-18
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
19594253

自転車の後輪ハブのベアリング交換に使用しました。オーバーホールをした結果、回転もスムーズになり必要十分な性能を発揮しています。

1人が参考にしています
2022-11-08
用途:
模型塗装用のMrカラー攪拌用に購入。
対象商品:
19594244

模型塗装用のMrカラー攪拌用に購入しました。
ちょうどよい大きさでした。

1人が参考にしています
2022-07-21
用途:
模型塗料の攪拌
対象商品:
19594244

塗料瓶に2個入れて、攪拌ボールとして使います。
油脂付着は感じられませんが、念のため、使用前に溶剤で洗浄しています。

株式会社 もーてふ 様2022-02-24
用途:
カンパの前ハブ球はこのサイズです
対象商品:
19594226

自転車には充分な精度です。古い球からどんどんこれに交換しました。

1人が参考にしています
2021-06-19
用途:
バイクのステムベアリングに使用
対象商品:
19594253

バイクの純正品を40個も買うのはバカバカしいので、試して見ることにしました。
マイクロで測定したところ、サイズも全く一緒。
ベアリングやこの手の物は大体規格物なので、上手に買い物すれば、安くメンテナンスできますね!

2人が参考にしています
2021-02-08
用途:
自転車修理
対象商品:
19594253

30キロ圏内に修理屋がないので趣味と実益を兼ねて修理屋の真似をしてます。安くて精度の高いベアリングなのでもう少し多めに購入すべきでした。

2020-12-12
用途:
バイクの部品交換
対象商品:
19594244

バイクの部品交換のために購入いたしました。金額的にお安くでき大変助かりました。
また、商品の到着も早くタイムリーに交換することができました。
機会があれば、また購入したい商品です。

2023-05-27
用途:
カーテンの重り
対象商品:
19594235

カーテンが風でなびくのを抑えようとして使用。鉛は怖いので鉄を選んだけれどもやはり重量不足な感じで追加投入が必要でした。また、安価だから仕方がないけれど擦れると煤が付くのも残念でした。

五百蔵商事 様2020-07-02
用途:
簡易網戸のおもし。
対象商品:
19594235

簡易網戸のおもしに 使ってます。
風でなびいても 球が転がっていい重しになります。

2021-03-26
用途:
自転車ハブ用
対象商品:
19594244

材質・等級をモノタロウさんにおたずねしたところ、詳細な返答をいただきました。ありがとうございます。
気になる方もいらっしゃると思いますので記載させていただきます。
炭素鋼球(材質SWCH10R)、等級並球(寸法差±50μm、真球度30μm、ロット毎相互差60μm)、最小硬さHRC60。
玉軸受用鋼球の等級に無理やり当てはめるとG1000~G2000くらいかと思います。
一般的なシマノのハブに使用されている鋼球は炭素鋼球です。
高精度な鋼球として販売されている玉軸受用鋼球はクロム鋼球HRC62-67です。
硬いクロム鋼球に変えた際の玉押し・玉受けへのダメージが分からないので、炭素鋼球を使いたかったので助かりました。
欲を言えば1桁精度の高い「JIS D9404 自転車用炭素鋼球」をモノタロウさんで扱っていただけると嬉しいです。
なお欠点は2点。
1、包装のポリ袋がペラペラ。移し替えは0.08mmのチャック付き袋がおすすめです。
2、毎回143個しか入っていない。
2019年6月に購入した2パックは144個と143個。2021年3月に購入した2パックはどちらも143個でした。
0.1g単位のスケールで重さを量り、小分けにして目視で数えたので間違いありません。
たまたまなのか、それともメーカーの計量器がズレているのか・・・。
ロットの違う球は混ぜないため最後にはいくらか余るので1個くらいかまわないのですが、気になります。

8人が参考にしています
2020-02-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
19594244

耐久性は分かりませんけど!
安くて良かったです
一つだけ不満が有るとしたらチャックの袋にして下さい
袋を開けると保管が出来ないのでお願いします