非接触体温計UT-701(でこピッと)のレビュー

平均満足度 3.48 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
2,798 / 税込 3,078
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。 【用途】赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-30
用途:
毎日の検温

使いやすいです。早くて正確です。電池も長持ち。
本体の形状も持ちやすく手に馴染みます。

2023-06-15
用途:
従業員の体調管理
対象商品:
19782973

非接触なので抵抗なく確認を求めることができる。しかも安価でコンパクト。

三石洋服店 様2023-04-20
用途:
普段時、体調不良時
対象商品:
19782955

小さく邪魔にならず、使い勝手がイイ。可愛い。
室温も計れて便利。

2022-10-09
用途:
体温計として。
対象商品:
19782964

とっても時短になります!毎朝子供の体温を測らなければならないので助かってます。説明書には脇に挟む体温計より高めに計測されると書いてありますが、どれ位高めに出るのかは分かりません。

望月自販 様2022-09-29
用途:
孫の体温測定
対象商品:
19782964

子供が保育園に通っています。
今の時期はコロナが流行っていますので~
毎日、検温の自己申告が必須の今日この頃です。
それが、ピッピッっとね!、
これで、朝方の忙しい時の検温の煩わしさが無くなりました。

2022-09-04
用途:
大学での体温測定
対象商品:
19782955

大学で学生や来訪者の体温を測ってもらっています。すぐに測れて簡単です

2021-11-24
用途:
家族の検温
対象商品:
19782973

毎日使用してますが、非常に便利で大活躍ですね。値段も他より休めで、買ってホントによかったです。

株式会社サンライズ 様2021-08-22
用途:
社員の体調チェック用
対象商品:
19782955

毎朝、社員の体温測定に使用しています。
小型で置き場所を取らず大変重宝しております。

2021-06-18
用途:
体温測定に
対象商品:
19782955

操作が分かり易く簡便なのが有難いです。体温測定用と明記しているのも信頼が置けます。
思ったよりも測定値にバラつきが無く、正確に測れているなと感じました。

2021-04-11
用途:
健康管理
対象商品:
19782955

お出かけ前の計測で重宝しています。 おでこでお手軽スピーディーで大変満足です。計測値が舌下温度に換算されてわきの下より0.5度くらい高いので最初はなれませんでした。わきの下換算の商品もあると良いと思います。

2021-03-31
用途:
健康チェック
対象商品:
19782955

デザインと色が4種類の中から選べる商品でしたが、くまモンデザインが完売で、残念でした。商品は、良い商品です。軽くて、外出時に必ずと言って良いほど、携帯しています。専用のケース、ポーチが有ると、言う事有りません。専用でなくとも、代用出来る商品が有りましたら是非、教えて下さい。

2021-02-02
用途:
職場の体温チェック
対象商品:
19782955

操作は簡単で、計測も早い。一般的な体温計と比べ若干高めに計測されるが、性能と値段的には妥当かと思います。

2022-03-15
用途:
スタッフの検温
対象商品:
19782955

スタッフの健康管理の一環で毎朝の検温をすることになり購入。脇に挟むタイプの体温計と計測結果を比べてみると、なぜか若干高く表示されます。低く出るより良いのかもしれませんが、体温が高めの人は微熱ありとなってしまいそうです。

2022-02-11
用途:
3回/日の体温検査
対象商品:
19782955

測定可能範囲温度が10℃~40℃のためか、冬季の朝は測定出来ません!
10℃以上と成っても測定温度が不安定です。
体温計本体の温度が上昇すれば、簡単に数秒で測定できて便利ですが、寒い冬の朝は少々不便です。
※室内温度計として重宝しています。

2021-04-20
用途:
高齢の母親の検温に使用
対象商品:
19782955

わきの下に挟むタイプがうまく使用できないため、購入。少し高めに表示されるように思いますが、簡単に検温できるので助かります。

2022-05-07
用途:
幼児発熱時
対象商品:
19782964

幼児発熱時には泣いたりぐずったりで通常の体温計が使えない事が多く本品を購入。高めの値が出る様だが気にならない程度差です。

2022-02-25
用途:
出勤時の検温
対象商品:
19782955

出勤時の社員の体温管理に使っていますが、気温10度以下ではエラーで使えません。早朝は事務所が暖かくないので冬場は使用不可能です

有限会社井林製作所 様2022-02-04
用途:
日常生活に使用
対象商品:
19782973

日常生活で使用しようと思い購入したが、精度が非常に悪い

2021-01-23
用途:
体温や気温の測定
対象商品:
19782955

気温から体温に測定する時、 測定の用意が出来た表示の音が少し小さいようです。 雑音の多い場所や 聴力の低い人では 聞き取れないこともあると思います。 標示するのが速いのは便利です。

2019-12-05
用途:
園児の体温を短時間で計りたいとき
対象商品:
19782955

すばやく検温ができるため20人程度の検温が楽になった。
検温後、発熱が疑われる園児に対し、実測計での検温を実施している。