ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプのレビュー

平均満足度 3.89 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウ
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。 【用途】トラックの荷台や夜間作業の照明に
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社C・H・K 様2025-12-16
用途:
作業灯

前回、トラックの作業灯に鳥た受けました。
価格が安いのに非常に明るくとても良いです。
今回は、ユンボの作業灯として購入しました。

2025-12-11
用途:
フォークリフトの前照灯(交換)

ハロゲンからLEDタイプに交換
早速取付けてみたが、白く程よく明るいので夜の屋外でもはっきり見え良い

2024-10-14
用途:
農業機械の作業灯

これで何回目の投光器だろう?
各種のワット数が得れベて便利です。

2024-04-30
用途:
軽トラの荷台作業時
対象商品:
19944655

明るくていいですね、明かりの広がり方もちょうどよかったです。

2024-06-12
用途:
夜間の作業灯として使用しております
対象商品:
19944655

低価格なところに満足しておりますが、ギボシ端子をつけて頂けると、なお良いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2023-11-29
用途:
ホンダ除雪機1590iのワークライトに
対象商品:
19944655

ホンダ除雪機1509iは24vですが、問題なく作動してます。早朝の除雪機作業、暗いライトで安全性に不安がありましたが、雪の中、LEDはとても明るく視界が広がりました。他者への存在アピールも貢献してくれてます。零下の作業なので放熱も問題なし。耐久性はこれから使い続けるので、問題ありましたらレビューしたいとおまいます。

3人が参考にしています
2023-01-03
用途:
除雪機に使用
対象商品:
19944655

純正のライトから交換しました。かなり明るいので前方がよく見え確認できます。また、トグルスイッチも取り付けし任意に消灯できるようにしました。後は耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
2022-12-30
用途:
除雪機の作業灯
対象商品:
19944655

今まで取り付けていたLEDライトが壊れたので
皆様のレビュ-お拝見しこれに決めました
大変明るいです

1人が参考にしています
沢村 様2021-10-08
用途:
フォークリフトの作業灯での使用です。
対象商品:
19944655

とても明るく重宝してます。
後は製品寿命がどれくらいか楽しみです。

有限会社樽徳容器部 様2023-09-05
用途:
フォークリフト用
対象商品:
19944655

電動フォークリフトにて使用。
6月13日に取り付け、本日9月5日に点滅しだしてからすぐに点灯しなくなりました。
2個買って同じ個所につけましたが、1個だけ駄目になりました。
これは保証してもらえないのでしょうか?
値段の割に明るく気に入っていたのでちょっとショックです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

有限会社竹部産業 様2023-03-04
用途:
暗くなってからの作業時
対象商品:
19944655

今までのものとは別で安全に作業することができます。

農事組合法人ひらの培養センター 様2023-11-04
用途:
フォークリフト作業灯
対象商品:
19944655

バッテリーフォークリフトの作業灯として購入しましたが 2年使用(屋内)で劣化して フォークリフトのコントロールユニットが壊れました

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2023-02-01
用途:
トラクターの作業灯
対象商品:
19944655

1つずつ2回購入したが1つ目はレンズに傷、2回目はレンズが正面を向いていない。
取付ネジやステーがバラバラで同じ袋に入っているが、レンズの保護フィルムも貼られていないので傷は付いて当たり前だと思います。
残念でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

有限会社ティーディーエス 様2019-08-09
用途:
フォークリフトに使用
対象商品:
19944655

フォークリフトのワークライトとして使用しています。
調光機能があれば最高です。

2022-02-09
用途:
軽トラックの作業灯
対象商品:
19944655

軽トラックの荷台の鳥居に設置しました。明るすぎです。もう少し暗くても十分です。

2020-08-05
用途:
積載車荷台灯として使用
対象商品:
19944655

夜間作業にTPO入れたら点灯するように取り付けてます。明るさもばっちりです。

1人が参考にしています
2020-05-07
用途:
バッテリーフォクリフトの照明
対象商品:
19944655

以前に購入し取り付けてあった当商品が点灯しなくなったので交換のために再購入しました。純正品とは比べ物にならないほど性能的には満足していたのですが、取り外した当商品を見て愕然、水が溜まってました。倉庫内保管で雨天の走行も多少はありますが防水仕様だったはず、ガッカリです。今回購入した商品にはレンズ取り付け部と配線引き込み部にシーリング剤を詰めて取り付けました。大陸物とはいえ仕様条件を考えると壊れるのが早すぎる、高い買い物になってしまいそうです。

9人が参考にしています
2019-05-09
用途:
トラックの路肩灯+タイヤランプで使用。
対象商品:
19944655

前に着けたLEDランプが球切れで点かなくて両サイド交換しました。未だ使用して半月なんで何とも言えないけど、明るさは満足です)( *・ω・)ノ

2019-03-02
用途:
フォークリフトの照明
対象商品:
19944655

バッテリーフォークリフトに付いていたライトは暗くて。
48Vなので、やっと探して付けました。
とにかく明るい。消費電力も少なそうです。