ジズライザーワイド120のレビュー

平均満足度 4.40 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジズライザーワイド120 北村製作所
北村製作所
1,698 / 税込 1,868
初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。 【用途】刈払機用安定板。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-09
用途:
草刈作業

普通サイズよりこちらの方が出番が多くて良いですね……使う刃によって厚みや幅を変えるとより楽に作業が出来ます。

2025-10-03
用途:
凸凹のある地面の草刈り作業
対象商品:
20686366

今までジズライザーを付けずに草刈っていました。石が多い土地なので地面から浮かして刈るためか長時間は辛かったです。それが見事に解決!楽になりました。

2024-10-17
用途:
畔草刈作業
対象商品:
20686366

草刈を地面を擦らして行うことにより、綺麗に短く刈れるため必需品です。

2024-05-31
用途:
草刈作業
対象商品:
20686366

このサイズを使う前はひとつ小さいサイズを使っていたのでよく地面を刈り込んでいたのでこのサイズに変えてから地面刈り込みが減りチップソーのもちが延びたようにおもいます。

2023-06-18
用途:
草刈り
対象商品:
20686366

平地はもちろん特に荒れ地や斜面の草刈りに活躍します

2022-08-20
用途:
草刈り
対象商品:
20686366

ロビン刈払機NB411、NB04、NB40のナット頭をカバーできるのは高さ30mmのワイド120です。大型チップソー355mmにもマッチします。高さ50mmのタイプもあるので、そちらも使ってみたいです。

1人が参考にしています
鈴木住宅 様2022-11-15
用途:
作業時使用
対象商品:
20686366

確かに楽です。地面に置いた状態で、滑らせながら作業が
出来ます。高さをキープする必要が無いので楽です。

工房 月の手 様2022-06-14
用途:
草刈り作業
対象商品:
20686366

思った通りの使い易さで作業が捗りました。出来るだけ長持ちしてくれると嬉しいです。

2022-08-27
用途:
草刈機に
対象商品:
20686366

思ったより厚みがあり前に使って型より草が長めに
なる。取り付け上手く出来た。

合同会社なかむら 様2022-05-05
用途:
草刈り機
対象商品:
20686366

前取りて品と同サイズで購入。ジズライザーは深くは刈れませんが、無理なく枯れて作業能率は良好です。消耗品なので又、リピートします。

2021-09-17
用途:
草刈り
対象商品:
20686366

今まで高さ20㎜を使ってました。
今回30㎜にして感じた事は
時々フワッと少し浮く感じがします。
これが、30㎜の効果なんだなぁ~ と感じてます。
私的には30㎜の方が好き。たぶんリピートすると思います。

1人が参考にしています
2021-06-04
用途:
草刈り
対象商品:
20686366

使用している刈払機のナットの摩耗を防ぐのにこの高さがピッタリです!
プラスチックはすぐに摩耗するので、チタンで作ってほしいです。
たくさん購入しているので、穴調整のためのワッシャーがたくさん溜まりました。
穴のサイズごとに商品を作ればもっと儲かると思いますよ。

1人が参考にしています
2021-06-14
用途:
草刈り時に機械につけて
対象商品:
20686366

地面につけて草を刈るため楽です。欲を言えばもう少し厚さがあると良いかもしれません。

2022-07-05
用途:
草刈
対象商品:
20686366

刈払機の機種と刃の厚さにもよると思いますが、刃を取り付けた時の刃の高さと刈払機の突起の段差の為本製品と刃の間にわずかな隙間ができるようで使用しているうちに刃がずれて振動することがあります。
対応策として
(1)本製品と刃の間に何か薄い板を入れれば密着するので、オプションか付属品として何種類かの板を商品にいれるか
(2)取り付け部の凹部が浅い気がするのでもう少し深く改良されるといいかなと思います。

2020-11-19
用途:
草刈り
対象商品:
20686366

値段がどのショップより安かった。春の草刈りに使用が楽しみ

2020-12-18
用途:
敷地内の刈り払い
対象商品:
20686366

使用感はとても良いのですが、作業場で使用している刈払い機のネジが
少し短めで取り付けに工夫がいりました。

2020-11-07
用途:
公園、河原の草刈り
対象商品:
20686366

ボルト止め金属の外周の大きさがシズライザーの内周の円より小さめなので、セットし固定したところがずれて、回転に振動が加わります。
ボルト止めの金属を大きくしてはいかがでしょうか。

3人が参考にしています
2019-09-08
用途:
河川敷の草刈り作業用
対象商品:
20686366

河川敷の雑草刈で使用しました。土地がデコボコなのでジズライザーを付けて作業を行いました。地面に付けて刈るため刈刃を浮かせての作業がかなり軽減でき、地面から浮くためチップソーの刃飛びもかなり少なくなりました。

2019-07-31
用途:
農作業に使用しています。
対象商品:
20686366

以前は、同商品の小型を使用してました。使い易く良い製品です。

2018-07-23
用途:
畔道の刈払い
対象商品:
20686366

普段はハイ50を使用しているが重さに不満があったため、今回試しに本品を購入。軽さは期待通りだったが、やはり刈高さが低い。礫地でも安定感はあり汎用性は高いが、中途半端ともいえる。またハイ50に戻すと思う。

1人が参考にしています