普通目ますぶたのレビュー
- 用途:
- 側溝マス部
側溝マスのコンクリート蓋が経年劣化で崩壊したのでこちらを嵌めました。
ぴったりと収まりバッチリでした。
- 用途:
- 自宅のコンクリート升との交換
- 対象商品:
- 21509803
コンクリートの升蓋には、3cm×15cm程度の穴があり、そこから雨水が排水溝に流れますね。しかし、当方では杉の枝や種子の玉が穴をふさぎ雨水があふれてしまっていました。それを改善するために購入したのですが、サイズも豊富で升にぴったり、枝なども適度に引っかかり排水溝に流れ込むこともなく、時折清掃することで、雨水がうまく排水されるようになりました。
- 用途:
- 庭の汚水ますのフタ
- 対象商品:
- 21509609
選んだサイズは、思った通りのサイズで、ますにピッタリはまった。
マス目が広く落ち葉等が入るので、入らない工夫が必要です。
- 用途:
- 排水溝の集積マスの落ち込み防止用に
- 対象商品:
- 21509767
様々なサイズの商品があり助かりました。
一般的な排水溝の集積マスの落ち込み防止用に使用しています。
乗用車程度の車両が通過しても大丈夫そうです。
屋外で使用するものなので消耗品と割り切っていますが、耐用年数の経過を見ないとコスパが分からないので☆☆☆☆です。
- 用途:
- U字溝の蓋として使用
- 対象商品:
- 21509864
通常の450㎜のU字溝が老朽化で幅が少なくなり、場所的に長さも短いものしか入らない状況で、このサイズを購入。ますではないが、嵌めてみたらジャストサイズでした。満足です。
- 用途:
- 側溝のフタとして利用しています。
- 対象商品:
- 21509889
側溝のふたとして使用しています。サイズ的にぴったりで満足しています。
サイズの測り方も記載してありましたので安心して購入できました。
品質的にも問題ありません。
- 用途:
- 雨水のますの蓋
- 対象商品:
- 21509584
ホームセンターで
なかなかマスにあった蓋が見つからなくて
モノタロウでやっと見つけました。
良かったです。
- 用途:
- サイズが沢山ありジャストフィットでした!
古いマスのフタを探していました。
近所のホームセンターでは合致するものがありませんでしたが、ちょうどよい大きさの商品が見つかり満足です。
作りもしっかりしています。
- 用途:
- グレーチングの交換
- 対象商品:
- 21509627
厨房の鋳物グレーチングが、劣化で落ちそうになっているので、交換した。
コンクリート升の受け部分も劣化しているため、升を覆うようなサイズを使用。
外枠で支えることになるため、とても安定している。
- 用途:
- 手洗い場に使用
- 対象商品:
- 21509828
同サイズをホームセンターで探したが見つからず、モノタロウで購入しました。ますぶたとしての機能には問題なく使用できました。
価格も安くて助かりました。
- 用途:
- ますの蓋として使用
- 対象商品:
- 21509803
安価で歩行部用としては良いと思うが、乗用車が乗る可能性があるので少し心配。コスト面での問題もあると思うが、縦横のクロス部の溶接があれば もう少し許容荷重が上がると思う
- 用途:
- 既設桝の代替品
- 対象商品:
- 21509767
敷地の出入口にあった桝蓋が割れて、出入りに不便していましたが、この蓋を設置して問題なく車両の出入りが出来ています。
- 用途:
- 雨水の集水桝用に
- 対象商品:
- 21509785
当方の集水桝の内側の角が直角では無いので(丸くなってる)枡の方の丸い部分を削らなくて落とし込めなかった。
蓋の内側のアングルの角を落としてあればすんなり入ったと思う。
製品仕様なので仕方がないですね。