LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯のレビュー
- 用途:
- セキュリティと防犯
今までも、同じタイプを四年位使用していたか゛、一つのライトが何故か点灯しなくなってしまった。メーカーに電話できいたが、解らないと回答。
LEDタイプなのに寿命がみちかい。それでも又同じ会社の同じタイプの物を
モノタロウさんから購入した。現在調子が良い。
交換した、一灯だけ点灯する、物どうにかしたい。
付属品用で止め金具が付かないのが、残念です。
- 用途:
- 裏口の防犯灯に使用
- 対象商品:
- 25619975
裏口には道が近いが、灯りが無かったので、この人感センサー付きLEDを取り付けました。
ランプが2灯付いているので、必要なところを照らす事ができました。感度も丁度良いので、省エネと防犯に役立っています。
- 用途:
- 宅内敷地駐車場防犯対策
小型で威圧感なく良い、それでも十分な明るさが有ります。センサーは感度が良いですが、人感対応ではなく動く物、車ライトなどの明るさの変化に感知して
点灯します。従って、道路端ではしょっちゅう灯いてます。防犯灯としてなら人感センサーが良さそうです。
- 用途:
- 玄関口の防犯
以前までソーラー電源を使用で明るに不満でしたが
100V使用ですので明るさは満足しています。
- 用途:
- 庭の防犯
附属の電源ケーブル(直付)は太くて20cmぐらい(すいませんいい加減です)あり屋外用としては充分。
感応範囲はかなりひろいのですが、範囲を絞るためのキャップが附属しており、きりとって(切り取った範囲のみ反応するようになる)自由に調整することができます。
釘とコンクリートアンカーはついていましたが、残念ながら締付金具付バンドはオプションということでなし。対応する穴は開けてあるので、柵やパイプなどにつけたいときは別途購入が必要です。
6畳ほどの庭ですが、1灯で明るさは充分でした。あまり明るいと光が室内にも差し込んで眠れなくなるのでこれぐらいでいいと思います。(風で木が揺れたり、猫が通ったりすると反応します)
- 用途:
- 車庫のライン用
コストパフォーマンス最高です。光量も満足しています。
- 用途:
- 階段の照明に
- 対象商品:
- 25619966
ある程度の明るさがあればよかったのでこの商品にしましたが予想以上に明るくセンサーの感度もいいです。照明時間が固定(30秒)で変更できないのが少し残念ですが値段的に仕方ないかと思います。
- 用途:
- 防犯と街路灯
- 対象商品:
- 25619966
コンパクトで明るく機材も軽くて取り付け安かったです
お隣の家が近いので不要な明るさが心配していたのですが、明るさも照らす範囲もベストでした。
- 用途:
- 倉庫前(外)と倉庫内に設置
倉庫内と倉庫外に急遽センサーライトが必要だったので購入しました。明るさはさすがLEDです。近所が気になる程の明るさで申し分ないです。センサー部分は中国製品、日本製と比較にならない程感知範囲は狭いですし、感度も少し悪いかなって思う時が有ります。倉庫内設置は近いのもあって問題無く作動しました。
ただ、設置する時裏側の部分が悩める程止め方が分からず、他の金具とマグネットなどを使って設置しました。取付説明書は無くてちょっとびっくりでした。
- 用途:
- 倉庫内に設置
- 対象商品:
- 25619966
とても重宝してます。コンテナ倉庫で2箇所出入り口に設置しました。一投式を購入しましたが、さすがに明るさは文句なしで、点灯時間調整は無しですが動けば感知します。ただ、ネジなどでの固定が少し悩みました。結局マグネットつる下げを買って来てぶら下げて設置してます。他の方法もあると思います。
- 用途:
- カーポートの照明
- 対象商品:
- 25619966
値段の割に予想以上に明るくて、センサー感度も良く、点灯時間も調整可能なので大変重宝してます。半年ほど使いましたが今のところ不具合なく働いてます。不満点は有りません。