LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯のレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPA
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-23
用途:
暗い外階段の照明に。
対象商品:
25620106

取り付けも設定も簡単。しっかり明るいのが何より買って良かった点です。センサーの感応範囲も広いです。
また追加で買う予定です。

おうちの御用聞き 家工房 糸島・野方店 様2025-07-01
用途:
お客様先の玄関

小さいけど、光は十分すぎる位で、取付も簡単でした。

すがはら鍼灸院 様2024-12-16
用途:
防犯のため地上3mほどの壁につけました
対象商品:
25620106

地上から3m以上の高さの外壁に設置。かなり距離があるので人を感知できるのか不安でしたが、9割方感知しています。二灯にしたので明るさも十分です。三灯なら強烈に明るいと思われます。

1人が参考にしています
2024-01-04
用途:
日常の生活での使用
対象商品:
25620106

勝手口に使用しています。電池式なので、どこにでも取り付けが出来て、明るさも十分です。

2023-09-26
用途:
仮設事務所の外部入り口
対象商品:
25620097

思った以上に明るかった。仮設プレハブの通路、階段程度なら1灯で十分明るい。
電池式なので配線もなく設置が楽。取り付けも角状部材に挟み込むだけでOK。反応感度もよい。
あとは電池がどれくらい持つか。

2023-10-29
用途:
駐車場
対象商品:
25620106

急に明るくなる!
初めはビックリしました!
今は大丈夫、購入し正解です。

2023-02-22
用途:
戸建て住宅の庭先とガレージの保安のため
対象商品:
25620106

2灯式を購入し使用していますが、夕方暗くなるにつれ、確実に人感センサーが反応します。また、その後、5秒間(私が調整)点燈後自動消灯します。当たり前に思えますが、精巧に作られているように思い満足です。

1人が参考にしています
株式会社 MIテック 様2022-11-20
用途:
屋外用の照明
対象商品:
25620097

コストの割には、性能が十分でした。追加で注文予定。

株式会社 MIテック 様2022-11-17
用途:
屋外用の照明
対象商品:
25620097

コストの割には、性能が十分でした。追加で注文予定。

株式会社十字屋 様2018-11-30
用途:
資材置場の入口に設置
対象商品:
25620115

乾電池式の為、設置がらくでした。
もう少し明るいと良かったです。

1人が参考にしています