LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプのレビュー

平均満足度 3.67 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウ
モノタロウ
2,698 / 税込 2,968
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。 【用途】製造ライン、工事現場での点検作業に
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
共栄産業有限会社 様2025-11-08
用途:
夜間作業
対象商品:
25784527

色味は白にて良好 明るさ良好 ほぼ良好品
しかし LED照明部分のバッテリーからの線の付け根部分のカバーしてあるところが 破けてしまってる
買ってあまり使用してないのに クレーム対応してもらおうと思ったが安さが良いため ウレタンコーキングにて塗りつけた 以上

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

堀口ボーリング 様2025-11-26
用途:
屋内のボーリング作業
対象商品:
25784527

価格も明るさも申し分ないのですがヘルメットに装着して下向き作業すると本体が落下します。ヘルメットと本体を接続する部品が必要です。私は小さいs字フックで対応しました。

2025-12-28
用途:
内装工事

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-04-01
用途:
夜間屋外作業

明るさに驚きました。近いところの手元の作業ではまぶしすぎるので弱やサイドにつく補助のLED で使用しています。IP44の性能がどのようなものなのかわかりにくいですが,完全な降雨や水没には不可なことは間違いないと思います。

CPサロン lindo 様2025-03-27
用途:
夜釣りやキャンプ
対象商品:
25784527

とにかく明るい!
電池が頭の後ろにあるのが面倒だけど、明るくて夜の作業がやりやすい。ボタンも右側とひだりがわの2種類あり、ライトの種類も違って便利です

2025-06-23
用途:
現場作業時

値段の割に十分な明るさがあり、また調節スイッチもあるので適度に変えて使用できます。ヘルメットへの取り付けが滑るので別途ヘルメットホルダーで固定しました。

2024-11-06
用途:
米軍基地で採用してます!

米軍基地勤務ですけど、この商品今年から正式採用で使っています

1人が参考にしています
2023-12-19
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
25784527

とても明るいです。スイッチが扱いにくいのが残念です。

株式会社持田屋 様2022-01-13
用途:
工場内作業
対象商品:
25784527

2019年09月初めての購入です。
メリット
* 軽いのでヘルメットにつけてもさほど重さは感じません。
* 明るいです。通常、強で使用していましたが点灯時間は
短い等は気になりませんでした。
* コスパは良いと思います。(2021年12月に点灯しなく
なりました。)
デメリット
* 電池BOXのバンドをひっかける爪が折れました。(2021年09月)
* 他の方もありますが点滅は必要ありません。
* 弱も必要ないかも。
* その分値段を下げてほしい。
一長一短はどの製品にもありますが、この単価で2年余り
使えたので申し分ありません。

7人が参考にしています
2022-04-19
用途:
作業時の手元照用用
対象商品:
25784527

作業時の手元照射用として十分な光量が確保出来、所期の目的を満たしており、その点は満足です。 電池ケースのカバーは、柔らかい樹脂製で防滴性はある程度は見込めそうですが、防水性となると不安な点があります。 硬質樹脂にすると割れることもあるので、その対策なのかもしれませんが、価格から考えると信頼性・安心感に対する価格のバランスが良くないように思えます。 同時に備蓄用にまとまった数を購入したHL-12LEDはチープ感漂う製品で、あちこち突っ込みどころ満載ですが、しかし、価格とのバランスを考えれば十分な商品でしたので、本品は星4とました。 二千円前後程度の価格設定であれば、良いと思います。
しした。

1人が参考にしています
2024-03-14
用途:
暗所作業時に手元を照らそうと思った。
対象商品:
25784527

ヘルメットにつけようとしたらベルトが滑ってしまい取り付けることができなかった。

MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
下記注文コードのようなクリップをご使用ください。
10078284、10078293

2021-10-04
用途:
電気設備の点検
対象商品:
25784527

明るさは申し分ない。ヘルメットにつける金具もあればいいです。簡単に付けられ物。

2022-04-03
用途:
夜間、作業時に作業現場を照らします。
対象商品:
25784527

製品の出来はとても良いです。しかし、スイッチを内部に埋め込み平面にしているのは、頂けません。
素手でスイッチを押す場合は、スイッチ位置が分かります。
ただ、作業用手袋をしているときは、スイッチ位置がとても分かりずらいです。
いや、分かりません。製品のできが良いのでとても悔やまれます。
あと、多少機能が多すぎます。
明るさ大、小。
これだけで良いと思います。

3人が参考にしています
2020-09-23
用途:
電気工事で使用する
対象商品:
25784527

軽くていいとてもあかるいです。やすくてとてもいいです。

1人が参考にしています
2021-12-08
用途:
夜の散歩
対象商品:
25784527

手ぶらで明るくて・・最高です。
夜の散歩で大活躍です。重くもなく・ずり落ちることもありませんし・・頭にのせて違和感はありません。帽子をかぶったりして直接頭には載せてはいません。
もっと光量が少ないものもありますが・・この明るさ500mlがおすすめです。
難点としては・スイッチが押しずらいとこです。上部の白い部分を押すのですが・スイッチが表面と面仕様になっているために、押しずらいです。ちょっとでっぱていれば押しやすいと思います。改善望みます。

2025-03-31
用途:
電子工作での手元照明

まず、電池ケースのカバーの外し方がわかりにくかった。
明るさは十分だが照明範囲を可変できる機能があると尚よろしいかと思います。

2021-02-22
用途:
DIY用
対象商品:
25784527

明るさは十分ありますが、赤は要らないですね。
また、スイッチが押しにくい。何処にあるのか迷います。
軍手はグローブをしていたら押せないのではないかと思います。
スイッチは改善した方が良いです。あとはまあ、良くできていると思います。

3人が参考にしています
2020-01-18
用途:
夜間工事にて使用
対象商品:
25784527

明るさも十分にあり問題なく使えましたが、軍手を装着した状態だと手探りでスイッチを探しにくいのが難点でした。

藤田工業 様2019-10-23
用途:
配管工事のとき
対象商品:
25784527

明るいので、暗いとこの作業をするときは、楽です。電池ボックスも、つかいやすいです。

日本ケア株式会社 様2023-07-28
用途:
災害時用
対象商品:
25784527

もしもの災害時に両手が使えるように常備しました。そのような事態が無いことを祈ります。