LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27のレビュー

平均満足度 4.87 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298 / 税込 1,428
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
加藤電気 様2025-09-18
用途:
バイクの前照灯の追加に使用
対象商品:
25725246

カブのヘッドライトが暗いため、増投として
フロントのステイに取り付け
とても、明るくて
価格も手頃で、とても気に入りました。

有限会社安藤家具店 様2025-01-23
用途:
車両のバックランプ
対象商品:
25725246

E25キャラバンのバック時にバックランプが暗いため
背面確認が良くできず危険でした。
薄く小型なので取付け場所にも困らずよく確認できるようになりました。
防水性が心配なのと何年もつのか耐久性が心配ですが今の所
問題なしです。

2025-10-10
用途:
後方の作業用灯火

このサイズでこの明るさはいいですね!耐久性はこれからですが満足です!

2024-05-29
用途:
船の夜間ライト
対象商品:
25725246

消費電力が低くてそれなりに明るく重量が軽い物(これ重要)を探してこちらに辿り着きました。
想像以上に明るいです。そして軽い!想像通りで満足です。
あとは耐久性と防水性ですね。レンズの接着剤がまだらなのが気になりますが問題ないことを祈ります。

2024-04-02
用途:
タイヤ灯
対象商品:
25725246

暗がり、トンネルの中など左右後輪がよく見えて事故防止になって役に立ちます

2022-01-08
用途:
非常用照明

釣り用バッテリ―を非常用電源にして非常用照明
にします

2021-11-22
用途:
軽トラックの荷台用の照明
対象商品:
25725246

延長ケーブルをつけ、シガーライターで必要な時にだけ点灯させている。かなり明るく、コストパフォーマンスも合格です。

2020-12-05
用途:
除雪機の作業灯
対象商品:
25725246

まだ、本格的な使用はしていませんが、小型のわりに充分な光量で価格にも満足です。
外での使用なので、配線の入口とレンズの取り付け部分をコーキングしました。

希乃里商店 様2021-09-26
用途:
トラックの作業用
対象商品:
25725246

小さいので少し不安もありましたが意外と明るく何ら問題なく使用出来ています、あとは耐久性かなと思っています。

2021-06-21
用途:
整備
対象商品:
25725246

発送から到着までとても早く商品もとてもお得でした。

平和機電サービス 様2020-11-02
用途:
バッテリーにてガレージの照明に使用
対象商品:
25725246

お値段安くて、結構、明るい 直接見ると眩しいです。。

2019-02-25
用途:
200ccバイクのヘッドライト
対象商品:
25725246

はじめに初期不良品が届いてしまったので、交換希望すると迅速かつ丁寧で、商品も、とても良い商品がすぐに届きました。純正のバイクのヘッドライトよりも、とても明るく、夜間走行時とても遠くまで明るく視認性が良好になりました。純正ヘッドライトよりも安心して夜間走行できるようになり、良かったです。デザイン、大きさもちょうど良いと思います。コストパフォーマンスも良いです。

2019-05-24
用途:
作業機の照明に使っています。
対象商品:
25725246

明るさは問題無く明るいです。コスパ最高です。完全防水では無いので簡単なコーキング処理をして使っています。寿命はこれからです。作動しなくなったら使用時間など再レビューします。

1人が参考にしています
有限会社安谷 様2018-12-14
用途:
車両補助灯

安いぞ、早いぞ、助かるぞ。バスの路肩灯の補助灯に使用。十分な光量で路肩路面を照らして走行が楽です

1人が参考にしています
2019-01-10
用途:
建機の作業灯に使用。
対象商品:
25725246

安価で小型で十分に明るい。後は長く使えると良いなー。後日使用時間を再レビューします。