《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯のレビュー

平均満足度 5.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-18
用途:
自家用車の交換
対象商品:
25872517

自家用車のテールランプとして使用しました。
意外と12V用は出回って無く、これにたどり着きましたが問題ないです。

2022-10-25
用途:
カー用品のDC電源
対象商品:
25872535

自働車部品のon/offの確認のため取り付けました。
照度も良く使いやすいです。

1人が参考にしています
2022-10-25
用途:
導通チェッカー用
対象商品:
25872517

電圧レンジが広い割に、照度が安定しおり、
大変満足しています。

2022-07-20
用途:
バイクの部材に
対象商品:
25872517

バイクのキャブレターのヒータランプに使用しました。
2年経過しますが、特に問題ありません。

TTS企画 様2021-12-02
用途:
電気回路の通電用として
対象商品:
25872526

60ボルトまで対応なので、安心できます。
いろんな所で使用できるとおもいます。

2019-11-11
用途:
インフラ/ソーラー電源の切り替え表示ランプ
対象商品:
25872517

使用電圧が5V~60Vと大変広いので大変便利です。
こんなに電圧レンジが広いのに、明るさはほとんど変わりません。
(私としては、5V~24Vで使用)