抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯のレビュー

平均満足度 4.23 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所
坂詰製作所
499 / 税込 549
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
渡辺技研 様2025-10-07
用途:
制御盤用リモコン箱

手持ちのリモコンに使用したが、小型で使用し易いが点灯するまでみんな白色のため、並べて使用した時、デザイン的に、もの不足と言う感じであった。

有限会社井戸囲 様2024-02-26
用途:
表示器
対象商品:
25872693

バイク用の表示器
ウインカーの点滅を知らせるランプに使用

1人が参考にしています
田中技工 様2023-04-14
用途:
制御機器の表示ランプ用
対象商品:
25872623

LED表示器は意外と高く、入手しにくい状態でしたが、
このLED表示は、使用電圧範囲も広く満足しています。

2022-09-13
用途:
粉砕機の送り表示ランプ交換
対象商品:
25872605

凄く明るくて良いです。
交換部品として使用しましたが、以前のものより明るくわかりやすいと思います。
ただ、半田付の際は端子の絶縁に樹脂素材を使用してある為、上手くやらないと溶けて端子自体が外れてしまいます。

2023-05-12
用途:
車のインジケーター
対象商品:
25872596

開封、点灯確認した後、車両に取り付けたら点灯しなくなりました。
耐久性に問題が、、、品質を疑います。

1人が参考にしています
2022-04-10
用途:
基板チェックの際のGo/NGを一目で分かるように点灯させる
対象商品:
25872684

明るさもちょうど良く、配線も簡単で、費用対効果も十分有ると思います。

2021-08-05
用途:
オーディオ機器製作用途
対象商品:
25872648

まず、DCの広範囲な電圧に対応出来るのが有難いです。
オーディオ機器のケーシングの際に電源投入後の表示灯として使用していますが、色の種類も豊富で外見も良く、また購入したいです。

2020-05-30
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
25872569

坂詰製作所のLED表示灯はAC電源でいつも愛用しています。
今回はDC280に対応している品が無いので二次側のDC電源で使う想定で選びました。
明るさも適度でデザイン的にも良く、今回も購入して正解でした。

有限会社アスコ通信特機 様2020-05-11
用途:
車のON表示
対象商品:
25872596

スリムで12Vで使用できるから車に取り付けるにはもってこいです。
型番で色が分からなかったけどよく見るとお尻の端子の間に色分けしてありました。
ちょっと説明が欲しかったですね。
よーく見ない私も悪いですけど。

2020-02-12
用途:
検査装置の通電確認用
対象商品:
25872596

使用電圧が5V~60Vと広範囲に使えるので、使用電圧によってLEDの仕様を変える必要がなく使い易いです。半田付け部の樹脂が溶けやすいので注意が必要です。

1人が参考にしています
2020-03-01
用途:
機器の状態表示として
対象商品:
25872605

機器の状態表示に緑、橙、赤の順序で、当該商品を使用したが、橙と赤の色味の違いがあまり無く、表示の順序を橙、緑、赤として使用することなった。現況満足していないので、黄か白を探している。購入される方は、考慮されたい。

1人が参考にしています
2020-02-24
用途:
挿入部品の検査表示に使用
対象商品:
25872569

価格が安かったので購入しました。購入部品のコストダウンを行えました。

2018-10-21
用途:
真空管アンプのパイロットランプとして使用
対象商品:
25872605

光量は充分、色合い、サイズも丁度良く満足しました。

1人が参考にしています