コルクシート 中粒のレビュー
- 用途:
- アイリスオーヤマ メラルラックの棚用 コルクシートとして
- 対象商品:
- 25929558
アイリスオーヤマ メラルラックの純正コルクシートは高価なので、薄さが2mmですが購入。メタルサックの奥行きが440mmでしたので450mmを10mm切ってしよう。追加で450×600×2も購入して奥行きを440mmとなるように切りました。カッターで切る際に、端の方が欠ける感じになりました。薄さが2mmなので仕方が無いか。4mmであれば、欠けることは無いと思います
- 用途:
- 家庭用。壁に掲示コーナーを作るため。
- 対象商品:
- 25929576
壁のサイズに合わせて何枚かつなげて貼りました。素人でもカットして使いやすくよかったです。
逆に手でもちぎれるので、油断して端っこが破れてしまったので、作業時に注意が必要です。
もう少し大きいサイズがあれば嬉しいです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 25929576
幸い折れてはいなかったが、特別運賃払っているのに二つ折りでの配送は止めてほしい。
コルクの粒の大きさが画面でわかるようにならないか。
- 用途:
- 古い壁の部分補修。
- 対象商品:
- 25929585
真ん中からパッキリ折れてました。
切って使う予定だったので事足りましたが、余り(4割ほど)は使えず廃棄しました。
使用した感じは思った通りでよかっただけに残念です。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- ターンテーブルシートの下地
- 対象商品:
- 25929558
「中粒」とありましたが5mm~1cmオーバーの粒で、粒ごとに膨らんでいて平滑ではありませんでした。思っていたものとは違いましたが、コルクボードなどにするのであれば問題ないと思います。
- 用途:
- 居間に、床材として敷き詰めました。。
- 対象商品:
- 25929576
敷き詰めたコルクの上にタイルカーペットを敷き詰めました。
タイルカーペットは、従来から厚み5ミリの良いものを敷いていましたが、去年の厳冬時、床からの冷え込みが厳しく、ホットカーペットをガンガン使って電気料金の高騰に閉口。
今年、昨年の高騰した電気料金の半額分をコルクシート購入費に充て、
敷いてみました。敷いた部屋と、敷いてない部屋との足裏の温度感覚は、ビックリする程歴然としています。コルクシートの断熱効果は抜群です。