亜鉛 スパイラルダクトのレビュー
2025-04-08
- 用途:
- 天井裏隠蔽部のレンジフード換気設備に
短く販売して頂き、助かりました。
実際1メーターほどしか使用しませんでしたが、まだ同様な現場で使えそうです。
2025-02-27
- 用途:
- 設備排気用配管
軽くて配管設置が容易にできました。安全面で手袋は必須だと思います。
2024-05-24
- 用途:
- 設備の付属品製作
- 対象商品:
- 26009604
取引の鋼材屋さんでは、カット対応できず定尺で購入しても、1m以下しか使用しないと余った分がなかなか使い切れず、置き場所にも困る所、M売りは助かります。
堀越畳店 様2024-01-21
- 用途:
- ハウス温風ダクトの吹き出し
- 対象商品:
- 26009613
えんとつ替わりに探したところこれしかないですねー、150mm ありそうでないですよ、
、満足しています。
1人が参考にしています
2022-09-20
- 用途:
- (農業)籾摺機のパイプ延長
- 対象商品:
- 26009638
籾摺機レイアウト変更に伴い、パイプを必要な長さにカットして使用しました。パイプ径もちょうどでした。
もう少し安ければ良かったのですが、、、
5人が参考にしています
2022-05-08
- 用途:
- 農業機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 26009726
農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。
1人が参考にしています
2022-01-24
- 用途:
- 薪ストーブの外気導入用
- 対象商品:
- 26009683
薪ストーブの外気導入用にΦ75のスパイラルダクトを探していましたが、近所のホームセンターでは手に入らないため大変助かりました。ただ少し凹んだ部分がありましたのでそこは見えないように施工しました。
酪王乳業株式会社 様2021-12-09
- 用途:
- 屋外一重煙突のカバー
- 対象商品:
- 26009629
薪ストーブの屋外に取り付けている一重径120煙突の二重断熱化のため購入しました。屋外の垂直部と横引き部の径120煙突にグラスウールを巻き、175径ダクトを被せ完成しました。室内部の煙突表面の温度が高いため一重のままです。ストーブへの焚き付け時に吸い込みが良くなり満足です。表面はツヤ消し黒の耐熱ペンキを塗り見栄えもまあまあです。合わせてスパイラルニップルとステンUバンドも購入し、ステーにがっちり固定しています。
2人が参考にしています
2022-08-31
- 用途:
- もみ殻排出ダクト
- 対象商品:
- 26009735
品物的には文句ないです隙間サイズが在ればもっとよかったです。
送料が特別料金となってしまい非常に高かったです、もう少しお安くなればよかったと思います
1人が参考にしています