プラスばん コンパクト21のレビュー
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
sailors workservice 様2023-02-12
- 用途:
- ACの分電
- 対象商品:
- 26279594
スマートでコンパクト狭い所にも収まりが良い。
蓋のロックの爪が簡単に折れてしまう!要注意。
2人が参考にしています
2022-08-19
- 用途:
- コンパクトではあるが、2.6mmφはつらい。
- 対象商品:
- 26279628
ブレーカの固定に、ボード挟み込み金具が使用できるのはいいのですが、200Vのブレーカが左端についており、その配線を通すべき穴と挟み込み金具が干渉すると思います。偶然ボード裏にベニヤがあったのでねじで固定ができ、難を逃れましたが。それと、ブレーカ二次側の配線スペースおよび穴スペースが小さいため、2.6mmφケーブルで作業するときには、難があります。ブレーカを一度外して、ケーブルを差し込んでからブレーカをセットする形でないと作業できないと思います。せっかく200V30Aが使えるのですから、2.6mmφケーブルの作業性も考慮してほしいです。
2021-04-12
- 用途:
- 離れのパン工房に分電盤増設
- 対象商品:
- 26279619
母屋分電盤のELB負荷側から8SQのCVケーブル単相3線式で本製品に接続。200Vの電気オーブンと100Vエアコンを使用するのにコンパクトで最適でした。
4人が参考にしています
2021-05-28
- 用途:
- 太陽光専用分電盤として使用
- 対象商品:
- 26279594
壁直付けし露出配線して使用しました。シンプルなので外観も良いですし、施工も楽でした。増設ブレーカーを簡単に増やすことも魅力の一つです。