プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付のレビュー

平均満足度 4.52 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 モノタロウ
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。 【用途】台車や作業台等のキャスターに。
63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社松下システム開発 様2020-06-01
用途:
メッシュパレットのキャスターとして
対象商品:
28984078

56672053 メッシュパレット 全開タイプ 800kg 1台
28984078 プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 車輪径D200mm 2個
28984123 プレスキャスター 自在車 ゴム 車輪径D200mm 2個
メッシュパレットにキャスターを組み合わせて利用しています。
キャスターが滑らかで、多少の段差も気にならず、組み合わせは最高です。
メッシュパレットは、物によってメッキの状態が不均一(メッキの厚い物と、納入時から錆びている物とある)なので、もらい錆が気になる使い方の場合は、別の物をおすすめします。
気にされる使い方でキャスターのゴムの臭いが若干強めなので、別の物をおすすめします。
この価格でこの商品であれば大満足です。

1人が参考にしています
有限会社浅野自動車商会 様2020-09-01
用途:
台車
対象商品:
28984053

この大きさでストッパー付コスパ最高 
また使いたいですね。

2023-09-16
用途:
物干し台ベースの台車を作るため
対象商品:
28984035

コンクリート製の物干し台ベースって結構重いです。で、台車があると便利かなーと思って専用の台車を作るために購入しました。許容荷重と金額と耐久性との戦いです。リーズナブルな買い物だったか、或いは安物買いの銭失いになるのかは、これから使ってみなければ分かりません。

2023-06-30
用途:
作業台車等の製作用
対象商品:
28984035

キャスター類はモノタロウに絞って使ってます。
最近値上がりしたのがちょっと不満ですが、定格を守れば重量物も
問題ないと思います。
但し、キャスターローラーの幅が細くもう少し太めが選べればと思います。
コスパ重視で購入してますが、幅広が必要とあれば他社製品に移行も考えてます。

1人が参考にしています
2020-10-09
用途:
趣味
対象商品:
28984035

自作の台車に取り付けました。
ストッパーの動作が非常に硬く 指を怪我するレベルです。
ストッパーの開閉には自作の棒を使っています。
他の動作はスムーズです。

株式会社山本製作所 様2020-05-28
用途:
機械の部品として使用
対象商品:
28984044

Wストッパーなので、回転もストップしてくれて、機械が動かないので良いです。

2020-05-20
用途:
ミニ旋盤の 専用移動台
対象商品:
28984044

車輪の作りも良く、作動も良好です。重量にも耐える様でストッパーの操作性、効き具合も良い感じです。

2020-05-07
用途:
移動式作業台に使用しました。
対象商品:
28984044

ストッパーがタイヤを固定するだけでなく、首振りも固定でき驚きました。
良かったです。

きしだ歯科 様2023-05-30
用途:
機材運搬
対象商品:
28984035

少しずつ仕様が変わってきて取り付けの穴が以前よりかなり大きくトラスネジで位置決め固定がしにくい。で、高い・・・。
高くなってしばらくちゃんと購入できていない・・・

2022-03-17
用途:
作業台のキャスターとして
対象商品:
28984035

タイヤのグリップが悪いので、ストッパーをかけても滑ってしまう。
もっとタイヤのグリップが必要です。

2019-12-18
用途:
音響、照明機器のケースに取り付けたり、機器運搬台車のキャスターとして使用してます。
対象商品:
28984035

見た感じは旧キャスター(赤いのと青いのが有った)の物と
変わらない様に見えますが、何箇所か不満だった部分が変更されており、
だいぶ良くなっていると思いました。
以前より高くなりましたが、この価格でしたら購入しても良かったです。

1人が参考にしています
2020-04-01
用途:
釣り用ク-ラボックス運搬平台車に使用
対象商品:
28984035

自在車はストッパーが使用しずらく、固定車のストッパー付が欲しい。

2020-03-25
用途:
移動できない棚に
対象商品:
28984053

この値段でこれだけできるのでいいと思いますが、タイヤの上にあるブレーキが操作しにくいのでタイヤの横についているともっといいと思います。

2020-01-23
用途:
ワゴンの下に取り付けて動かせるように
対象商品:
28984035

安価ですが作りも堅牢で長持ちしてくれそうな感じがします。
ストッパーもきちんと効きます。

2019-11-18
用途:
メッシュパレットの足
対象商品:
28984078

200mmだと段差も乗り越えやすく、非常に良い。優しくストッパをかけないと、ストッパ部分が外れることがあるので注意が必要。

1人が参考にしています
2019-08-31
用途:
ベランダの物置の台車

多少の凹凸もゴムタイヤが大きく滑らかに稼動する。非常に重宝している。同じようなものを作る時は、再度購入すると思う。
あえて欲をいえば、1、2サイズ(取り付け高:50~75ミリ)小さいラインナップが、選択肢がひろがる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2020-07-16
用途:
バンドソーの台に使用
対象商品:
28984044

少し大きいかなと思いましたが、このサイズにして良かったです。
強度もあり、十分満足するものが出来ました。

2019-09-14
用途:
倉庫内の整理棚や作業台等
対象商品:
28984044

キャスターを付けることにより掃除の際移動が簡単にできる為、ゴミや埃が棚の奥に溜まって固まるリスクを減少できる。
一般的な物よりストッパーが大きく外に出ている構造の為、ストッパーをかけたり外したりが楽。
値段が安い。

2019-09-08
用途:
移動式作業台
対象商品:
28984069

以前はチューブ式タイヤを使用していた物の長い間使わず置くと空気が抜けて、ゴムが割れて使えない事になりがちです。今回はいい感じです。

堀越畳店 様2019-09-23
用途:
田んぼ での 作業
対象商品:
28984078

まずは 行火であること、そして この大きさ、つまり 径が大きくないと 田んぼでは 動作が いまいちなときがある、しいて言えば タイヤ幅が欲しいが 価格的に 十分でしょう。