プレスキャスター 自在車 ゴムのレビュー
北新地おもてなし医院 様2023-03-18
- 用途:
- ペット用キャリーケース
- 対象商品:
- 28984087
ペット用キャリーケースのキャスターが直径50センチで、段差の通行が困難なので、この商品に付け替えました。
バッチリです。
段差も簡単に通行できます。
音も静かです。
2021-11-06
- 用途:
- 資材搬入・搬出
- 対象商品:
- 28984087
木製パレットにコースレッド(25mm)で固定して平台車にして重量物の運搬に使用。丈夫で移動もスムーズ。重宝しています。
1人が参考にしています
2022-02-13
- 用途:
- 稼働発電機の移動用のキャスターに使用しました。
- 対象商品:
- 28984096
安価で十分な強度があり助かりました。価格がいろいろありますが、目的に応じて選考した結果が最適でした。次回も購入して使用する予定です。
宗教法人法國寺 様2022-02-03
- 用途:
- 木製ラックキャスターとして
- 対象商品:
- 28984096
壊れた場合の交換であれば問題ないですが、新たに取り付ける場合向けに
このキャスター取り付けに使用できるネジも付属またはオプション追加出来るとありがたいです。
2022-01-25
- 用途:
- 中型バイクのエンジンメンテナンス用台車
- 対象商品:
- 28984087
以前は市販の台車を使ってましたが使い難かったので新しくDIYでエンジンスタンドを作ろうと思い購入しました。想像よりも強そうなので作るのが楽しみです。
2022-03-15
- 用途:
- 台車、工具棚の足
使い始めてしばらくたちますが、ゴムが劣化(加水分解?)してます。床にはタイヤの動いた跡がつくようになりました。もともとゴムが柔らかくずっと動かさないでいると変形するような感じでしたので、耐荷重もあまりないと感じます。まぁ安かったので無理も言えないのですが・・・
3人が参考にしています
2021-08-31
- 用途:
- エンジンコンプレッサーの移動用に
- 対象商品:
- 28984123
エンジンコンプレッサーを作業場の中で移動させるために自在2個と固定2個を組み合わせて取り付けました。
300キロ有りますので軽くとはいきませんが簡単に移動出来る様になりました。
2021-06-30
- 用途:
- 発電機の移動用
- 対象商品:
- 28984096
ガソリン発電機の台座に取り付けて使用しています。
車輪が大きいので、段差のある場所でも楽に移動できるようになった。
1人が参考にしています