チップソー 鉄・ステンレス兼用のレビュー
- 用途:
- 150パイ、チップソーに使用してます。
- 対象商品:
- 27441743
150パイ、チップソーに使用してます。純正は、高いからこちらを使って金属から木材まで切断してます。安いので何でも切ります。もちろんステンレスも、オッケー
- 用途:
- マキタのチップソーに使用
- 対象商品:
- 27441777
マキタ純正品と比べるとやや抵抗を感じる気がするが言われないと分からないレベル
耐久性に関しては使い方によるのでよくわからない
- 用途:
- 軽量切断
切れ味良し 耐久性はもうひと頑張りですがコスパ的に良し
- 用途:
- 屋根材の切断
- 対象商品:
- 27441743
ハイデッキを切断するのに今回初めて購入しました。早くて、綺麗に切れるのでもっと早くに購入していれば良かったと思いました。切粉は飛ぶので保護眼鏡は必須です
- 用途:
- 金属サイディング切断
- 対象商品:
- 27441734
切れ味は良いが歯数が少なく、切子が大きく油断すると傷にしてします。
このサイズで歯数が50前後の物がラインナップされるととても嬉しい。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
- 用途:
- スライド丸のコに装着
- 対象商品:
- 27441777
鉄のL字アングルの切断に使用しました。
とてもいい切れ味で満足しております(少々回転方向がわかりずらかったかな…)
手持ちの丸のコ用も購入して装着してみようとかと思います。
- 用途:
- アングル、鋼材の切断作業
- 対象商品:
- 27441777
安価で切れ味がとても良いので、何度もリピートしています。ただ少し駄目になるスピードが速いようなので、切削用の油を併用したら良いようです。切削時の甲高い音消され若干の消音効果もあるようでした。
- 用途:
- 鋼材切断時
- 対象商品:
- 27441768
現場での防塵カッター使用時にはこの商品を使用しています。
値段もお手頃だし良い商品だと思います。
交換時にはまた購入致します。
- 用途:
- ステンレス配管の切断
- 対象商品:
- 27441786
SUSコンマ4ミリの40径のパイプを40本程カットして、
15本目位で切れ味が落ち、
22本目では引っ掛かりを感じてバリが残り、
翌日同材の同作業10本目で交換に至る。
低速タイプで仕様通りのセッティングで使用。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 27441743
新品の時の切れ味はとても普通にサクサク切れます。
耐久性もそこらの品と変わらないんじゃないかな?と思います。
値段も安いので、常に予備で余分に持っています。
- 用途:
- 金属の切断
- 対象商品:
- 27441759
初めて使用しました。その為この商品の対象になる経験がないのですが、チップソーがこんなに良く切れて、切り口が綺麗と思いませんでした。もっと早く使っていれば良かったです。
- 用途:
- ステンレスの切断
- 対象商品:
- 27441768
周速を上げて切断スピードその他 適切にしましたが、2㍉のステンレス板 500㍉ぐらいを4カットぐらい切ったところ切れなくなりました。
この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。