リードバイス ダクタイル鋳鉄製のレビュー
- 用途:
- 真鍮模型
作業台の上に適した大きさと使いやすく
重宝しております
- 用途:
- 我が家のDIY
安定感があり、しっかり固定できてとても使いやすいです。
- 用途:
- 趣味の工作で使用する銅板やアルミの薄版の曲げ加工等に使用する
本体がアルミ製のものは持っていたが、やはり強度に問題があり使用するには限界があったが、木製の台の上に取り付けて使用した見ましたが安心して使用できると思いました。ダクタイル鋳鉄製は金床も就いているので作業が楽しみです。
- 用途:
- 自転車の作業に最適(75mm)
3mm厚みのアルミの折り曲げ加工に充分に対応できる。
曲げたものを戻す作業も十分な圧力を加えらます。
アンビル(金床)も平坦に戻す作業にも一役買って、ダクタイルのため
安心できると思うがまだ未確認・・耐えることを期待したいです。
悪いレビューに記載されている不具合は一切無かったです。
大きな土台は必要でしょうが自転車のメンテナンスに使用できる
ものと思われます。
- 用途:
- 鋼材や木材加工
幅90mmのが壊れたので同じくらいのを探していてこれにした、がたつきなくスムーズに動く前のより固定しやすく安定していて使いやすい、ただ50×5の等辺アングルを挟みハンマーで思いっきり叩くような使い方だとネジの部分が壊れそうな感じがするのでそいう使い方では数万円クラスのを使用をすすめるDIYで使用するには丁度いい大きさと価格だと思う。
- 用途:
- 車足回り整備
- 対象商品:
- 27632344
まだ使用してませんが、しっかりとした作りで価格的にもワンランク上の物が購入できました。ただし、バリ取りは怪我防止のためにもした方がよい。
- 用途:
- DRYでの自動車、バイクなどのメンテナンス、部品加工
いろいろなサイト検索してコスパを考慮して購入しました。
実際に使用した感じは、必要十分な使用感でした。
大変満足です。
- 用途:
- 部品の固定
実際に使用してみて動きが少し重かったので各部にグリスアップした。
細部の仕上げが良くなかったので気になったところを修正した。
DIYで使用するには十分に役目を果たせると思います。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 27632326
必要十分で有り、コスパに優れた良い商品で満足してます。長持ちするようにバリ取り、グリスUPしましたがバイスを使って加工を実施する方にとっては、どうって事無い一手間と思います。
- 用途:
- DIY、金属加工
- 対象商品:
- 27632326
高級品にくらべればまぁ色々とあると思いますが、同価格帯で比べたら全然いいかな。
精度が高いものが欲しい人はちゃんと値段の高い、良いものを買いましょう。
安価な中でどれ選ぼう?って思ってる方にはオススメだと思います。
繰り替えしになりますが、同価格帯なら良い方だと思います。
- 用途:
- パーツ加工時
- 対象商品:
- 27632335
この価格で必要十分な性能があります。固定用の穴はM12サイズで製造されていますが、内側のバリをヤスリで整えなければなりません。価格を考えるとそれぐらいの手間をかけても良いと思います。
- 用途:
- バイク部品をハンドグラインダーで削る時の固定に
- 対象商品:
- 27632326
必要かつ充分な機能で、コストパフォーマンスは良いです。以前から欲しかったので、それが叶って満足です。工作の幅が広がりました。
- 用途:
- マフラーのステー製作
- 対象商品:
- 27632344
口幅150mmのリードバイスをこの金額で買えるのはモノタロウブランドだけでした。品質も価格以上の物で大満足です。
- 用途:
- アルミ加工のための購入
- 対象商品:
- 27632317
リビングで小物を加工するのに丁度いい大きさと思い購入。口幅はもう少し広いほうが良いが持ち運びもするのでこれ位が丁度いいのかも。購入して良かったです。
- 用途:
- 溶接作業用バイス
- 対象商品:
- 27632335
ベース回転式は移動できない机に固定するためのバイス。 木の台などに据え付けてポータブルで使うならこのような固定式を選ばないと作業がし辛い。
某通販サイトで販売されているものはわけのわからない金属くずで鋳造されたバイスなので締めたら割れた、叩いたら割れたという評判なのである程度品質がわかっているモノタロウで探しました。 溶接もDIYなどであれば100㎜~125㎜が適当。 ただし使い方は材料にドリルで穴あけ、ディスクグラインダーで削る磨く程度と考えないとキャパオーバーな締め込みや叩きは鋳物が数十キロもないため避けるべきです。
届いてから台ネジにグリスを塗りました。 移動シャフト部分の角が鋭くなっていたので鉄鋼ヤスリで角を丸めたくらい。 手で持てる重さであること、口幅が125㎜必要だったので注文しました。 移動溶接も春になったら始めるので台になるコンクリのマス用の蓋や木の板などに取付て待とうと思います。 単体では不安定で使いにくいのでDIY初心者の人は特に大きめの台にM10またはM12のボルトでしっかり取付が必要です。 どなたさまもご安全に。
- 用途:
- 自動車メンテ時など
- 対象商品:
- 27632326
精度や品質について低い評価レビューもあって「どうかな?」と迷いましたが、自分のは全然問題ないです。ちなみに口金は専用のがないようなので、自作しました。