ベンチバイス クランプ式 回転盤付のレビュー

平均満足度 4.20 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ
モノタロウ
2,398 / 税込 2,638
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。 【用途】加工対象物の固定に。
71件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
刃物の刃研ぎ

グラインダーで鎌やハサミの刃研ぎするときに刃物を固定できなくて困っていました。
この回転盤付きバイスで固定すれば刃研ぎが楽々です。刃物が何度も生き返ります。少しの投資で気分よしです。

2026-02-04
用途:
小物の固定に

初めて使用した時、バイスの方向を変えるレバーが閉まらなくて、不良品かと思いましたが、クランプ部の所にあるネジで閉まり具合を調整することができました。
それ以降は緩むこともなく、快適に使用できます。

2026-02-24
用途:
固定用に
対象商品:
27632414

ドリルなどを使用する時に固定したいために購入しました。まだ使ってはいませんが使いやすそうです。

くすりのシモデ2 様2026-01-30
用途:
ゴルフクラブのグリップ交換、イレクターパイプの切断

この値段で必要充分です。回転するのもいいです。
アンビルも使えます。

2026-01-20
用途:
切断作業用

回転盤付タイプでこの金額はとても安いと感じました。

2025-10-19
用途:
小物部材の加工用

全体にガタガタしていますが 部材を固定すれば思いの様に役立ちます、現在は充分に活躍しています。

前田興業株式会社 様2025-06-15
用途:
グラインダー作業
対象商品:
27632414

物を固定して作業をするのに適しています。
大き過ぎず、個人で使用するには適切な大きさです

2025-06-06
用途:
沖縄三線の唄口(弦を載せる台)を加工するときに使用
対象商品:
27632414

コンパクトな作りで小さな部品の加工がしやすいです。

2024-11-26
用途:
模型工作

小型で安価の割にしっかり作られています。ハンドル側の顎が固定でアンビル側が2本のレール上をスライドする構造でガタが少なく挟む面も有っておりとても使いやすい。

2024-10-03
用途:
部品のメンテナンス

万力とワークベンチを一緒に購入しました。万力を取り付けたところ、高さがちょうど良く、作業に最適でした。早速、切断ややすりがけに使用しましたが、とても良いと感じました。

2025-01-06
用途:
機械メンテナンス

シッカリ押さえてくれて作業の迅速さに繋がり助かります。

2024-07-31
用途:
研磨や切断時の固定
対象商品:
27632423

程よくコンパクトで程よく重量感があり使い勝手が良いです。よほどの重量物や長尺物でない限り問題なく固定できます。他のレビューで回転部が心配でしたがずれることもなくDIYであれば不満はでないかと。しっかりとした造りです。

2024-10-17
用途:
家での軽い作業
対象商品:
27632414

とてもしっかりとした作りで、個人で使うなら十分だと思います。

2024-09-25
用途:
バイクメンテナンス

軽作業には十分使えます。打撃作業には使用していないので不明。

2024-04-06
用途:
チェーンソー目立て作業
対象商品:
27632423

B &D社作業台(WorkMate225)に取付け、チェーンソー目立て作業時の固定のため購入。板厚16.5mmに問題無く挟み込めて安定して作業が出来、アゴ深さ約18mmがソーチェーンに干渉することなくガイドだけを挟めるので、手で押さえるより格段に効率が改善。
挟み込み円形部(直径約32mm)が作業台板へ食い込まないよう、厚3mmのアルミ板を板裏に取付け挟みました。
回転機能により作業方向性も変えられる点もなかなか良いです。この回転がガタの原因になるとのご意見もありましたが、今回の作業に限り問題無かったです。
購入して正解でした、ありがとうございます

1人が参考にしています
奥阿波わっしょいの会 様2024-04-15
用途:
DIYによるグラインダー作業
対象商品:
27632414

価格の割りに作りがしっかりしており満足しています。クランプもしっかり固定でき、購入して良かったです。

有限会社米田商店 様2024-05-14
用途:
作業台に取り付け
対象商品:
27632414

値段の割には、重量感が有りしっかり固定します!
これで作業しやすくなります!

2023-10-23
用途:
部品の穴あけ切削等
対象商品:
27632423

以前使用のバイスはハンドル部が稼働するネジ部とガイド部の丸棒の造りの物を使っていたが丸棒のガタで挟む上面がそろっていなかったが この商品は締めつけハンドルを回すと本体上面をスライドしてハンドル側が動かないで相手を引き寄せる造りになっていることからガタが少なく挟み面がぴったりで使い勝手が良い。  造りは中国製の粗い雑な造りであるがまあ値段にしては合格レベルかな。

2023-12-02
用途:
ディスクグラインダー使用時に最適
対象商品:
27632414

グラインダー加工する時に固定用として、小型でもしっかり挟んでくれるので安全でいい感じです。

2023-08-16
用途:
車部品等加工
対象商品:
27632414

ワークベンチに固定してみましたが、しっかりと固定できて、回転もするので使いやすい
ワークベンチ自体が重量がないので大きさ自体もちょうどよかったです