ストレートドリル 高耐久のレビュー

平均満足度 4.49 (192件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ
モノタロウ
129 / 税込 142
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現! 【用途】穴あけ作業に。
192件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 津守 様2024-10-17
用途:
鉄材の穴あけ

プライベートブランド品ですが、メーカー品とそん色がありません。消耗品ですから低価格での提供はありがたいです。

2024-10-01
用途:
鉄板穿孔

カーポートの3mm厚鉄板を穿孔。6mmサイズだったが、電気ドリルで下穴無しで穿孔出来た。20回程度は問題無く使える。安価が一番。

安本内張シート店 様2025-05-04
用途:
穴開け作業
対象商品:
27913148

今回初めて購入しました。今のところ問題なく使ってます。

有限会社なすやタクシー 様2024-12-01
用途:
4輪自動車足回りの折損ボルト除去

CRCとの併用により期待どおりの下穴を加工できた。

2024-10-19
用途:
木工作品の制作時

切れ味がスムースでなめらか。芯ブレが全くなく安定している。

2024-07-27
用途:
フローリング材の張付け作業時
対象商品:
27913069

板厚11mmのフローリング材の釘穴開けに使用しているのですが、切れ味も良く、刃の長さも丁度良くて満足しています。

2025-04-19
用途:
日用大工

特に問題なく使えてます。家庭で使う分には十分です。

ラジオハウス 様2024-06-20
用途:
アルミ板の加工
対象商品:
27913166

3ミリが一番消耗するので安くて助かります
耐久性については様子を見ていきたいと思います

1人が参考にしています
大嶋クリップ 様2024-06-12
用途:
仕上げ
対象商品:
27913498

個人的にはTiNコート品が長寿命で好んで使っていますが、そちらは細かいサイズがないので本品購入。 けっこうすぐダメになるのですが、今回買った6.3なら6までTiNドリルで穴を開け、そこから本ドリルを使うようにします。

2024-05-27
用途:
汎用穴あけ
対象商品:
27913166

数回の使用の時点では高耐久かどうかはわかりませんが,値段の割によく切れると思います。ドリル本体の表面仕上げがきれいなので気に入っています。

竹光株式会社 様2024-04-13
用途:
部品の穴あけ加工
対象商品:
27913814

径が細かく設定されていてかつ安いので地道にそろえています。ステンレスに使用するには条件を合わせて使わないとあっという間には先がやられます。シニングもないですが、再研磨の時に加工すれば問題ありません。

2024-03-01
用途:
主にSUS、ジュラルミンの穴あけ
対象商品:
27912999

SUSの穴あけが主なのでこれ一択です。価格も一般品とあまり変わりなく、切れもいいです。特に3mm以下の小径は再研磨が難しいので高耐久が良いです。

2人が参考にしています
多田商店 様2024-04-11
用途:
鉄やアルミに
対象商品:
27913568

切れ味が長持ちする。0.1mm刻みで幅広くそろっているので、折れた時などの補充に最適

2025-01-12
用途:
外壁サイディングへの下穴加工
対象商品:
27913114

消耗品のため、耐久性よりも値段が安い点で助かった。

2024-04-28
用途:
1/8PTタップの下穴用
対象商品:
27913683

価格は安価でも性能的には全く問題ありませんでした。耐久性はこれから使ってみてからです。あと8.2mmのドリルも意外と手に入りにくいので助かりました。

2024-11-05
用途:
家庭用途で使用

問題なく穴あけ作業ができました。 安価で購入できました。

2023-11-13
用途:
オートバイ・整備
対象商品:
27913035

タップの下穴用に購入しました。出来るだけ低回転のトルク重視で使用してます。なかなかの耐久性で思った以上に穴開けができました。次回も購入したいです。

2人が参考にしています
2024-06-14
用途:
単品で買えるのがいい
対象商品:
27912965

細いドリルばかり折れるもんだから、単品で買えるモノタロウさんのドリルを購入。品質は問題ありません。

株式会社 ケイエンタープライズ 様2024-01-03
用途:
金属加工
対象商品:
27913069

今までの2.0mmのドリルで穴をあけると5回に1回は折ってしまっていましたが、これは10回以上使用しましたがまだ折れていません。切れ味、強度共満足しています。

2023-11-15
用途:
M4の下穴
対象商品:
27913193

切れ味等一流メーカとまったく遜色ありません。
特に径の細いものは、再研磨しにくいため使い捨てにしますので、安価で助かります。
現在新規購入ドリルはこれに決めています。