ストレートドリル 高耐久のレビュー
- 用途:
- バイクのφ12㎜アクスルを通す穴開けに使用
- 対象商品:
- 27914076
12.5㎜では少し大きすぎるので12.1㎜が欲しかったのですが、有名メーカー品は高価で、あまり使用頻度の高くないこのサイズはなかなか手が出ませんでしたが、モノタロウブランドで存在することを知り、セールの際に購入しました。ほとんどアルミ材に使用なので全く問題なく使用できます。
- 用途:
- 穴あけ加工
新品で購入したのにドリルが錆びていたことには、とても驚きました。新品の商品には当然、未使用で清潔な状態を期待していたので、箱を開けて錆びたドリルを見つけた瞬間、がっかり感が一気に押し寄せました。錆びはドリルの性能にも影響する可能性があり、特に金属加工や木材加工では安全性にも関わるので、不安を感じずにはいられません。
製造過程で何らかのミスがあったのか、あるいは保管環境が適切でなかったのかは分かりませんが、新品であるはずの商品がこの状態で届いたことは非常に残念です。メーカーや販売店には品質管理の徹底を期待したいと思います。交換や返品の手続きが迅速に対応されることを願っていますが、今後は購入する際に信頼性のあるブランドや販売元を選ぶ必要があると強く感じました。
- 用途:
- バイク部品の機械加工
- 対象商品:
- 27913087
よく切れます。
ホームセンターで売られている物と違いはないと思います。
安いのでこちらをこれから購入し続けます。
- 用途:
- 鉄板のネジ穴あけ
- 対象商品:
- 27913288
今のところ問題なく使用できています。
ホームセンターで購入したものより、切れやすくいい感じです。
耐久性はこれからですが、価格を考えると悪くないと思います。
たぶん、リピートすると思います。
- 用途:
- 金属部品の加工用
- 対象商品:
- 27912974
手持ちの直径1~6までのドリルを0.1刻みに並べて 欠落しているサイズを埋めて置くために何種類かまとめて購入しました。購入後 直径5.7が必要となり重宝しました。耐久性もよく また補填用に購入したいと思います。
- 用途:
- ボール盤にて10mmの鉄の穴あけに使用
- 対象商品:
- 27913604
主にボール盤にて厚み5mmの鉄の穴あけに使用ですが高耐久だけあり、耐久力は感じます
- 用途:
- 機械部品への穴あけ
- 対象商品:
- 27913367
特殊鋼にバリバリ穴あけをするには、耐久性が足りませんが、SS400位でしたら充分に実用性があります。これ以上の性能を求めるならば、コーティングの物か粉末ハイスの物になると思います。アルミ、生材の部品の穴あけに重宝しています。
- 用途:
- ボルト穴
- 対象商品:
- 27914067
普段はメーカー品を使っているのですが たまたま安かったので購入しました どうかなと心配しながら 穴あけ加工しました バンバンいけます まだまだへたっていません 十分すぎるくらい使えます 良かったです
- 用途:
- 厚さ 1.2mm 以下の鉄板、アルミ板へのφ3mmの穴あけを平均一日に10箇所開けます。
- 対象商品:
- 27913166
折れにくさという耐久性は遜色ありません。しかし、残念ながら食いつきの性能が劣ります。小径の下穴は開けず、ポンチで位置決めしている状態で、ドリルでφ3mmを開けようとすると滑りだしてしまい正確な位置に穴あけしずらい。他のメーカー、特に食いつきOKとしている製品(値段も高い)であればポンチ窪みを滑ることなく正確な位置が保ちやすい。まあ2mmの下穴を開けてから当製品で3mmの穴あけをする場合は問題は無く、値段も非常に安いので評価を「普通」としました。
- 用途:
- 既製品の穴拡張
- 対象商品:
- 27914015
取付部の穴径が12mmなのに既製品の穴が10mmだったので本品を用いて拡張しました。ホームセンターの物は2倍以上していて買う気が起きませんでした。
- 用途:
- 金属加工
- 対象商品:
- 27912965
今までは、ホームセンターのセット品を使ってましたが細い物は簡単に折れてしまうので困っていましたが、この商品は少し強く押しても撓る事無くスムーズに穴をあけることが出来、一気に50個の穴あけ加工をしましたが切れ味抜群で綺麗な穴をあけることが出来ました。駄目になったらリピートします。